Arten der Hochgeschwindigkeitskonnektivität
Es ist kaum übertrieben zu sagen, dass Steckverbinder die Welt am Laufen halten.
Beispielsweise verfügte das durchschnittliche Auto im Jahr 2017 über 274 dedizierte Steckverbinder, eine Anzahl, die voraussichtlich bis 2022 jährlich um 5 % wachsen wird.
Die meisten dieser Steckverbinder verfügen über mehrere – wenn nicht sogar dutzende – spezifische IOs, die entscheidende Funktionen und Informationen für den Betrieb des Autos bereitstellen. Doch Automobilanwendungen haben im Vergleich zu elektronikorientierten Produkten wie Computern, Servern und Kommunikationsgeräten nur sehr wenige Steckverbinder.
Da die Welt weiterhin diese hochkomplexen elektrischen Systeme integriert, wird die Bedeutung dieser hochleistungsfähigen, zuverlässigen Steckverbinder wichtiger denn je.
Hier werden wir einige der beliebtesten Arten von Hochgeschwindigkeitssteckverbindern auf dem heutigen Markt sowie die häufigsten Einsatzmöglichkeiten untersuchen.
Glasfaser-Steckverbinder
Glasfaser-Steckverbinder sind der Goldstandard für den Hochgeschwindigkeits-Datentransfer. Sie sind in der Lage, Datenübertragungsgeschwindigkeiten von über 1 Petabit pro Sekunde (125 Terabyte/Sekunde) zu erreichen – das entspricht den Geschwindigkeiten, die benötigt werden, um gleichzeitig 10 Millionen Kanäle mit 8K-Inhalten zu übertragen.
Auch wenn diese Geschwindigkeit ein Weltrekord ist – und nicht häufig erreicht wird –, zeigt sie doch, welche unglaublichen Geschwindigkeiten Glasfaserverbindungen potenziell erreichen können.
Glasfaserstecker sind viel teurer als herkömmliche, leitungsbasierte Stecker (wie Kupfer). Die Geschwindigkeit von Glasfasern bleibt unübertroffen – sie wird häufig in High-End-Kommunikationsgeräten, Computer-Servern, kritischer Langstreckenkommunikation und sogar bei Unterwasser-Kommunikation zwischen Kontinenten eingesetzt.
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Glasfasersteckverbindern.
Backplane-Steckverbinder
Backplane-Steckverbinder werden in Hochleistungs- und Hochdichte-Verbindungsanwendungen wie Board-to-Board-Verbindungen eingesetzt. Häufig erreichen sie Datenübertragungsraten von weit über 10 Gbps.
Beispielsweise ist der MULTIGIG RT Backplane-Steckverbinder 1410188-3 von TE Connectivity in der Lage, ultrahochleistungsfähige Leistung für komplexe, anspruchsvolle Verbindungsanwendungen zu bieten. Er kann nahezu 25 Gbps über 112 unabhängige Kontakte erreichen, den VITA-Vibrationsstandards entsprechen und ist sogar für militärische Luftfahrt- und Verteidigungsanwendungen qualifiziert.
Backplane-Steckverbinder werden häufig in Verbindung mit hochgeschwindigkeits- und signalbasierten Kommunikation, Computing und Netzwerktechnologien in High-End-Anwendungen verwendet, bei denen Dichte und Geschwindigkeit oberste Priorität für Ingenieure haben.
Telekommunikations- und Telefonanschlüsse
Telekommunikations- und Telefonsteckverbinder sind Hochgeschwindigkeitssteckverbinder, die für die Kommunikationsbranche entwickelt wurden. Sie verwenden häufig Glasfasern und leiterbasierte Konnektivität.
Zum Beispiel kann der CXP-Steckverbinder für pluggable I/O-Verbindungen 2149152-1 von TE Connectivity eine Geschwindigkeit von 12,5 Gbps pro Kanal erreichen, mit einer Gesamtbandbreite von 150 Gbps. Er erfüllt die Standards InfiniBand CXP 12x QDR und IEEE 100 Gbps Ethernet.
Diese Steckverbinder sind für Hochgeschwindigkeits-Datenumgebungen ausgelegt, was bedeutet, dass sie häufig eine Vielzahl von EMI-Schutzmaßnahmen, Kühlkörpern und einen minimierten Platzbedarf einsetzen.
Hochgeschwindigkeitsinternet - RJ45 Ethernet-Anschluss
Obwohl sie eine Untergruppe der Telekommunikations- und Telefonstecker sind, sind RJ-45-Stecker gleichbedeutend mit "High-Speed-Internet-/Ethernet"-Steckern. Sie sind in der Lage, Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbps zu erreichen.
RJ-45-Steckverbinder sind in ihrer Geschwindigkeit durch die IEEE-Ethernet-Verkabelungsstandards begrenzt, wobei Kategorie 8.2 eine maximale Datenübertragungsrate von 40 Gbps erreicht. Die gebräuchlichsten modernen Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Steckverbinder sind mit Kategorie 6a (Cat6a) kompatibel, was bedeutet, dass sie Geschwindigkeiten von etwa 10 Gbps erreichen.
Zum Beispiel, PX0893 von Bulgin Limited, ist ein Cat6a-konformer abgeschirmter RJ-45-Koppler, der für Anwendungen mit direkt auf Platinen montierten Paneelverbindungen verwendet wird.
Hochgeschwindigkeitssteckverbinder
Hochgeschwindigkeitssteckverbinder werden in nahezu jeder Elektronikanwendung auf der Welt eingesetzt. Egal, ob Steckverbinder Ihren Computer mit dem Internet verbinden oder Unterwasser-Glasfaserkabel mit Rechenzentren verknüpfen – sie spielen eine entscheidende Rolle in unserem modernen Leben. Hochgeschwindigkeitssteckverbinder arbeiten oft nur mit niedrigen Spannungen und nutzen hochwertige Leiter sowie Datenübertragungsmedien. Das bedeutet, dass sie häufig recht teuer sein können, doch ihre Bedeutung für unsere Lebensweise ist unbezahlbar.
Artikel tags