Arrow Electronic Components Online

Lagerarten von Lüftern: Abwägung von Vor- und Nachteilen

Fans08 Jan. 2021
Nahaufnahme-Illustration von Lüfterblättern
Alle Artikel anzeigen

Für viele elektronische Systeme sind Lüfter eine wichtige Komponente, die dazu entwickelt wurde, das System innerhalb empfohlener Temperaturen zu halten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Elektronik optimal arbeitet und ihre volle Betriebslebensdauer erreicht. Es gab Versuche, alternative Methoden zur Wärmeregulierung zu finden, aber keine hat sich als so effizient und kostengünstig erwiesen wie der Lüfter.   Ein Lüfter funktioniert, indem ein Rotor auf einem Lager rotiert, um Luft zu bewegen. Die zuverlässige Funktion des Lagers ist entscheidend für die Konstruktion des Lüfters, da der Lüfter Tausende von Umdrehungen pro Minute durchführen kann und eine Lebensdauer von mehreren Jahren haben muss. Dieser Prozess setzt das Lager einer enormen Belastung aus, daher ist es wesentlich, dass es der Aufgabe gewachsen ist.   Es gibt zwei Lagerdesigns, die häufig verwendet werden: das Gleitlager und das Kugellager, und jedes hat seine Vor- und Nachteile.

Gleitlagerlüfter

Die Konstruktion von Lüftern mit Gleitlager ist kostengünstig, robust und einfach, was zu ihrer weit verbreiteten Verwendung in vielen Anwendungen geführt hat. Das robuste Design stellt sicher, dass sie in vielen rauen Umgebungen arbeiten können, und ihre Einfachheit bedeutet, dass sie weniger anfällig für Fehlfunktionen sind. Ein weiterer Vorteil von Lüftern mit Gleitlager ist, dass sie während des Betriebs dazu neigen, weniger Lärm zu erzeugen, wodurch sie häufig in ruhigen Bereichen wie Büros eingesetzt werden können.   Die zentrale Achse eines Lüfters mit Gleitlager ist von einer hülsenartigen Struktur umgeben, die mit Öl zur Schmierung ausgestattet ist, um die Rotation zu erleichtern. Die Hülse bietet Schutz für die Achse und stellt sicher, dass der Rotor in der richtigen Position gehalten wird, wodurch der Spalt zwischen Rotor und Stator erhalten bleibt.

Diagram of a sleeve bearing

Abbildung 1: Diagramm einer Buchsenlagerung

Es kann ein Balanceakt sein, die richtige Spaltgröße zwischen der Welle und der Buchse zu finden. Zu wenig Platz führt zu einer Erhöhung der Reibung, was es dem Lüfter erschwert, zu starten, und mehr Strom verbraucht. Ist der Spalt zu groß, kann der Rotor wackeln. Der zweite Nachteil der Buchsenkonstruktion ist, dass die Buchse das einzige physische Medium ist, das den Rotor an Ort und Stelle hält, und im Laufe der Zeit wird die Welle die Lagerbohrung abtragen. Dieses Phänomen ist schlimmer, wenn sich der Rotor immer in die gleiche Richtung dreht, was letztendlich dazu führt, dass die Bohrung eine ovale Form annimmt, was zu mehr Lärm und einer verkürzten Betriebsdauer führt. Wenn der Lüfter bewegt oder neu ausgerichtet wird, wird das Lager an verschiedenen Stellen abgetragen und uneben – was das Wackeln und die Geräuschentwicklung weiter verschärft. Außerdem erfordert die Buchsentyp-Konstruktion Ölringe und Mylar-Unterlegscheiben, um zu verhindern, dass Schmiermittel ausläuft, was zu mehr Reibung an der Welle führt und das Entweichen von Gasen verhindert. Eingeschlossene Gase verfestigen sich zu Nitridpartikeln, die die Bewegung behindern und die Betriebsdauer des Lüfters verkürzen können.   Lüfter mit Buchsenlager findet man in vielen Designs, insbesondere in solchen, die bei normalen Temperaturen und auf statischen Geräten eingesetzt werden. Anwendungen wie Computer- und Bürogeräte, HVAC-Geräte und Industriegehäuse nutzen Buchsenlager-Lüfterkonstruktionen intensiv.

Kugellagerlüfter

Kugellager-Lüfterdesigns sind darauf ausgelegt, einige der Nachteile von Gleitlager-Lüftern zu bekämpfen. Im Allgemeinen sind sie weniger anfällig für Verschleiß und können in jeder Ausrichtung sowie bei höheren Temperaturen betrieben werden. Kugellager-Lüfter sind jedoch komplexer und teurer als Gleitlager-Designs und zudem weniger robust. Infolgedessen können Stöße die Gesamtleistung eines Kugellager-Lüfters erheblich beeinträchtigen. Außerdem neigen sie dazu, während des Betriebs mehr Lärm zu erzeugen, was den Einsatzbereich einschränken kann.   Kugellager-Lüfterdesigns nutzen einen Ring aus Kugeln um die Achse, um Probleme wie ungleichmäßigen Verschleiß und Rotorwackeln zu lösen. Die meisten Lüftermotor-Designs verfügen über zwei Lager, die hintereinander angeordnet sind, und diese Lager werden in der Regel durch Federn getrennt. Die Lager bieten im Vergleich zu Gleitlager-Designs eine geringere Reibung, und die Federn unterstützen etwaige Neigungen des Lüfters, die durch das Gewicht des Rotors verursacht werden können. Wenn die Federn rund um die gesamte Achse angebracht sind, kann das Gerät in jedem Winkel ohne Verschleiß oder Reibung betrieben werden, was ein zuverlässigeres Design ermöglicht.   Kugellager-Lüfter finden sich auch in hochdichten Computeranwendungen und Rechenzentren, bei denen Leistung, Temperatur und MTBF (Mean Time Between Failures – mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) wichtigere Faktoren als die Geräuschentwicklung darstellen. Sie werden auch häufig in industriellen Anwendungen eingesetzt, um Elektroniksysteme zu kühlen oder als Gebläse für industrielle Trocknungsanwendungen.

Diagram of a ball bearing

Abbildung 2: Diagramm eines Kugellagers

omniCOOL™ System-Lüfterlager

Ball- und Gleitlager-Designs sind nicht die einzigen verfügbaren Optionen. Es gibt eine alternative Lösung, die von Same Sky eingeführt wurde, das sogenannte omniCOOL-System, das in unserer Linie fortschrittlicher Gleitlager-Lüfter zu finden ist. Durch die Nutzung entweder einer magnetischen Rotorausbalancierung, oft als magnetische Struktur bezeichnet, oder eines verbesserten Lagers arbeiten die omniCOOL-Systemtechnologien daran, die Lebensdauer des Lüfters zu verlängern und die Leistung zu verbessern.   Bei Lüftern mit einem „-V“-Suffix in der Teilenummer ist die magnetische Struktur des omniCOOL-Systems vorhanden, die den Rotor in ähnlicher Weise wie einen rotierenden Kreisel funktionieren lässt – einen, der in jedem Winkel betrieben werden kann, ohne umzufallen. Die magnetische Struktur ist an der Vorderseite des Rotors positioniert, wo ihr Fluss parallel zur Richtung der Motorwelle verläuft. In dieser Position zieht die magnetische Struktur den Rotor gleichmäßig an, unabhängig vom Winkel des Rotors.

Diagram of a fan motor with the omniCOOL system magnetic structure

Abbildung 3: Diagramm eines Lüftermotors mit der magnetischen Struktur des omniCOOL-Systems

Die Spitze der Welle wird durch eine Stützkappe an der Vorderseite der Lagerbohrung in Position gehalten, um den Drehpunkt des Rotors zu bilden. Diese Methode entlastet sowohl die Welle als auch die Lagerhülse vom Gewicht des Rotors. Das Magnetfeld zieht die Welle ebenfalls nach unten und senkt ihren Schwerpunkt, wodurch Neigung und Wackeln minimiert werden. Dadurch kann der Lüfter in jedem erforderlichen Winkel eingesetzt werden, und die Reibung wird ebenfalls minimiert.   Alternativ verfügt das omniCOOL-System bei Lüftern mit einem „-C“ oder „-CF“-Suffix in der Teilenummer über ein verbessertes Lagerdesign für bessere Betriebseigenschaften. Durch die Integration spezieller Rillen an der Außenseite des Lagers, die die Zirkulation des Schmiermittels um die Welle fördern, verhindert das verbesserte Lager eine Ansammlung von Schmiermittel und minimiert die Reibung. Dies bietet ähnliche Vorteile wie eine reduzierte Geräuschentwicklung, höhere Effizienz und eine verlängerte Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Lüfterdesigns.

Mechanical component with internal flow diagram

Abbildung 4: Mechanische Komponente mit internem Flussdiagramm

Beide Technologien des omniCOOL-Systems minimieren den Kompromiss zwischen Kosten und Leistung, der bei herkömmlichen Gleit- und Kugellager-Designs auftritt. Die magnetische Struktur der Ventilatoren der -V-Serie bietet jedoch eine längere Lebensdauer, während die verbesserten Lager der Ventilatoren der -C- und -CF-Serie wirtschaftlicher sind.

Die Lücke in traditionellen Lüfterdesigns schließen

Das omniCOOL-System beseitigt die Nachteile sowohl von Kugellager- als auch von Gleitlager-Lüfterdesigns und resultiert in einem robusten Lüfter, der leise, kosteneffizient und mit einer längeren Betriebsdauer ausgestattet ist. Indem die Schwachstellen der beiden anderen Lüfterbauarten eliminiert werden, kann das omniCOOL-System eingesetzt werden, um beide Arten von Lüftern zu ersetzen. Anstatt zu einem Kompromiss gezwungen zu sein, erhalten Designer Zugang zu einer Lüfterbauweise, die die Vorteile beider Welten vereint.

Artikel tags

Weltweit
Lüfter
Same Sky (formerly CUI Devices)
Wärmemanagement
Artikel

Verwandte Inhalte