Arrow Electronic Components Online

Thermomanagementlösungen für Ladegeräte der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen

EV-Laden10 Juli 2025
Ein weißer Elektro-Van steht in einer Stadtstraße und ist an eine öffentliche Ladestation angeschlossen.
Alle Artikel anzeigen

Obwohl Elektrofahrzeuge (EVs) genauso lange existieren wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, sind sie erst in den letzten Jahren zum Mainstream geworden. Wenn EVs als primäres Transportmittel auftreten, werden die Batteriereichweite und schnellere Ladegeschwindigkeiten zu kritischen Elementen für das reibungslose Funktionieren der globalen Wirtschaft. Verbesserungen in diesen EV-Ladesystemen erfordern Fortschritte in mehreren technologischen Bereichen, einschließlich Lösungen für das Thermomanagement. Dieser Artikel stellt die Bedürfnisse und Entwicklungen im Thermomanagement für EVs vor, sowie die von Same Sky angebotenen Lösungen für das Thermomanagement.   

Unterschiede zwischen AC- und DC-EV-Ladegeräten

Mit bedeutenden Fortschritten in der EV-Technologie und starker staatlicher Unterstützung steigt die Nachfrage nach EVs stark an. Um die Akzeptanz von EVs bei Verbrauchern weiter zu erhöhen, werden jedoch Reichweite und Ladegeschwindigkeit zu entscheidenden Faktoren bei ihren Kaufentscheidungen.

Da die Nachfrage nach schnelleren Ladegeräten steigt, haben sich die Lademethoden sowohl in großem als auch in kleinem Umfang verändert. Eine solche Änderung ist der Wechsel zu DC-Ladegeräten. Da alle Batteriesysteme Gleichstrom (DC) verwenden, mag der Begriff „DC-Ladegerät“ verwirrend erscheinen. Der entscheidende Unterschied liegt jedoch darin, wo die Gleichrichtung von Wechselstrom (AC) zu DC erfolgt. Ein typisches AC-Ladegerät, das häufig in Wohnanwendungen verwendet wird, funktioniert wie ein vielseitiger Anschluss, der für Kommunikation, Filterung und Steuerung des AC-Leistungsflusses zum Fahrzeug verantwortlich ist. Das onboard-DC-Ladegerät richtet dann die Leistung gleich und lädt die Batterie. Im Gegensatz dazu führt ein DC-Ladegerät die Gleichrichtung durch, bevor die Leistung als Hochspannungs-DC-Quelle an das Fahrzeug übertragen wird. Der größte Vorteil von DC-Ladegeräten besteht darin, dass durch den Umzug der Leistungsaufbereitungshardware vom EV zu einer externen Struktur viele Gewichts- und Größenbeschränkungen entfallen.

Mit der Entfernung dieser Einschränkungen können DC-Ladegeräte einfacher mehr Komponenten integrieren, wodurch ihr Stromdurchsatz und ihre Betriebsspannung erhöht werden. Diese Ladegeräte verwenden hochmoderne Halbleiterbauelemente zur Gleichrichtung sowie Filter und Leistungswiderstände, die alle erhebliche Wärme erzeugen. Während Filter und Widerstände nicht zu vernachlässigende Wärmequellen sind, ist die größte wärmeabgebende Komponente in EV-Ladesystemen der Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT), ein Halbleiterbauteil, das in den letzten Jahrzehnten weit verbreitet eingesetzt wurde. Dieses leistungsstarke Gerät bringt viele Chancen für den Ladebereich, aber seine vollständige Kühlung ist eine Herausforderung, die nicht ignoriert werden kann.

Illustration shows an electric car charging in three different locations: at home, at work, and at a public charging station. The home and work settings use AC charging, while the charging station uses DC charging.

Wärmequellen und Gestaltungselemente für Kühlsysteme

IGBTs sind im Wesentlichen eine Mischung aus einem Feldeffekttransistor (FET) und einem Bipolartransistor (BJT). Aufgrund ihrer hohen Spannungsfestigkeit, ihres geringen Einschaltwiderstands, ihrer schnellen Schaltgeschwindigkeit und hervorragenden thermischen Stabilität eignen sich IGBTs gut für Hochleistungsanwendungen wie EV-Ladegeräte. Da IGBTs in diesen EV-Ladeschaltungen als Gleichrichter oder Umrichter verwendet werden, erzeugen ihre häufigen Schaltvorgänge erhebliche Wärme.

Die heutige Kühlherausforderung besteht darin, dass sich die Verlustleistung von IGBTs mehr als verzehnfacht hat, von 1,2 kW vor dreißig Jahren auf heute 12,5 kW, mit weiteren Anstiegen in der Zukunft. Im Vergleich dazu liegt die Verlustleistung der heutigen Hochleistung-CPUs bei etwa 0,18 kW oder nur 7 kW/cm². Das ist ein enormer Unterschied! Zwei Faktoren helfen bei der Kühlung von IGBTs: Ihre Oberfläche ist etwa doppelt so groß wie die einer CPU, und sie können bei höheren Temperaturen von bis zu 170°C im Vergleich zu 105°C für moderne CPUs arbeiten.

Die einfachste und zuverlässigste Lösung für das thermische Management ist eine Kombination aus Kühlkörpern und Zwangsbelüftung. Der interne thermische Widerstand von Halbleiterbauelementen wie IGBTs ist in der Regel sehr niedrig, während der thermische Widerstand zwischen dem Bauelement und der umgebenden Luft relativ hoch ist. Das Hinzufügen eines Kühlkörpers erhöht die Wärmeabstrahlfläche erheblich und verringert dadurch den thermischen Widerstand, und das Erzwingen der Luftströmung über den Kühlkörper verbessert seine Effizienz weiter. Da die Schnittstelle zwischen dem Bauelement und der Luft der größte thermische Widerstand im System ist, ist es entscheidend, diesen Widerstand zu minimieren. Der Vorteil dieses einfachen Systems besteht darin, dass ein passiver Kühlkörper bei ordnungsgemäßer Installation niemals ausfallen wird und Lüfter - eine ausgereifte und hochentwickelte Technologie - ebenfalls äußerst zuverlässig sind.

Für hochdichte Wärmequellen wie IGBTs sind auch flüssige Kühloptionen verfügbar. Wasserkühlsysteme können attraktiver sein aufgrund ihres niedrigeren thermischen Widerstands. Sie sind jedoch teurer, komplexer und basieren weiterhin auf Kühlkörpern und Lüftern als primäre Mittel zur Wärmedissipation für das gesamte System. Daher ist die direkte Kühlung von IGBTs mit Kühlkörpern und Lüftern der wünschenswertere Ansatz, und es werden aktive Forschungsarbeiten durchgeführt, um die Luftkühltechnologien für IGBTs zu verbessern.

The image illustrates the evolution of power modules over time, highlighting three key years: 1990, 2012, and 2020. Each year is paired with a specific power density value: 35 kW/cm² in 1990, 110 kW/cm² in 2012, and 250 kW/cm² in 2020.

Komponentenlayout, Überwachung der thermischen Bedingungen und Umweltüberlegungen

Der Schlüssel zur Effektivität eines Kühlsystems liegt in der Anordnung der Komponenten, um den Luftstrom zu optimieren und die Wärme effizient zu verteilen. Unzureichender Abstand zwischen den Komponenten kann den Luftstrom einschränken und die Größe der Kühlkörper begrenzen. Daher sollten kritische wärmeerzeugende Komponenten strategisch im gesamten System platziert werden, um die allgemeine Kühleffizienz zu fördern.

Während die sorgfältige Platzierung einzelner wärmeerzeugender Komponenten wichtig ist, ist die Platzierung von Temperatursensoren ebenso bedeutsam. In großen Systemen wie DC-EV-Ladegeräten ermöglicht die Echtzeit-Temperaturüberwachung ein aktives Wärmemanagement. Automatische Anpassungen der Kühlmechanismen - wie die Begrenzung des Stromausgangs oder die Regulierung der Lüftergeschwindigkeit - basierend auf Temperaturmessungen können die Leistung optimieren und Überhitzung verhindern. Diese Anpassungen hängen jedoch von der Qualität ihrer Eingabedaten ab. Wenn Temperatursensoren schlecht platziert sind und ungenaue Messungen liefern, wird auch die Reaktion des Systems ungenau sein.

Andererseits, da Ladestationen für Elektrofahrzeuge typischerweise im Freien installiert und verschiedenen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind, muss das Design wetterfeste Gehäuse mit guter Belüftung beinhalten, um vor Regen und extremen Temperaturen zu schützen. Darüber hinaus müssen Luftstrompfade und Lüftungsöffnungen so gestaltet sein, dass das Eindringen von Wasser verhindert wird, ohne den Luftstrom zu beeinträchtigen.

This image shows an exploded diagram of an electronic cooling system, featuring a fan, a heatsink, and a power module. The components are arranged vertically, illustrating airflow from the fan through the heatsink to the electronic module below. Blue lines represent the movement of air.

Einer der am meisten besorgniserregenden externen Faktoren ist die durch Sonnenlicht auf das Ladegerätgehäuse erzeugte Wärme, die die interne Umgebungstemperatur deutlich erhöhen kann. Obwohl dies eine berechtigte Sorge ist, ist die effektivste Lösung überraschend einfach: ein gut gestalteter Sonnenschutz, kombiniert mit ausreichendem Luftstrom zwischen dem Sonnenschutz und der Ladevorrichtung. Dies wird die Umgebungstemperatur des Ladegeräts erheblich reduzieren.

A square-shaped black cooling fan is shown with a central circular label. Red and black wires are visible, indicating power connections.

A black centrifugal blower fan is shown in close-up, with a white product label clearly visible at the center. The fan features a circular housing and a rectangular air outlet, with red and black wires extending from the base.

Steigende Anforderungen an das Wärmemanagement für Elektrofahrzeuge und Ladestationen

Die weltweite Akzeptanzrate von Elektrofahrzeugen in den letzten Jahren war bemerkenswert, wobei die Nachfrage weiterhin schnell wächst. Da mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße kommen, wird die Bereitstellung von Ladestationen entsprechend zunehmen. Voll funktionsfähige, effiziente Ladestationen sind entscheidend für die derzeit aktiv aufgebaute Ladeinfrastruktur. Darüber hinaus müssen sie auch kosteneffizient sein, da Kosten ein wesentlicher Faktor dafür sind, wie schnell Privatpersonen und Unternehmen diese Ladegeräte in Haushalte und Unternehmen integrieren.

Es wird erwartet, dass nicht nur die Anzahl von Elektrofahrzeugen und Ladestationen wächst, sondern auch die Technologie, auf die sie angewiesen sind, sich weiterentwickelt und verbessert. Angesichts potenzieller Erhöhungen in Ladeleistung und -kapazität, der kontinuierlichen Änderungen von Software- und Hardwarestandards sowie der Notwendigkeit, völlig neue und unerwartete Entwicklungen zu berücksichtigen, müssen Wärmemanagementsysteme anpassungsfähig sein, um den sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden.

Auf der grundlegendsten Ebene stehen EV-Ladegeräte vor denselben Herausforderungen im Bereich des Wärmemanagements wie andere hochdichte, leistungsstarke elektronische Geräte. Allerdings macht die Leistungsdichte der in ihnen verwendeten IGBTs, verbunden mit der schnell wachsenden Nachfrage, diese Herausforderung noch komplexer. Mit der rasanten Weiterentwicklung der Ladegeschwindigkeiten und Batteriekapazitäten werden die Anforderungen an die effiziente und sichere Herstellung dieser Ladegeräte zunehmend strenger, was höhere Ansprüche an Wärmemanagement-Designer und -Ingenieure stellt als je zuvor.

Hochwertige Kühlkörper und Lüfter verbessern die Effizienz des Wärmemanagements bei Elektrofahrzeugen

Um die Effizienz des Thermomanagements von Elektrofahrzeugen zu verbessern, hat Same Sky Kühlkörper für Anwendungen in der EV-Ladetechnik entwickelt, mit maßgeschneiderten Größen bis zu 950 x 350 x 75 mm. Diese Kühlkörper sind groß genug, um weniger anspruchsvolle Ladevorgänge passiv zu bewältigen oder höhere Anforderungen mit aktiver Luftkühlung zu managen.

Same Sky’s bietet auch eine Reihe von DC-Lüftern mit einer Vielzahl von Axiallüftern und Zentrifugalgebläsen in Rahmengrößen von 20 mm bis 172 mm und Luftströmungsraten von 0,33 bis 382 Kubikfuß pro Minute (CFM) an. Die DC-Lüfter von Same Sky’s sind standardmäßig mit einem Neustartschutz ausgestattet und verwenden Kugellager, Gleitlager oder die fortschrittliche omniCOOL™-Systemarchitektur von Same Sky’s. Mit einer Fülle von Optionen und Anpassungslösungen sind die DC-Lüfter von Same Sky’s eine ideale Lösung für forcierte Kühlung in EV-Anwendungen. Zusätzlich bietet Same Sky mehrere IP68-zertifizierte wasserdichte Axiallüftermodelle für raue Umgebungen an.

Die DC-Axiallüfter von Same Sky sind für 5, 12, 24 und 48 Vdc ausgelegt und bieten Optionen für Tachometersignal, Rotationsdetektor und PWM-Steuerung. Sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 25.000 U/min. Auf der anderen Seite haben die Zentrifugalgebläse von Same Sky Rahmengrößen von 35 mm bis 120 mm, sind für 5, 12 und 24 Vdc ausgelegt und bieten Luftstromraten von 0,57 bis 44,2 CFM. Mit verschiedenen Geschwindigkeitsoptionen bis zu 20.000 U/min sind diese Gebläse ideal für Anwendungen mit hohem Rückdruck.

This image displays a thermal simulation of airflow and temperature distribution across a heatsink system. The diagram highlights the temperature at various components, including the TEC at 61.1 degC, copper with TIMs at 61.1 degC, and the base at 55.2 degC. Colored streamlines represent airflow speed and direction from fan ducting, with temperature and speed scales shown on the right.

Durchsuchen Sie die AC- und DC-Lüfter von Same Sky

Thermische Design-Dienstleistungen verwandeln Kühlherausforderungen in außergewöhnliche Leistung

Zusätzlich zu einem breiten Spektrum an Wärmemanagementkomponenten bietet Same Sky branchenführende Wärmedesign-Dienstleistungen an. Mit der Expertise des professionellen Wärmemanagement-Teams von Same Sky werden Kühlungsherausforderungen in außergewöhnliche Leistung verwandelt. Heutige elektronische Geräte stehen vor erheblichen thermischen Herausforderungen aufgrund immer kompakterer Designs, hoher Leistungsdichte und der Forderung nach verbesserter Leistung. Same Sky’s hochmoderne Wärmedesign-Dienstleistungen nutzen fortschrittliche Simulationswerkzeuge und jahrzehntelange Expertise, um potenzielle Hotspots zu identifizieren, den Luftstrom zu optimieren und effiziente Kühlsysteme zu entwerfen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Für thermische Simulation bietet Same Sky fortschrittliche Computational-Fluid-Dynamics-(CFD)-Modellierungs- und Analyse-Dienste an. Sie eröffnen die Möglichkeiten der thermischen Simulation, um Luftstrom, Temperaturverteilung und Wärmeübertragung in Ihrem System genau vorherzusagen und zu optimieren. Da jedes Design einzigartige Kühlungsanforderungen hat, besitzt Same Sky zudem die Fertigungskapazitäten, maßgeschneiderte Lösungen zum Thermomanagement zu entwerfen - einschließlich Produktanpassung und Integration - und diese nahtlos in Ihre Geräte zu integrieren.

Zusätzlich bietet Same Sky Beratungsdienste im Bereich Wärmemanagement an, um die Effektivität Ihrer Wärmemanagementstrategien zu maximieren. Von der PCB-Modellierung und -Optimierung bis hin zur Expertise in System-, Gehäuse- und Chassis-Design ist Same Sky bestrebt, zu helfen, dass Ihre Geräte optimal funktionieren. Darüber hinaus bietet Same Sky Wärmeprüfung und Validierungsdienste an, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Wärmedesigns zu gewährleisten. Durch die Validierung von Simulationsergebnissen mit realen Tests hilft Same Sky Ihnen, Vertrauen in die thermische Leistung Ihres Geräts zu gewinnen und eventuelle Diskrepanzen zu identifizieren und zu beheben.

Fazit

Da sich Elektrofahrzeuge schnell vermehren und die Ladetechnologie sich weiterentwickelt, ist das Wärmemanagement zu einem kritischen Faktor geworden, der die Ladeeffizienz, Sicherheit und Lebensdauer der Batterie beeinflusst. Zukünftige Wärmemanagementlösungen für das Laden werden nicht auf eine einzelne Kühlmethode beschränkt sein, sondern eine Kombination aus Kühlkörpern, intelligenten Temperaturkontrollsystemen, KI-gestützter Predictive Analytics und anderen vielfältigen Technologien nutzen, um die thermischen Herausforderungen des Hochleistungs-Schnellladens zu bewältigen. Nur durch die Etablierung effizienter, intelligenter und nachhaltiger Wärmemanagementmechanismen lässt sich das volle Potenzial der nächsten Generation von Ladesystemen für Elektrofahrzeuge erschließen und die weitverbreitete Einführung grüner Mobilität beschleunigen. Same Sky bietet sowohl Wärmemanagement-Komponenten als auch Design-Dienstleistungen an und ermöglicht es Kunden, schnell EV-Wärmemanagementlösungen zu entwickeln und Chancen in der sich entwickelnden EV-Industrie zu nutzen.

Artikel tags

EV-Ladestationen
Same Sky (formerly CUI Devices)
Wärmemanagement
Arrow Times

Verwandte Nachrichtenartikel

Alle anzeigen