Arrow Electronics Components Online

下一代电动汽车充电的热管理解决方案

电动汽车充电10 7月 2025
一辆白色电动货车停在城市街道上,连接到公共充电站。
查看所有文章

尽管电动汽车 (EVs) 的存在时间与内燃机车辆一样久,但直到最近几年才成为主流。随着电动汽车成为主要交通方式,电池续航里程和更快的充电速度将成为全球经济顺利运行的关键要素。这些电动汽车充电系统的改进需要在多种技术领域取得进步,包括热管理解决方案。本文介绍了电动汽车的热管理需求和发展,以及Same Sky提供的热管理解决方案。  

交流电和直流电电动车充电器之间的区别

随着电动车技术的显著进步和政府的大力支持,电动车的需求急剧上升。然而,要进一步提高消费者对电动车的接受度,续航里程和充电速度将成为他们购买决策的关键因素。

随着对更快充电器需求的增长,充电方式已发生了大小不一的变化。其中一个变化是向DC充电器的转变。由于所有电池系统都使用直流电(DC),因此“DC充电器”这个术语可能显得有些混淆。然而,关键区别在于交流电(AC)到直流电(DC)的整流位置。典型的AC充电器通常用于住宅应用,其功能类似于一个多功能连接器,负责与车辆之间的通信、过滤和控制AC电力流动。车载DC充电器随后整流电力并为电池充电。相比之下,DC充电器在传输电力之前进行整流,将其作为高压DC源传输到车辆。DC充电器的最大优点是,通过将电力调节硬件从电动汽车移动到外部结构,消除了许多重量和尺寸的限制。

在移除这些限制后,直流充电器可以轻松集成更多组件,从而提高其电流吞吐量和工作电压。这些充电器使用尖端的半导体器件进行整流,配合滤波器和功率电阻器,这些都会产生显著的热量。虽然滤波器和电阻器是不可忽视的热源,但在电动汽车充电系统中最大的散热组件是绝缘栅双极性晶体管 (IGBT),这是一种在过去几十年里广泛使用的半导体器件。这种强大的设备为充电领域带来了许多机会,但充分冷却它是一个不能忽视的挑战。

Illustration shows an electric car charging in three different locations: at home, at work, and at a public charging station. The home and work settings use AC charging, while the charging station uses DC charging.

热源和冷却系统的设计挑战

IGBT 本质上是场效应晶体管 (FET) 和双极结型晶体管 (BJT) 的结合。由于其高耐压、低导通电阻、快开关速度和卓越的热稳定性,IGBT 非常适合用于电动汽车充电器等高功率应用。由于 IGBT 在这些电动汽车充电电路中用作整流器或逆变器,它们频繁的切换会产生大量热量。

今天的冷却挑战在于 IGBT 的散热量已经增加了十倍以上,从三十年前的 1.2 kW 增加到今天的 12.5 kW,并预计会进一步增加。相比之下,当前最高功率 CPU 的散热量约为 0.18 kW,或仅为 7 kW/cm²。这真是天壤之别!有两个因素有助于冷却 IGBT:它们的表面积大约是 CPU 的两倍,并且它们能够在高达 170°C 的温度下工作,而现代 CPU 的工作温度为 105°C。

最简单可靠的热管理解决方案是散热器和强制空气冷却的组合。像IGBT这样的半导体器件的内部热阻通常很低,而器件与周围空气之间的热阻相对较高。添加散热器显著增加了散热面积,从而降低了热阻,并通过散热器强迫气流进一步提高其效率。由于器件与空气之间的界面是系统中最大的热阻,因此最小化这种阻力至关重要。这个简单系统的优势在于,如果正确安装,散热器将永不失效,而风扇——一种成熟且经过高度优化的技术——也非常可靠。

对于像IGBT这样高密度的热源,液体冷却选项也是可用的。水冷系统由于其较低的热阻可能更具吸引力。然而,它们更昂贵、复杂,并且仍然依赖于散热器和风扇作为整个系统的主要散热方式。因此,直接使用散热器和风扇冷却IGBT是更理想的方法,目前正在积极研究以改善IGBT的空气冷却技术。

The image illustrates the evolution of power modules over time, highlighting three key years: 1990, 2012, and 2020. Each year is paired with a specific power density value: 35 kW/cm² in 1990, 110 kW/cm² in 2012, and 250 kW/cm² in 2020.

组件布局、热监测和环境考虑

任何冷却系统的有效性关键在于组件的布局,以优化气流并高效分散热量。组件之间的空间不足可能会限制气流和散热器的大小。因此,关键的发热组件应在系统中战略性地分布,以促进整体冷却效率。

虽然单个发热元件的精确放置至关重要,但热传感器的放置同样重要。在像直流电动汽车充电器这样的大型系统中,实时温度监控使主动热管理成为可能。根据温度读数自动调整冷却机制,例如限制电流输出或调整风扇速度,可以优化性能并防止过热。然而,这些调整依赖于输入数据的质量。如果温度传感器安装不当并产生不准确的测量结果,系统的响应也将会不准确。

另一方面,由于电动汽车充电站通常安装在室外并暴露于各种环境条件下,设计必须包括防水外壳,并具有良好的通风以防止雨水和极端温度。此外,空气流动路径和通风口必须设计成防止水渗入,同时不影响空气流通。

This image shows an exploded diagram of an electronic cooling system, featuring a fan, a heatsink, and a power module. The components are arranged vertically, illustrating airflow from the fan through the heatsink to the electronic module below. Blue lines represent the movement of air.

最令人担忧的外部因素之一是阳光在充电器外壳上产生的热量,这会显著提高内部环境温度。虽然这是一个合理的担忧,但最有效的解决方案却出乎意料地简单:设计良好的遮阳板,结合遮阳板与充电单元之间的充分空气流动。这样可以显著降低充电器的环境温度。

A square-shaped black cooling fan is shown with a central circular label. Red and black wires are visible, indicating power connections.

A black centrifugal blower fan is shown in close-up, with a white product label clearly visible at the center. The fan features a circular housing and a rectangular air outlet, with red and black wires extending from the base.

电动汽车及充电站的热管理需求增加

过去几年,全球电动汽车的采用率显著上升,需求继续快速增长。随着更多电动汽车上路,充电站的部署也将随之激增。完善、高效的充电站对于正在积极建设的充电基础设施至关重要。此外,它们还必须具有成本效益,因为成本是个人和企业将这些充电器集成到家庭和企业中速度的重要因素。

不仅预计电动汽车和充电站的数量将增长,它们所依赖的技术也预计将演变和改进。考虑到充电功率和容量可能增加、软件和硬件标准的持续变化,以及适应全新和意外发展的需求,热管理系统必须具有适应性以满足不断变化的需求。

在最基本的层面上,电动汽车充电器面临与其他高密度、高功率电子设备相同的热管理挑战。然而,它们所使用的IGBT的功率密度,加上快速增长的需求,使这种挑战更加复杂。随着充电速度和电池容量迅速发展,提高充电器的生产效率和安全性的要求将越来越严格,对热管理设计师和工程师提出了前所未有的更高要求。

高品质散热器和风扇提高电动汽车热管理效率

为了提高电动车的热管理效率,Same Sky 设计了用于电动车充电应用的散热器,定制尺寸可达950 x 350 x 75 mm。这些散热器足够大,可以被动处理较小的充电需求,或者在强制风冷下主动管理更高的需求。

Same Sky's 还提供一系列DC风扇,包括各种轴流风扇和离心式鼓风机,其机架尺寸从20 mm到172 mm不等,风量为每分钟0.33到382立方英尺(CFM)。Same Sky's DC风扇标配自动重启保护,并使用滚珠轴承、袖套轴承或Same Sky's先进的omniCOOL™系统架构。凭借丰富的选项和定制解决方案,Same Sky's DC风扇是EV应用中理想的强制空气冷却解决方案。此外,Same Sky提供了几款针对恶劣环境的IP68评级防水轴流风扇型号。

Same Sky的直流轴流风扇额定电压为5、12、24和48 Vdc,具有测速信号、旋转检测和PWM控制选项,最高转速可达25,000 RPM。另一方面,Same Sky的离心鼓风机框架尺寸从35 mm到120 mm,额定电压为5、12和24 Vdc,提供0.57至44.2 CFM的气流速率。具有多种速度选择,最高可达20,000 RPM,这些鼓风机非常适合高背压应用。

This image displays a thermal simulation of airflow and temperature distribution across a heatsink system. The diagram highlights the temperature at various components, including the TEC at 61.1 degC, copper with TIMs at 61.1 degC, and the base at 55.2 degC. Colored streamlines represent airflow speed and direction from fan ducting, with temperature and speed scales shown on the right.

浏览 Same Sky 的交流和直流风扇

热设计服务将散热挑战转化为卓越性能

除了提供种类繁多的热管理组件之外,Same Sky还提供业界领先的热设计服务。凭借Same Sky专业热管理团队的专业技术,冷却难题被转化为卓越性能。如今的电子设备由于设计越来越紧凑,高功率密度和对性能提升的需求,面临严峻的热挑战。Same Sky的尖端热设计服务利用先进的仿真工具和多年的专业知识来识别潜在热点、优化气流,并设计适合客户特定需求的高效冷却系统。

对于热模拟,Same Sky 提供先进的计算流体动力学 (CFD) 建模和分析服务,释放热模拟的力量,以准确预测和优化系统中的气流、温度分布和热量传递。此外,由于每个设计都有独特的冷却需求,Same Sky 还具备设计定制热管理解决方案的制造能力——包括产品定制和集成——并将其无缝集成到您的设备中。

此外,Same Sky 提供热管理咨询服务,以最大限度地提高您的热管理策略的有效性。从 PCB 建模和优化到提供系统、外壳和机箱设计方面的专业知识,Same Sky 致力于帮助您的设备发挥最佳性能。此外,Same Sky 还提供热测试和验证服务,以确保您的热设计的准确性和可靠性。通过将仿真结果与实际测试进行验证,Same Sky 帮助您增强对设备热性能的信心,并识别和解决任何潜在的不一致问题。

结论

随着电动汽车的迅速普及和充电技术的不断发展,热管理已成为影响充电效率、安全性和电池寿命的关键因素。未来的充电热管理解决方案将不限于单一的冷却方法,而是将结合散热片、智能温控系统、AI预测分析及其他多种技术,以应对大功率快速充电带来的热量挑战。只有建立高效、智能和可持续的热管理机制,才能释放下一代电动汽车充电系统的全部潜力,加速绿色出行的广泛采用。Same Sky不仅提供热管理组件,还提供设计服务,帮助客户快速开发电动汽车热管理解决方案,并抓住不断发展的电动汽车行业中的机遇。

文章标签

电动汽车充电
Same Sky (formerly CUI Devices)
热管理
Arrow Times