新型电容器在电池储能系统中发挥重要的支持作用
随着全球能源结构向去碳化和可再生能源过渡,电池储能系统 (BESS) 已成为推动可再生能源应用、增强电网稳定性以及促进可持续能源发展的关键技术。在此背景下,电容器作为 BESS 的重要辅助组件,通过其在电力管理、滤波、电力缓冲和电压稳定方面的卓越表现,在系统效率和可靠性中发挥着不可或缺的作用。特别是,诸如聚合物电容器和薄膜电容器等新型电容技术的快速发展,不仅提升了耐久性和性能,还拓展了其在储能应用中的潜力。本文探讨了新型电容器在 BESS 中的多重应用,并重点介绍了由国巨 (YAGEO) 子公司 KEMET 推出的先进电容器的功能特点。
电容器管理电源并进行过滤以确保电压稳定
电容器在BESS中起着重要的辅助作用。电容器的主要功能是电源管理和滤波。电容器可以在电池充放电过程中滤除高频干扰和噪声,确保系统电压稳定。在逆变器和整流器中,电容器能够平滑波形并减少谐波失真。此外,电容器还可以处理瞬态响应和电力缓冲。当负载突然增加或减少时,电容器提供瞬时电流缓冲,防止电池承受过大的电流冲击,从而延长电池寿命。
另一方面,电容器可以储存和重新分配能量。在某些应用中,电容器可以暂时存储少量能量,以便在电力需求波动时协助电池重新分配能量。此外,电容器可以协助电压稳定和保护,帮助稳定BESS内部的DC链路电压,并吸收突然的电压波动以保护系统内的敏感元件。
根据电池储能系统的特点,不同类型的电容器适用于各种应用场景。例如,电解电容器具有较高的电容值和相对较低的成本,可应用于直流链路中的电压稳定,适用于处理高电流和低频滤波。然而,其寿命较短且易受高温影响。薄膜电容器则具有高可靠性、长寿命、高温和高压抗性以及低等效串联电阻(ESR),可用于高频滤波、逆变器和电源模块中的电路稳定,尽管其电容值相对较低且可能体积较大。
陶瓷电容器具有优异的高频特性、小尺寸、高耐温性和长寿命,可用于高频滤波和脉冲电流吸收,但其电容值相对较低,适用于辅助电路。双层电容器(超级电容器)具有高功率密度、快速充放电能力和长寿命,可用于瞬时能量存储和释放,协助电池满足功率峰值需求,但其能量密度较低且成本较高。
在选择电容器时,应优先考虑容量和电压额定值。必须选择符合系统工作电压和功率要求的电容器,以避免过电压或容量不足。此外,还应考虑寿命和可靠性,优先选择具有长寿命和高稳定性的电容器类型,如薄膜电容器和陶瓷电容器。
此外,还需要考虑电容器的环境适应性。鉴于储能系统可能面临高温、湿度和其他环境因素,应该选择具有良好耐候性的电容器。自然,也应追求性价比的平衡,根据应用需求选择具有适当性能的电容器,以避免过度设计和不必要的成本增加。
聚合物电容具有高体积效率和电容稳定性
聚合物电容器具有多种技术优势,包括高体积效率、长寿命、电容稳定性、安全性以及对压电效应的支持。它们采用机械结构,符合航空航天需求,支持降额和DC/DC转换,并能够减少纹波生成。
KEMET在聚合物电容器技术方面是市场领导者。KEMET的有机电容器是固体电解设备,采用导电聚合物阴极构造,能够在广泛的应用中提供优化性能。KEMET的产品组合结合了极低的ESR和改进的高频电容保持能力,并提供多种尺寸选项,通过创新和技术支持设计人员。
KEMET 提供多种聚合物电容器类型,包括 SMD 芯片型、SMD 罐型、引线型、叠片芯片型、轴向型、引线装配型、水平冠状 SMD 型、引线冠状型、矩形型以及垂直冠状 SMD 型。规格齐全,可满足电池储能系统的多样化需求。
通过安全认证的薄膜电容器支持EMI抑制
安全认证电容器经过认证,可安全用于交流线路滤波应用以抑制干扰。KEMET 推出了安全认证的薄膜电容器,专为在交流线路滤波应用中衰减导电性发射而设计。薄膜电容器的自愈能力使其成为电力线路安全的卓越选择,并获得了国际公认的安全认证。这些电容器非常适合需要将潜在的破坏性或有害线路瞬态和 EMI 与易受影响设备隔离的应用。
支持EMI抑制的薄膜电容器为可再生能源应用提供可靠性能。由KEMET推出的电容器经过精心设计,能够提供强大的EMI抑制,同时满足对小型化和高电流能力日益增长的需求。无论是在太阳能还是风能市场,KEMET的电容器都表现出色,确保可再生能源系统即使在恶劣环境下也能顺畅高效地运行。
KEMET 薄膜电容器具有低 ESR,可在不损失电容的情况下实现更高的纹波电流额定值。薄膜电容器的高电压额定值使其尤其适合于直流链接和高功率应用,同时,低 ESR、高效 CV(电容/电压)以及高电压额定值的组合使其成为储能和 EMI 滤波的理想选择。
KEMET 的 EMI 抑制薄膜电容器专为轻松处理大电流而设计,即使在苛刻的电力应用中也能确保稳定可靠的性能。这种高电流处理能力使其成为保护敏感电子设备免受破坏性干扰的理想选择。此外,KEMET 的电容器提供广泛的电容值范围,使客户能够灵活选择适合其具体应用的解决方案。从小电容到大电容,KEMET 的产品可以根据客户的特定需求进行定制。
此外,KEMET电容器提供THB等级的环境性能,能够应对最严苛的条件。这意味着它们已通过温度-湿度-偏压测试。它们在高温和高湿等极端环境下可靠运行,确保在任何条件下保护系统。此外,随着电子设备尺寸不断缩小,KEMET的EMI抑制薄膜电容器专为小型化设计。尽管体积紧凑,它们仍提供强大性能,让客户在节省空间的同时不影响品质。
旨在推动可持续发展和绿色技术的直流环节薄膜电容器
KEMET 的 DC-link 薄膜电容器是下一代节能组件,旨在推动可持续性和绿色技术的未来发展。这些电容器通过结合顶级性能与环保设计,满足当今先进电子应用的需求,从而树立了创新的新标准。Power Box 薄膜电容器经过精心设计,能够最大限度地减少环境影响,同时提供卓越的效率,使其成为优先考虑尖端技术和可持续性项目的理想选择。
KEMET的DC-link薄膜电容器具有高电容密度,可在最小空间内最大化能源储存。凭借卓越的电容密度,KEMET电容器非常适合紧凑型高性能应用。此外,KEMET的DC-link薄膜电容器拥有极高的可靠性,设计旨在延长使用寿命,以确保在较长的生命周期内保持稳定的性能,从而减少频繁更换的需求并降低浪费。
KEMET 的直流链路薄膜电容器具有超薄和轻量化的特点,通过低轮廓电容器提供设计灵活性。它们非常适合空间受限的应用,同时不牺牲功率。此外,KEMET 的低轮廓电容器具备能够承受恶劣环境的性能。这些电容器专为应对最严格的条件而设计,即使在不利环境中也能保持最佳功能性,在最艰难的应用中确保可靠性。
此外,KEMET 推出了 Power Cans,以可持续技术为未来提供动力。KEMET 了解客户在能源存储解决方案中面临的挑战,包括耐用性、效率和环境影响。KEMET 的 Power Cans 专为解决这些难点而设计,提供一种可持续的替代方案,同时不牺牲性能。
KEMET 的 Power Cans 具有高电容密度,在不占用空间的情况下最大化能量存储。凭借卓越的电容密度,KEMET 的 Power Cans 提供紧凑但强大的能源解决方案。此外,KEMET 的 Power Cans 提供高电流能力,使其具备卓越的功率传输性能和高电流容量,即使在高负载情况下也能确保平稳高效的运行。
KEMET的Power Cans采用自修复技术,以安全性和可靠性为优先。这项创新技术确保了耐用性和持续运行,最大限度地降低了故障风险。此外,KEMET的Power Cans能够承受严苛环境,包括极端温度、湿度和粉尘。凭借优质密封和坚固耐用的结构,KEMET的Power Cans可以在最严苛的条件下运行。
KEMET 的薄膜电容器提供多种规格,包括径向型、罐型、SMD芯片型、轴向型、门把手型和双列直插型,提供全面的选择以满足电池储能系统的多样化需求。
结论
新型电容技术的发展为提升电池储能系统性能带来了前所未有的可能性。凭借其高可靠性、长寿命、快速响应以及卓越的功率处理能力,新型电容技术——尤其是聚合物电容器和薄膜电容器——在能量管理、电压稳定、滤波和功率缓冲领域发挥着不可或缺的作用。随着储能技术的不断进步,这些新型电容器将在实现更高功率密度、应对更复杂的场景以及在更严苛的环境中运行方面发挥关键作用。YAGEO/KEMET推出的多种新型电容器将推动全球能源结构的低碳转型,促进可再生能源的广泛应用并推动能源的可持续发展。
设备编程服务
大规模提供高质量的设备编程服务。
文章标签