可充电多层陶瓷贴片电池
贴片电池29 11月 2021
从简单的小工具到用于工业物联网的复杂设备——它们都需要紧凑、可靠且极其安全的电源。为了满足这些需求,TDK 开发了 CeraCharge™,全球首款可充电的固态 SMD 电池。
全球首款可充电固态SMD电池:BCT1812M101AG
应用
用于蓝牙信标传输和物联网设备的能源存储
实时时钟(RTC)备用电池
用于能量收集设备的能源存储
用于平滑电压和电流的副电池
可穿戴设备
功能
可充电,适用于储能和供能设备的长寿命/循环使用
全陶瓷固态结构,排除火灾、爆炸或液体电解质泄漏的风险
兼容SMT的芯片,无铅回流可焊
符合 RoHS 标准
基于锂的陶瓷氧化物电解质/电极和铜集电器
溅射的Cr/Ni/Ag端子电极
如今,如果没有使用各种技术且容量各异的电池和蓄电池,生活是难以想象的。
物联网的各个方面在未来将需要数十亿个专门的电源,以满足新型超低功耗半导体和传感器的需求。这些设备必须通过使用能量收集技术,独立于外部电源运行多年。对能源存储介质的要求如下:体积小、可充电、本质安全、易于组装、低成本和长使用寿命。目前可用的技术无法同时满足所有这些要求。对于许多应用来说,TDK CeraCharge™ 现在为这一难题提供了解决方案。与大多数常见技术不同,这种技术采用了一种固态可充电电池,没有液体电解质,而是在充电或放电过程中通过固态材料传导锂离子。CeraCharge™ 基于一种多层技术,类似于多层陶瓷电容器(MLCC)。
样品目前从2018年12月开始提供。 大规模生产将于2019年春季开始。
欲了解更多信息,请在下方注册,以便您的本地 Arrow FAE 与您联系。
文章标签
EMEA
文章
TDK
产品