Arrow Electronics Components Online

风扇轴承类型:权衡优缺点

粉丝08 1月 2021
冷却风扇叶片的特写插图
查看所有文章

对于许多电子系统来说,风扇是一个重要的组件,旨在将系统维持在推荐的温度范围内,从而确保电子设备以最佳状态工作并延长其整个使用寿命。虽然已经有尝试寻找替代的热管理技术,但没有一种能够像风扇那样高效且具成本效益。   风扇通过使用安装在轴承上的转子旋转来驱动空气流动。轴承的可靠运行是风扇设计的关键,因为风扇每分钟可能需要旋转数千次,并且需要具备多年的使用寿命。这一过程对轴承造成了巨大的压力,因此必须确保轴承能够胜任这一任务。   目前有两种广泛使用的轴承设计:滑动轴承和滚珠轴承,它们各有优缺点。

袖套轴承风扇

套筒轴承风扇的设计价格低廉、结构坚固且简单,这使其在许多应用中得到了广泛的使用。坚固的设计确保它们能够在许多恶劣环境下工作,而设计的简单性意味着它们不易发生故障。套筒轴承风扇设计的另一个好处是,它们在运行时往往会产生较少的噪音,因此可以广泛应用于办公室等安静的场所。   套筒轴承风扇的中央轴包裹在类似套筒的结构中,并配有润滑油以便其旋转更加顺畅。套筒为轴提供保护,确保转子保持在正确的位置,从而维持转子和定子之间的间隙。

Diagram of a sleeve bearing

图 1:套筒轴承示意图

在轴与轴套之间获得正确的间隙尺寸是一个需要平衡的过程。间隙过小会导致摩擦增加,使风扇更难启动并消耗更多功率。如果间隙过大,转子可能会发生晃动。轴套结构的第二个缺点是轴套是唯一固定转子的物理介质,随着时间的推移,轴会侵蚀轴承孔。如果转子始终以同一方向旋转,这一现象会更加严重,最终导致轴承孔变成椭圆形,进而导致操作噪音增大以及使用寿命缩短。如果风扇被移动或重新定向,轴承会在不同位置被侵蚀而变得不均匀,这会使晃动和噪音问题更加严重。此外,轴套型结构需要使用油环和聚酯薄膜垫圈(Mylar washers)来防止润滑剂泄漏,这会导致轴摩擦增加并阻止气体外泄。被困的气体会固化为氮化物颗粒,从而阻碍运转,并可能缩短风扇的使用寿命。   轴套轴承风扇存在于许多设计中,尤其是那些在正常温度下运行的静态设备中。如计算机和办公设备、暖通空调设备(HVAC)以及工业柜等应用中,广泛使用了轴套轴承风扇设计。

滚珠轴承风扇

球轴承风扇的设计旨在克服套筒轴承风扇的一些缺点。总体上来说,它们较不易因磨损和撕裂而受损,可以在任何方向和更高温度下运行。然而,球轴承风扇比套筒轴承设计更加复杂且昂贵,同时也不如后者坚固。因此,撞击可能会显著影响球轴承风扇的整体性能。此外,这些风扇在运行时往往会产生更多噪音,限制了其应用范围。   球轴承风扇设计在轴周围使用一圈滚珠,解决了不均匀磨损和转子摇摆的问题。大多数风扇电机设计包含两个轴承,一个位于另一个前面,并且这些轴承通常由弹簧隔开。与套筒设计相比,这些轴承提供了较低的摩擦力,同时弹簧可以纠正因转子重量导致的风扇倾斜。如果弹簧环绕整个轴放置,设备可以在任何角度下运行,而不会出现磨损或摩擦,从而提高设计的可靠性。   球轴承风扇还常用于高密度计算机应用和数据中心,在这些场景中,性能、温度以及平均无故障时间(MTBF)比噪音更为重要。它们还广泛用于工业应用中,为电子系统提供冷却或作为工业干燥应用的鼓风机。

Diagram of a ball bearing

图2:滚珠轴承示意图

omniCOOL™ 系统风扇轴承

球轴承和套筒轴承设计并不是唯一可用的选项。同天科技引入了一种名为“omniCOOL系统”的替代选项,该技术应用于我们先进的套筒轴承风扇系列中。通过利用磁性转子平衡技术(通常称为磁性结构)或增强型轴承,omniCOOL系统技术能够延长风扇寿命并改善性能。   该omniCOOL系统的磁性结构应用于零件型号中带有“-V”后缀的风扇上,使转子的运行方式类似于陀螺——能够在任何角度稳定运行而不倾倒。磁性结构位于转子的前端,其磁通方向与电机轴的方向平行。在该位置,磁性结构能够均匀地吸引转子,而不受转子角度的影响。

Diagram of a fan motor with the omniCOOL system magnetic structure

图 3:带有omniCOOL系统磁性结构的风扇电机示意图

轴的尖端通过轴承孔前方的支撑帽保持在正确位置,从而形成转子的旋转点。这种方法将转子的重量从轴和轴承套筒上移开。磁场还会将轴向下拉动,降低轴的重心,从而减少倾斜和晃动。这使得风扇可以以所需的任何角度使用,同时将摩擦降到最低。   另外,对于型号编号带有“-C”或“-CF”后缀的风扇,omniCOOL系统拥有增强型轴承设计,以改善操作性能。通过在轴承外部集成专用凹槽来促进润滑剂在轴周围的循环,增强型轴承能防止润滑剂堆积并减少摩擦。这种设计带来了类似的优势,包括降低噪音、更高的效率以及与传统风扇设计相比更长的使用寿命。

Mechanical component with internal flow diagram

图 4:带有内部流动图的机械部件

两种 omniCOOL 系统技术均最大限度地减少了传统套筒轴承和滚珠轴承设计中存在的成本与性能折衷。然而,-V 系列风扇的磁性结构提供了更长的使用寿命,而 -C 和 -CF 系列风扇的增强轴承则更具经济性。

弥合传统风扇设计的差距

omniCOOL 系统缓解了滚珠轴承和套筒轴承风扇设计的缺点,形成了一种安静、经济高效且具有更长使用寿命的坚固型风扇。通过消除这两种风扇结构类型的不足,omniCOOL 系统可以取代任意一种风扇类型。不再需要被迫妥协,设计人员可以获得结合两者优点的风扇结构。

文章标签

全球
风扇
Same Sky (formerly CUI Devices)
热管理
文章