차세대 전기차 충전을 위한 열 관리 솔루션
전기자동차(EV)는 내연기관 자동차와 마찬가지로 오랜 기간 존재해 왔지만, 주류로 자리 잡은 것은 최근 몇 년에 불과합니다. EV가 주요 운송 수단으로 부상하면서 배터리 주행 거리와 더 빠른 충전 속도는 글로벌 경제의 원활한 작동을 위한 중요한 요소가 될 것입니다. 이러한 EV 충전 시스템의 개선은 열 관리 솔루션을 포함한 여러 기술 분야의 발전이 필요합니다. 이 기사에서는 EV를 위한 열 관리 요구와 발전 사항뿐만 아니라 Same Sky가 제공하는 열 관리 솔루션에 대해 소개합니다.
AC 및 DC EV 충전기의 차이점
EV 기술의 상당한 발전과 강력한 정부 지원으로 EV에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 그러나 EV에 대한 소비자 수용을 더욱 높이기 위해서는 주행 거리와 충전 속도가 구매 결정의 중요한 요인이 될 것입니다.
더 빠른 충전기에 대한 수요가 증가함에 따라 충전 방식은 크고 작은 변화를 겪고 있습니다. 그러한 변화 중 하나는 DC 충전기로의 전환입니다. 모든 배터리 시스템이 직류(DC)를 사용하기 때문에 "DC 충전기"라는 용어는 혼란스러울 수 있습니다. 하지만 중요한 차이는 교류(AC)에서 DC로의 정류가 어디에서 이루어지느냐에 있습니다. 주거용 애플리케이션에서 일반적으로 사용되는 일반 AC 충전기는 차량에 AC 전력을 전달하고 이와 관련된 통신, 필터링 및 컨트롤 기능을 제공하는 다용도 커넥터로 작동합니다. 차량 내 DC 충전기는 이후 전력을 정류하여 배터리를 충전합니다. 이에 반해, DC 충전기는 전력을 고전압 DC 소스로 변환한 후 이를 차량으로 전송하는 작업을 수행합니다. DC 충전기의 가장 큰 장점은 전력 조절 하드웨어를 EV에서 외부 구조로 이동함으로써, 많은 무게 및 크기 제약이 제거된다는 점입니다.
이러한 제약이 제거되면 DC 충전기는 더 많은 구성 요소를 쉽게 통합할 수 있어 전류 처리량과 작동 전압을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 충전기는 정류를 위해 최첨단 반도체 장치를 사용하며, 필터와 전력 저항기를 사용하여 상당한 열을 생성합니다. 필터와 저항기는 무시할 수 없는 열원으로 작용하지만, EV 충전 시스템에서 가장 큰 열 방출 구성 요소는 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT)입니다. 이는 지난 몇 십 년간 널리 사용되어 온 반도체 장치입니다. 이 강력한 장치는 충전 분야에 많은 기회를 제공하지만, 이를 완전히 냉각시키는 것은 무시할 수 없는 도전 과제입니다.

냉각 시스템의 열원과 설계 과제
IGBT는 본질적으로 전계효과 트랜지스터(FET)와 바이폴라 접합 트랜지스터(BJT)의 교차 형태입니다. 높은 전압 내성, 낮은 온저항, 빠른 스위칭 속도, 그리고 뛰어난 열 안정성으로 인해 IGBT는 EV 충전기와 같은 고전력 애플리케이션에 적합합니다. 이러한 EV 충전 회로에서 IGBT는 정류기 또는 인버터로 사용되기 때문에 빈번한 스위칭으로 인해 상당한 열이 발생합니다.
오늘날의 냉각 과제는 IGBT의 열 소산량이 30년 전 1.2 kW에서 오늘날 12.5 kW로 10배 이상 증가했으며, 앞으로도 더 증가할 것으로 예상된다는 사실에 있습니다. 이에 비해, 오늘날 최고 성능의 CPU의 열 소산량은 약 0.18 kW로, 단지 7 kW/cm²에 불과합니다. 이는 엄청난 차이입니다! IGBT 냉각을 돕는 두 가지 요인이 있습니다: IGBT의 표면적은 CPU의 약 두 배에 해당하며, 최대 170°C까지의 높은 온도에서 작동할 수 있습니다. 반면, 현대 CPU는 105°C에서 작동합니다.
가장 간단하고 신뢰할 수 있는 열 관리 솔루션은 히트싱크와 강제 공냉 방식의 결합입니다. IGBT와 같은 반도체 장치의 내부 열 저항은 일반적으로 매우 낮지만, 장치와 주변 공기 간의 열 저항은 상대적으로 높습니다. 히트싱크를 추가하면 열 방출 면적이 크게 증가하여 열 저항이 감소하며, 히트싱크 위로 강제적으로 공기 흐름을 생성하면 효율성이 더욱 강화됩니다. 시스템 내에서 장치와 공기 간의 인터페이스가 가장 큰 열 저항을 가지고 있기 때문에, 이 저항을 최소화하는 것이 중요합니다. 이 단순한 시스템의 장점은 적절히 설치된 경우 패시브 히트싱크는 결코 고장 나지 않으며, 팬은 성숙하고 매우 정제된 기술로써 또한 매우 신뢰할 수 있다는 점입니다.
IGBT와 같은 고밀도 열원에는 액체 냉각 옵션도 사용할 수 있습니다. 물 냉각 시스템은 낮은 열 저항 때문에 더 매력적일 수 있습니다. 그러나 이 시스템은 더 비싸고 복잡하며 여전히 전체 시스템의 주요 열 방출 수단으로 히트싱크와 팬에 의존합니다. 따라서 히트싱크와 팬으로 IGBT를 직접 냉각하는 것이 더 바람직한 접근 방식이며, IGBT의 공기 냉각 기술을 향상시키기 위한 활발한 연구가 진행 중입니다.
구성 요소 배치, 열 모니터링 및 환경적 고려 사항
어떤 냉각 시스템의 효과는 공기 흐름을 최적화하고 열을 효율적으로 분산시키기 위한 구성 요소의 배치에 달려 있습니다. 구성 요소 간의 공간이 부족하면 공기 흐름이 제한되고 방열판 크기가 제한될 수 있습니다. 따라서 열을 많이 발생시키는 중요한 구성 요소는 전체 냉각 효율을 높이기 위해 시스템 전반에 전략적으로 배치되어야 합니다.
개별 발열 부품의 신중한 배치가 필수적인 것처럼, 열 센서의 배치도 동일하게 중요합니다. DC EV 충전기와 같은 대형 시스템에서는 실시간 온도 모니터링이 능동적인 열 관리에 기여합니다. 온도 판독값을 기반으로 한 냉각 메커니즘의 자동 조정 - 예를 들어 전류 출력 제한이나 팬 속도 조정 - 은 성능 최적화와 과열 방지에 도움이 될 수 있습니다. 하지만 이러한 조정은 입력 데이터의 품질에 따라 달라집니다. 온도 센서가 잘못 배치되고 부정확한 측정값을 제공하면, 시스템의 반응도 부정확해질 것입니다.
반면, EV 충전소는 일반적으로 실외에 설치되어 다양한 환경 조건에 노출되기 때문에, 디자인에는 비와 극한 온도로부터 보호하기 위한 통풍이 잘 되는 방수 인클로저가 포함되어야 합니다. 또한, 공기 흐름 경로와 환기구는 공기 흐름을 저해하지 않으면서 물이 침투하지 않도록 설계되어야 합니다.
외부 요인 중 가장 우려되는 것 중 하나는 충전기 외함에서 태양광으로 인해 발생하는 열로, 이는 내부 주변 온도를 상당히 높일 수 있습니다. 이는 정당한 우려 사항이지만, 가장 효과적인 해결책은 놀랍도록 간단합니다. 잘 설계된 햇빛 가리개와 햇빛 가리개와 충전기 사이의 적절한 공기 흐름을 조합하는 것입니다. 이렇게 하면 충전기의 주변 온도를 크게 줄일 수 있습니다.
EV 및 충전소의 열 관리 요구 증가
지난 몇 년간 EV의 글로벌 도입률은 놀라울 정도로 높았으며, 수요는 계속해서 빠르게 증가하고 있습니다. 더 많은 EV가 도로에 등장함에 따라 충전소의 구축도 이에 따라 급증할 것입니다. 완전히 작동하고 효율적인 충전소는 현재 활발히 구축 중인 충전 인프라에 필수적입니다. 또한, 비용은 개인과 기업이 이러한 충전기를 가정과 사업장에 얼마나 빨리 통합하는지에 중요한 요소이기 때문에 경제적이어야 합니다.
전기차(EV)와 충전소의 수가 증가할 것으로 예상될 뿐만 아니라, 이들이 의존하는 기술 또한 발전하고 개선될 것으로 전망됩니다. 충전 전력과 용량의 잠재적 증가, 소프트웨어 및 하드웨어 표준의 지속적인 변화, 전혀 새롭고 예상치 못한 발전을 수용해야 할 필요성을 고려할 때, 열 관리 시스템은 변화하는 요구를 충족하기 위해 적응할 수 있어야 합니다.
가장 기본적인 수준에서, EV 충전기는 다른 고밀도, 고전력 전자 장치와 동일한 열 관리 과제를 겪습니다. 그러나 이들에 사용되는 IGBT의 전력 밀도와 빠르게 증가하는 수요로 인해 이 과제는 더욱 복잡해집니다. 충전 속도와 배터리 용량이 빠르게 발전함에 따라, 이러한 충전기를 효율적이고 안전하게 제조하기 위한 요구 사항은 점점 더 엄격해질 것이며, 열 관리 설계자와 엔지니어에게 그 어느 때보다 높은 요구를 부과하게 될 것입니다.
고품질 히트 싱크와 팬이 EV 열 관리 효율성을 향상시킵니다
EV의 열 관리 효율성을 향상시키기 위해 Same Sky는 EV 충전 애플리케이션용으로 최대 950 x 350 x 75 mm 크기의 맞춤형 히트싱크를 설계했습니다. 이러한 히트싱크는 수동으로 덜 까다로운 충전 요구를 처리하거나 강제 공기 냉각을 통해 더 높은 요구를 적극적으로 관리할 수 있을 만큼 충분히 큽니다.
Same Sky는 프레임 크기가 20mm에서 172mm까지 다양하고, 공기 흐름 속도가 분당 0.33에서 382 입방 피트(CFM)까지 제공되는 다양한 축팬(axial fans) 및 원심 송풍기(centrifugal blowers)를 포함한 DC 팬 라인을 제공합니다. Same Sky의 DC 팬은 자동 재시작 보호(auto-restart protection) 기능을 기본으로 제공하며, 볼 베어링(ball bearings), 슬리브 베어링(sleeve bearings) 또는 Same Sky의 고급 omniCOOL™ 시스템 아키텍처를 사용합니다. 풍부한 옵션과 맞춤형 솔루션을 통해, Same Sky의 DC 팬은 EV 애플리케이션을 위한 이상적인 강제 공기 냉각 솔루션을 제공합니다. 또한, Same Sky는 열악한 환경을 위해 IP68 등급의 방수 축팬 모델을 여러 가지 제공합니다.
Same Sky의 DC 축류 팬은 5, 12, 24, 48 Vdc에 정격되며, 타코미터 신호, 회전 감지기, PWM 제어 옵션을 제공하며, 최고 25,000 RPM의 속도에 도달할 수 있습니다. 반면에, Same Sky의 원심 송풍기는 프레임 크기가 35 mm에서 120 mm까지 다양하며 5, 12, 24 Vdc에 정격되고, 0.57에서 44.2 CFM까지의 공기 흐름 속도를 제공합니다. 최고 20,000 RPM까지 다양한 속도 옵션이 있는 이러한 송풍기는 높은 백프레셔 응용 분야에 적합합니다.
Same Sky의 AC 및 DC 팬 둘러보기
열 설계 서비스는 냉각 과제를 뛰어난 성능으로 전환합니다
Same Sky는 다양한 열 관리 구성 요소를 제공할 뿐만 아니라 업계 선도적인 열 설계 서비스를 제공합니다. Same Sky의 전문 열 관리 팀의 전문성을 통해 냉각 문제를 탁월한 성능으로 전환합니다. 오늘날의 전자 기기는 점점 더 컴팩트해지는 설계, 높은 전력 밀도, 성능 향상 요구로 인해 심각한 열 문제에 직면해 있습니다. Same Sky의 최첨단 열 설계 서비스는 첨단 시뮬레이션 도구와 수십 년간의 전문성을 활용하여 잠재적인 열 집중 영역을 식별하고, 공기 흐름을 최적화하며, 고객의 특정 요구에 맞춘 효율적인 냉각 시스템을 설계합니다.
열 시뮬레이션을 위해 Same Sky는 고급 전산유체역학(CFD) 모델링 및 분석 서비스를 제공하여 열 시뮬레이션의 강점을 활용해 시스템 내 공기 흐름, 온도 분포 및 열 전달을 정확하게 예측하고 최적화할 수 있도록 지원합니다. 더욱이, 각 설계에는 고유한 냉각 요구 사항이 있기 때문에 Same Sky는 제품 맞춤화 및 통합을 포함한 맞춤형 열 관리 솔루션을 설계할 수 있는 제조 역량도 보유하고 있으며, 이를 귀하의 장치에 원활하게 통합할 수 있습니다.
추가적으로, Same Sky는 열 관리 전략의 효과를 극대화하기 위해 열 관리 컨설팅 서비스를 제공합니다. PCB 모델링 및 최적화에서부터 시스템, 하우징, 섀시 설계에 대한 전문성을 제공하는 것까지, Same Sky는 귀하의 장치가 최상의 성능을 발휘할 수 있도록 지원합니다. 또한, Same Sky는 귀하의 열 설계의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 열 테스트 및 검증 서비스를 제공합니다. 시뮬레이션 결과를 실제 테스트와 검증함으로써, Same Sky는 귀하의 장치 열 성능에 대한 신뢰를 높이고 잠재적인 불일치를 식별하고 해결할 수 있도록 도와줍니다.
결론
전기차(EV)가 빠르게 보급되고 충전 기술이 계속 발전함에 따라, 열 관리가 충전 효율, 안전성, 배터리 수명에 영향을 미치는 중요한 요소로 부상하고 있습니다. 미래의 충전용 열 관리 솔루션은 단일 냉각 방식에 국한되지 않고, 히트 싱크, 지능형 온도 제어 시스템, AI 예측 분석 및 기타 다양한 기술을 결합하여 고출력 고속 충전이 야기하는 열 문제를 해결할 것입니다. 효율적이고 지능적이며 지속 가능한 열 관리 메커니즘을 구축해야만 차세대 EV 충전 시스템의 잠재력을 완전히 실현하고 친환경 모빌리티의 보편적 확산을 가속화할 수 있습니다. Same Sky는 열 관리 부품과 설계 서비스를 모두 제공하여 고객이 신속하게 EV 열 관리 솔루션을 개발하고 변화하는 EV 산업에서 기회를 잡을 수 있도록 지원합니다.
기사 태그