Arrow Electronic Components Online

지능형 충전 포트 기능 및 직접 플랩 모니터링으로 진화하는 차량 안전성

전기차 (EV)16 4월 2024
전기차가 충전되는 모습의 클로즈업 사진으로, Melexis 로고와 슬로건 'Innovation with Heart'가 선명하게 보입니다.
모든 기사 보기

전기 자동차로의 전환이 빠르게 진행되고 있으며, 제조업체들은 끊임없이 새로운 모델을 소개하고 있습니다. 그러나 인간 이동성의 큰 틀에서 볼 때, 전기 자동차(EVs)는 아직 비교적 새로운 기술입니다. 내연 기관 차량이 수십 년 동안 발전하고 개선되어 온 것과 달리, 전기 자동차는 그런 경험이 부족합니다. 특히 고전압 배터리, 충전기 및 관련 구성 요소에 대한 안전은 매우 중요한 고려 사항입니다. 이 글에서는 신뢰할 수 있고, 지능적이며, 고성능 EV 충전 포트를 위한 24채널 IC LED 드라이버인 Melexis MLX81118에 대해 탐구합니다.   자동차 설계 측면에서 안전은 아마도 단연 가장 중요한 요소일 것입니다. 차량이 미적으로 뛰어나거나 가격이 적절하거나 성능이 좋아도, 안전하지 않거나 신뢰성이 없다면 시장에서 자리잡을 수 없으며 소비자에게 위험을 초래합니다. 승객과 직접 상호작용하는 에어백 및 안전벨트 같은 안전 장치는 차량 안전에 있어 매우 중요합니다. 그러나 차량 안전 시스템은 산업의 변화하는 요구를 충족시키기 위해 지속적으로 발전하고 있으며, 직접적이고 명확한 조치 너머로 확장되고 있습니다. 계기판 디스플레이 및 게이지와 같은 구성 요소 또한 차량 상태와 잠재적인 고장을 감지하는 필수 정보를 제공하며 차량 안전에 중요한 역할을 합니다.   산업 전반에서 전기 자동차(EVs)로의 전환은 차량 연료 소스와 동력 전달 메커니즘의 대대적인 재설계를 가져왔습니다. 이러한 재설계로 인해 차량 계기판에 대한 새로운 요구 사항이 생겨났습니다. 이 요구 사항은 운전자 안전을 보장하고 배터리 잔량 및 주행 가능 거리와 같은 중요한 정보를 제공하는 데 있어 매우 중요합니다.   제조업체들은 오랜 기간 동안 변화가 없었던 차량 시스템을 재설계하고 있으며, 이는 안전 요구를 충족시키는 동시에 사용자 경험을 더욱 향상할 수 있는 혁신적인 솔루션에 대한 필요성을 만들고 있습니다. Melexis는 이 과정을 선도하며, 차량 안전 시스템의 기존 정의에 도전하는 최첨단 솔루션을 개발하고 있습니다.

연료 주입구를 대신해 충전 포트로 교체

내연기관(ICE)을 사용하는 차량에서는 연료 주입 지점이 꾸준히 필수적인 디자인 요소로 자리잡아 왔습니다. 차량의 연료탱크와 무게 배분 요구 사항 때문에, 차량에서의 연료 주입 지점 위치는 대부분 일정하게 유지되었습니다.
 
전기차(EV)는 전통적인 차량과 비교했을 때 무게 배분과 패키징 제약에서 상당한 차이가 있습니다. 눈에 띄는 장점으로는, 연료 주입구에서 연료탱크까지 긴 연료 호스를 연결해야 하는 어려움과는 달리, 충전 포트와 배터리 팩 간의 거리를 더 길게 설정하는 것이 비교적 용이하다는 점이 있습니다.
 
이와 같은 발전은 디자이너들에게 더 나은 인체공학적 설계를 위해 충전 지점의 위치를 재조정할 수 있는 유연성을 제공합니다. 대표적인 예로는 차량의 앞부분에 충전 지점을 배치하는 것을 들 수 있으며, 이는 주차 구역 전면에 위치한 EV 충전소의 배치와 편리하게 일치합니다.

최신 충전 포트 디자인의 요구 사항 충족하기

Melexis는 광범위한 경험과 다양한 제품 라인업을 보유하고 있어 자동차 LED 드라이버 시장에서 높은 평가를 받고 있으며, 최신 솔루션은 EV(전기차) 충전 포트를 주요 타겟 애플리케이션으로 삼고 있습니다. 전기차의 기능은 주로 충전 포트에 크게 의존합니다. 이 장치는 자주 사용되며 작동의 신뢰성과 사용자에게 충전 상태를 명확히 나타낼 수 있는 기능을 겸비해야 합니다. 이러한 요건을 충족시키기 위해, 점점 더 많은 자동차 제조업체들이 충전 지점 근처에 LED 기술을 채택하고 있습니다.   이러한 조명은 충전 상태를 표시하거나 정적 혹은 기본 동적 조명을 통해 잠재적인 오류를 나타내는 데 사용됩니다. 연결 지점에서 명확한 표시를 제공함으로써 최종 사용자는 배터리 상태를 쉽게 확인하거나 잠재적인 위험을 식별할 수 있습니다. 전기 파워트레인의 도입으로 인해 차량 설계는 더욱 복잡해졌으며, 충전 포트 설계에서는 덮개 모니터링(flame monitoring) 및 고전압 커넥터 온도 감지와 같은 고급 기능이 요구됩니다.   Melexis의 새로운 MLX81118 은 최신 EV 충전 포트의 기능적 안전 요구 사항을 충족하기 위해 설계된 지능형 24채널 집적회로(IC) LED 드라이버입니다(Figure 2). 이 제품은 로컬 인터커넥트 네트워크(LIN) 인터페이스 기능을 제공하며, 시스템 통합을 위해 ASIL B를 지원하는 ASIL 준수(ISO 26262) 제품입니다.

Two small microchips are displayed on a brushed metallic surface.

그림 2: Melexis MLX81118 LED 드라이버 IC

스마트 마이크로컨트롤러 유닛(MCU)와 내장 플래시 메모리를 갖춘 MLX81118 은 유연한 시스템 설계를 가능하게 하고 기능을 편리하게 업데이트할 수 있습니다. 이 IC의 핵심 기능은 LED 드라이버로, 채널당 최대 60mA의 프로그래머블 전류원(최대 1A LED 전류) 및 밝기 조절을 위한 16비트 PWM(500 Hz)을 제공합니다.   이 시스템은 정적 조명과 기본적인 LED 애니메이션을 지원합니다. 각 LED는 완전히 진단 가능하며 LED 임계 전압 측정을 통해 온도를 확인할 수 있습니다(Figure 3).

A technical diagram showcasing a LIN-based LED driver system with integrated components.

그림 3: Melexis MLX81118 블록 다이어그램 및 대체 GPIO 기능 (출처: Melexis)

제품의 다재다능함이 기능을 차별화하는 요소입니다. 일반적인 자동차용 LED 드라이버와 달리, 이 제품은 RGB 및/또는 단일 색상 LED를 구동하는 24채널을 제공합니다. 또한 이 채널들은 범용 입출력(GPIO) 채널로 설정할 수 있습니다. GPIO 기능을 활용하면 20mA의 5V 공급 출력, SPI/I2C 통신 지원, 외부 웨이크업 기능, 그리고 통합된 아날로그-디지털 컨버터(ADC)를 사용하여 GPIO를 설정할 수 있는 옵션이 제공됩니다.   이 기능은 기존 LED IC의 범위를 뛰어넘는 확장된 애플리케이션과 향상된 기능, 그리고 로컬 제어 능력을 가능하게 합니다.

더 스마트한 충전 포트 만들기

Melexis의 MLX81118의 유연성을 활용하면 엔지니어는 자재 명세서(Bill of Materials, BoM) 구성 요소를 크게 확장하지 않고도 차량 내의 더 스마트한 충전 포트를 설계할 수 있습니다.   충전 포트 애플리케이션에서 통합된 10비트 ADC를 GPIO에 구성할 수 있습니다. 이러한 구성은 충전 포트 내의 고전압 커넥터에 배치된 하나 이상의 센서의 온도를 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 기능 안전 환경에서 작동할 때 충전 커넥터의 온도를 주의 깊게 모니터링하는 것은 매우 중요합니다. 또한 IC 드라이버는 외부 측정을 보완하고 충전 포트의 주변 온도에 대한 정확한 데이터를 제공하는 내부 온도 센서를 포함하고 있습니다.   주어진 설정에서 MLX81118 은 외부 온도 센서로부터의 정보를 효과적으로 감독하고 이를 적절히 전송할 수 있습니다. 예를 들어, 과열 오류 발생 시 IC의 지능형 프로그래밍을 통해 포트 주변의 빨간색 깜박이는 LED를 활성화하여 운전자에게 과열 문제를 알릴 수 있습니다. 동시에 LIN 인터페이스 또는 SPI나 I2C 인터페이스로 구성된 GPIO 채널을 통해 이 정보를 더 넓은 구성 요소 및 컨트롤러에 전송할 수 있습니다.   온도 관련 기능을 넘어, MLX81118 의 적응성은 엔지니어가 충전 포트의 안전성을 향상시키고 최종 사용자의 경험을 높이는 데도 도움을 줄 수 있습니다 (그림 4 참조).

A technical schematic showcasing the MLX81118 integrated circuit connected to various components.

그림 4: Melexis MLX81118 온도 센서 및 플랩 모니터링이 포함된 충전 포트 조명 예제 회로 (출처: Melexis)

충전 플랩의 열림 또는 닫힘 상태를 모니터링하는 실용적인 방법으로 Hall 스위치나 유도 스위치를 통합하는 것이 있습니다. Melexis의 MLX92292 (Hall 효과 스위치) 또는 MLX92442 (Induxis® 스위치) 센서는 대표적인 옵션입니다. Hall 센서 IC 출력은 MLX81118의 GPIO에 연결되어 차량 차체 도메인 컨트롤러(BDC)가 LED 드라이버의 LIN 인터페이스를 통해 플랩 위치를 모니터링할 수 있도록 합니다. 이러한 스마트 통합은 차량의 BDC 연결 수를 줄이는 데 기여할 수 있으며, 플랩 위치 조정에 따라 직접적으로 LED를 활성화할 수도 있습니다.   플랩 위치와 LED 드라이버의 스마트한 통합 및 직접 연결은 최종 사용자의 경험을 개선할 수 있습니다. 예를 들어, 충전 포트 플랩이 열리는 동안 MLX92292 가 스위칭 상태의 변화를 감지하면 MLX81118 을 구성하여 어두운 환경에서도 충전 포트를 밝히는 LED를 활성화하도록 할 수 있습니다. 마찬가지로 디자이너는 스마트 기능을 추가하여, 예를 들어 충전 플랩이 충전기를 분리한 뒤 열려 있는 경우 충전 포트 LED를 눈에 띄게 깜빡이게 하여 운전 중 플랩의 손상 위험을 줄일 수 있습니다. 또 다른 옵션은 충전 상태를 표시하기 위해 점등된 LED의 개수를 달리하거나 LED 색상을 변경하는 것입니다.

결론

자동차 디자이너들은 안전이 중요한 작업을 처리하고 중요한 결정을 자율적으로 내릴 수 있는 스마트 솔루션을 지속적으로 모색하고 있으며, 이를 위해 너무 많은 구성 요소나 프로세싱 부담을 추가하지 않아야 합니다. MLX81118을 사용함으로써 이러한 기능을 구현하기 위한 논리와 제어가 충전 지점 구성 요소에 중앙 집중화되어, 기존 설치 방식에 비해 차량의 중앙 또는 구역별 제어 시스템에 가해지는 처리 부담을 줄일 수 있습니다.   LED 또한 자동차 디자인에서 중요한 요소로 자리 잡았으며, 제조업체들은 이를 통해 모델에 독창적인 시각적 스타일을 부여하고 운전자에게 중요한 정보를 전달하고 있습니다. MLX81118은 전기차 충전 포트의 LED 설치와 그 외 다른 분야에서 최신 트렌드를 수용한 혁신적 접근 방식을 제공하며, 이 제품의 유연성은 차량 디자인 및 인접 시장의 다른 영역에서도 이점을 제공합니다.

기사 태그

Melexis
자동차
전기차 (EV)
제품

관련 콘텐츠