초전도 자기 에너지 저장(SMES)은 전기 저장 방식을 혁신할 수 있습니다.
새로운 효율성에도 불구하고 전 세계 전력 소비는 계속 증가하고 있습니다. 에너지 생성 및 저장 인프라도 성장해야 합니다. 양수 발전, 배터리, 커패시터 뱅크, 플라이휠과 같은 에너지 저장 방법은 현재 그리드 수준에서 에너지를 저장하는 데 사용되고 있습니다. 각 기술은 용량, 속도, 효율성, 비용과 관련하여 다양한 이점과 제약을 가지고 있습니다.
또 다른 신흥 기술인 초전도 자기 에너지 저장(SMES)은 에너지 저장 발전에 가능성을 보여줍니다. SMES는 전기 에너지를 전송하고 저장하는 방식을 혁신할 수 있습니다. 이 기사에서는 SMES 기술에 대해 살펴보며, 이 기술이 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 어떻게 활용될 수 있는지, 그리고 다른 에너지 저장 기술과 어떻게 비교되는지를 알아봅니다.
초전도 자기 에너지 저장(SMES)이란 무엇입니까?
SMES는 가장 높은 수준에서 배터리와 유사하게 에너지를 저장하는 첨단 에너지 저장 기술입니다. 외부 전력을 사용하여 SMES 시스템을 충전하고 저장하며, 필요할 때 동일한 전력을 방전하여 외부에서 사용할 수 있습니다. 그러나 SMES 시스템은 코일 안에서 DC가 흐르면서 생성되는 자기장을 통해 전기 에너지를 저장합니다. 이 코일은 전기 저항이 0인 초전도 물질로 구성되어 있어 자기장을 생성하는 과정에서 완벽한 효율성을 자랑합니다. 초전도 코일이 충전되면, 코일 내의 DC는 에너지가 손실되지 않고 계속해서 유지되어, SMES 시스템이 의도적으로 방전되지 않는 한 에너지를 완벽하게 무기한 저장할 수 있습니다. 이러한 높은 효율성 덕분에 SMES 시스템은 95% 이상의 입출력 효율을 자랑합니다.
초전도 자기 에너지 저장 시스템은 어떻게 작동합니까?
SMES 기술은 초전도성과 전자기 유도의 원리를 바탕으로 최첨단 전기 에너지 저장 솔루션을 제공합니다. 외부 전원에서 AC 전력을 저장하려면 SMES 시스템이 먼저 모든 AC 전력을 DC 전력으로 변환해야 합니다. 흥미롭게도, 전력 변환은 SMES의 유일하게 완벽히 효율적이지 않은 부분으로, 전체 시스템 손실의 원인을 차지합니다.
DC 전력은 초전도선을 통해 전달되어 큰 전자기장을 생성하며, 이는 궁극적으로 이 에너지를 저장하는 데 사용됩니다. 초전도 재료는 임계 온도 이하로 냉각되었을 때 전기 저항이 0이 됩니다. 이로 인해 SMES 시스템은 다른 저장 방식과 달리 에너지 저장 붕괴나 저장 손실이 없습니다.
전자기장을 생성하는 솔레노이드 기하학의 시연
초전도 선재는 저장 자기장을 생성하기 위해 다른 일반적인 유도 장치와 같이 토로이드 또는 솔레노이드 기하학으로 정밀하게 감겨 있습니다. SMES 시스템에 저장해야 하는 에너지의 양이 증가함에 따라 초전도 선재의 크기와 양도 증가해야 합니다. 예를 들어, 북미의 대규모 SMES 프로젝트는 2400MW의 저장 용량과 수십 킬로미터 직경의 저장 링으로 개념적으로 소개되었으며, 이는 지하에 매립되어 있습니다.
초전도 자기 에너지 저장(SMES) 시스템의 장점
SMES 시스템의 특징은 탁월한 효율성입니다. 에너지를 저장하는 과정에서 낭비되는 에너지가 거의 없습니다. SMES 시스템은 거의 100%에 가까운 종합 효율성을 가지며, 리튬 이온 배터리는 80%에서 90%, 양수 수력 발전 저장 장치는 시스템 효율성이 70%에서 85% 범위에 이릅니다. 시골 마이크로그리드나 대형 위성처럼 에너지가 간헐적이거나 부족할 수 있는 응용 분야에서는 에너지 보존이 매우 중요할 수 있으며, 초기 비용이 더 들더라도 저장 효율을 최대로 높이는 것이 필요할 수 있습니다.
게다가, SMES 시스템은 충전 및 방전 모두에 대해 빠른 응답 시간을 보여주므로 신속하고 정확한 전력 전달 및 안정화가 요구되는 애플리케이션에 이상적인 후보가 됩니다. 예를 들어, 반도체 제조 또는 의료 시설에서는 SMES 시스템을 통해 큰 전력 서지를 발생시키는 장비를 처리할 수 있으며, 이는 고성능 리튬 이온 배터리 시스템과 비교해도 충분히 가능합니다.
초전도 자장 에너지 저장 시스템의 단점
SMES 시스템은 다른 에너지 저장 솔루션에 비해 초기 비용이 매우 높습니다. 초전도 재료는 제조 비용이 비싸며, 코일 재료의 초전도 상태를 달성하고 유지하기 위해 극저온 냉각 시스템이 필요합니다.
이트륨 바륨 구리 산화물(YBCO) 및 비스무트 스트론튬 칼슘 구리 산화물(BSCCO)과 같은 초전도체는 고순도 원료를 사용하여 복잡한 합성 기술을 통해 제작되므로 일반적인 전선보다 제조 비용이 훨씬 더 많이 듭니다. 또한, YBCO와 BSCCO는 대기압에서 각각 93K (-292.3F) 및 110K (-261F)의 임계점을 가지므로 극도로 낮은 온도에서만 초전도 상태를 유지할 수 있으며, 이러한 환경을 만들기 위해 복잡한 극저온 시스템이 필요합니다.
또한, SMES 시스템은 확장성에 제한이 있습니다. 초기 비용이 비확장적일 뿐만 아니라, SMES 시스템은 유지 관리 요구사항이 높고 저장 용량을 쉽게 증가시킬 수 없습니다. 이에 비해, 리튬 이온 배터리 저장 시스템은 쉽게 연결할 수 있는 반면, SMES 장치를 결합하려면 극저온 냉각 인프라를 그에 맞게 확장해야 합니다.
초전도 자기 에너지 저장이 에너지 인프라의 미래일까요?
SMES는 다른 에너지 저장 응용 프로그램에 비해 독특한 이점을 제공하며 진정한 첨단 기술을 자랑하지만, 가까운 미래에는 대부분의 에너지 저장 응용 분야에서 널리 채택되기 어려울 가능성이 높습니다. 현재 초전도 재료는 그 성능과 공급이 제한되어 있습니다. 현재 기술은 초전도성을 나타내기 위해 극저온을 필요로 하며, 대량 생산 가능하고 그리드가 사용 가능한 초전도체의 생산은 아직 이루어지지 않았습니다.
그러나 물리학자들은 언젠가 상온 초전도체가 가능하게 할 수 있는 새로운 고온 초전도체 물질을 발견하기 위해 연구하고 있습니다. 이것이 달성되고 그 물질이 대량 생산될 수 있다면, SMES의 효율성과 성능은 다른 기술들보다 시장 채택을 훨씬 앞서게 할 가능성이 큽니다. 초전도체 물질, 극저온 기술, 비용 절감 전략의 발전은 SMES 시스템의 경쟁력을 극적으로 강화할 수 있지만, 현재로서는 연구 및 특정 에너지 인프라로 제한되어 있습니다.
명단에 있으신가요?
독점 혜택, 제품 발표 및 최신 업계 소식을 받아보려면 가입하세요.
기사 태그