Arrow Electronic Components Online

내일의 배터리를 위한 놀라운 소재: 에너지 저장의 미래를 위한 그래핀 배터리 기술

에너지 저장04 1월 2024
흰색 의료용 장갑을 낀 한 사람이 직사각형 카드를 카메라를 향해 들어 올리고 있다.
모든 기사 보기

태양광 및 풍력과 같은 재생 가능 에너지원으로의 전환은 새로운 에너지 저장 방법을 필요로 합니다. 구름은 며칠 동안 태양을 가릴 수 있으며, 밤에는 태양광을 전혀 사용할 수 없습니다. 풍력은 훨씬 더 불규칙할 수 있습니다. 저장은 피할 수 없는 발전 공백을 메우고, 국지적인 전력 사용 급증을 보완해줍니다.

오늘날의 리튬 이온 배터리는 놀라운 성능을 자랑하지만, 충전 및 방전 속도가 제한적이고 수명이 한정되어 있습니다. 또한, 지구에서 리튬을 추출하는 과정은 복잡하며 환경에 미치는 영향도 존재합니다. 현재 미국은 세계 리튬 생산량의 1% 미만을 차지하고 있어 생산에 잠재적인 병목현상을 초래할 수 있습니다.

슈퍼커패시터는 리튬 이온 배터리보다 훨씬 빠르고 더 높은 빈도로 충전/방전이 가능하며, 빠른 에너지 입력과 출력을 위해 현재 배터리 저장을 보완하는 데 사용되고 있습니다. 그래핀 배터리 기술 또는 그래핀 기반의 슈퍼커패시터는 일부 적용 분야에서 리튬 배터리의 대안이 될 수 있습니다.

순간 전력과 장기 에너지 공급

슈퍼커패시터의 큰 장점은 높은 전력 용량입니다. 단점은 낮은 총 에너지 밀도입니다. 이러한 특성은 상충되는 것처럼 보일 수 있지만, 두 용어의 정의를 고려해보십시오:

전력 = 일/시간, SI 단위로는 줄/초로 표현됩니다

에너지 밀도 = 저장된 에너지/부피, SI 단위로 줄/m^3로 표현

분자의 단위는 같지만, 이는 두 개의 서로 다른 양입니다. 전력은 특정 시간 동안 에너지의 양을 방출할 수 있는 능력을 나타내며, 에너지 밀도는 시간과 관계없이 특정 양의 에너지를 저장할 수 있는 능력을 나타냅니다.

두 가지 모두 높은 값이 이상적이겠지만, 슈퍼커패시터는 일반적으로 높은 출력 방전 용량과 낮은 에너지 밀도를 가지고 있습니다. 따라서 슈퍼커패시터는 순간적으로 큰 에너지를 방출할 수 있지만, 이를 유지하거나 더 낮은 출력 속도로 에너지를 공급하는 것을 리튬 이온 배터리만큼 오랫동안 지속할 수는 없습니다. 오늘날의 애플리케이션은 슈퍼커패시터를 사용하여 막대한 에너지 입력이나 소비(예: 회생 제동 및 빠른 가속)를 균등하게 처리하는 한편, 보다 장기적인 에너지 요구는 배터리가 담당하는 경우가 많습니다.

과제는 순간적인 높은 전력 용량을 유지하면서도 슈퍼커패시터의 에너지 밀도를 증가시키는 것입니다. 그 해답은 놀라운 소재인 그래핀에서 찾을 수 있습니다.

그래핀 에너지 저장이 미래일까요?

슈퍼커패시터는 일반적으로 활성탄으로 코팅된 금속 호일로 만들어진 양극 및 음극 층과 전해질 용액을 포함하는 반투과성 막으로 분리된 층을 사용합니다. 이러한 탄소/막 샌드위치 층이 커패시터 하우징 안에 말리거나 쌓여 전해질 내 이온 이동을 통해 전하를 저장할 수 있습니다.

A detailed cutaway view of lithium-ion battery cells, highlighting their layered internal structure. On the left, three main components are labeled with numbers: 1, 2, and 3, representing different layers within the cell. On the right, a larger battery pack is depicted with multiple stacked layers and visible positive and negative terminals.

출처: Tosaka - 자체 작업, CC BY 3.0 | 적층 전극으로 구성된 슈퍼커패시터의 구조도 1. 양극, 2. 음극, 3. 분리막

활성탄소는 이 역할에서 매우 얇게 만들어질 수 있으며, 두께는 약 1/10mm이고, 높은 표면적을 가집니다: 각각의 0.1mm 입자에 대해 몇 제곱센티미터에 이릅니다. 하지만 그래핀은 2차원 분자로 이루어진 1원자 두께의 시트 형태로 제공되며, 활성탄소와 비슷한 비표면적을 가지고 있습니다. 이는 초고밀도 도체 배치를 위해 매우 얇은 층으로 펼칠 수 있습니다. 그래핀은 우수한 도체로, 열 손실을 최소화하고 가설적으로 활성탄소 슈퍼커패시터보다 더 나은 전력 전달을 제공할 수 있습니다.

문제는 그래핀 커패시터를 대량으로 제조하는 것입니다. 그러나 그래핀이 가진 가능성을 감안할 때, 연구자들은 이와 같은 구현 방안을 비공개로 연구하고 있습니다. 그래핀이 리튬 이온 배터리를 완전히 대체하지는 못하더라도, 그래핀을 사용한 슈퍼커패시터 개선은 이 전력 저장 장치가 더 높은 에너지 밀도와 효율성을 갖추게 하는 데 기여할 수 있습니다.

다른 고급 저장 옵션... 여전히 탄소?

그래핀이 개발 중인 유일한 첨단 저장 옵션은 아닙니다. 탄소 나노튜브의 사용 — 그래핀의 시트와는 달리 긴 관 형태 분자로 배열된 또 다른 탄소 구조 — 도 에너지 저장 역할로 제시되었습니다. 그래핀 볼 및 곡선/구겨진 그래핀은 에너지 저장을 위한 다른 탄소 기반 가능성입니다.

전력을 처리하기

대량의 전력을 전달할 수 있는 능력은 좋은 일이지만, 적절한 사용을 위해서는 제어되어야 합니다. SiC 트랜지스터 가 이 역할에 사용될 수 있습니다. 이와 함께, 전류 측정 기술 이 올바른 전력 및 에너지 적용을 보장하기 위해 구현되어야 합니다.

흥미롭게도, 다양한 형태의 탄소와 실리콘(그리고 이 둘의 조합)의 고도화된 생산은 에너지 처리의 미래를 이끌어나갈 것으로 보입니다. 오늘날의 어려움은 이론적으로나 소규모에서 작동할 아이디어를 실생활에서 우리의 삶을 향상시키는 제품으로 발전시키는 데 있습니다. 이러한 기술이 완성되고 구현되면, 우리는 더욱 에너지 효율적인 미래와 더욱 뛰어난 성능의 장치를 기대할 수 있습니다.

명단에 있으신가요?

독점 혜택, 제품 발표 및 최신 업계 뉴스를 받아보세요.

기사 태그

대체 에너지
에너지 저장
에너지 하베스팅
에너지 및 전력

관련 뉴스 기사

모두 보기