Arrow Electronic Components Online

전기차의 미래: 지금부터 2030년까지 전기차 충전 인프라 추적

전기차 충전24 1월 2024
충전소에서 충전 중인 전기 자동차
모든 기사 보기

매일 수백만 명의 미국인들이 거의 모든 전기차(EV)로 쉽게 처리할 수 있는 짧은 왕복 운전을 합니다. 밤에 차량을 충전기에 연결하면 다음 날 아침 다시 사용할 준비가 됩니다. 그러나 만약 차량을 충전기에 연결하는 것을 잊었다면 어떻게 될까요? 또는 600마일을 운전해야 한다면 어떻게 될까요? 이것이 여행을 포기하거나 다른 차량을 빌리거나 혹은 도로 한가운데서 멈춰 서게 될 위험을 감수해야 한다는 것을 의미할까요?

이와 같은 상황을 방지하고 EV(전기차) 채택을 장려하기 위해서는 몇 시간이 아닌 몇 분 만에 EV 배터리를 충전할 수 있는 고전류 DC 급속 충전소를 포함한 견고한 충전 인프라가 필요합니다. 이러한 충전소는 적절히 간격을 두고 배치되어야 하며, 운전자가 사용 가능한 충전 인프라에 맞춰 여행 계획을 세우는 대신 편리할 때 멈출 수 있는 자유를 가질 수 있어야 합니다.

EV 충전 인프라의 미래에 대한 예상

국립 재생 에너지 연구소(National Renewable Energy Laboratory, NREL)의 2023년 2분기 보고서에 따르면, 2023년 6월 기준으로 미국 도로에는 380만 대의 전기차(EV)가 운행 중입니다. 현재 14,244개의 공개 DC 급속 충전 포트(150kW 이상의 전력 전달 능력을 가진 것으로 정의됨)와 114,470개의 공개 L2 AC EV 충전 포트가 이용 가능합니다. 이를 전기차 100대당 0.4개의 DC 급속 충전기 및 3.0개의 Level 2 충전기로 계산할 수 있습니다.

같은 보고서에 따르면 2030년까지 미국 도로에 3,300만 대의 EV가 주행하게 될 것으로 추정되며, EV 100대당 0.6개의 공용 DC 고속 충전 포트와 3.2개의 공용 Level 2 포트가 필요할 것으로 예상됩니다. 구체적인 숫자로는, 보고서는 182,000개의 DC 포트와 1,067,000개의 L2 포트가 총 필요하다고 명시하며, 총 100만 개 이상이 증가한다고 합니다.

EV 충전소 인프라 구축

공용 EV 충전 인프라는 두 가지 기본 유형으로 나눌 수 있습니다: 장기(종종 하룻밤 동안)와 즉각적으로 여정을 계속하기 위해 배터리를 재충전하는 단기.

느린 AC 충전 인프라는 비교적 간단합니다. 단단한 플러그와 적절한 설치만 있으면 되며, 호텔에서의 숙박이나 직장 주차장과 같은 시나리오에 유용합니다. 민간 기업은 이러한 인프라를 구축할 자연스러운 동기를 가지고 있습니다. 현장에서 충전을 제공하는 것은 시설에서 시간을 보내는 큰 동기가 됩니다. 그러나 AC 충전은 하루 동안 사람들이 여행할 수 있는 거리를 EV 배터리의 범위로 제한합니다—일반적으로 300마일 미만입니다.

몇 분 만에 차량을 완전히 충전할 수 있는 DC 고속 충전 인프라는 AC 충전 인프라보다 더 복잡합니다. 이 경우 전력을 공급하려면 AC 그리드 전력을 고출력 DC로 변환한 후 차량에 전달해야 합니다.

강력한 전력 관리 및 변환은 실리콘 카바이드 기반 트랜지스터와 같은 기술을 통해 가능할 수 있습니다. 전류 센서는 충전 중 차량에 얼마나 많은 에너지가 전달되는지 측정하는 데 필요하며, 전체 그리드와 충전 네트워크를 최적의 용량으로 유지하기 위해 로컬 및 클라우드 기반 컴퓨팅 리소스가 필요합니다.

Woman holding child while charging EV car

기본 전력 및 EVSE 인프라 요구 사항

적절한 전기차 충전 설비(EVSE, 즉 충전소)를 설치하는 것은 방대한 작업입니다. 어쩌면 더 중요한 것은 오늘날 우리가 대체로 당연하게 여기는 수많은 전기 기기와 함께 이러한 충전소에 전력을 공급하는 기본적인 그리드 인프라일 수도 있습니다.

모든 제안된 182,000 DC EVSE 포트가 350kW(DC 충전기의 높은 값으로, 미래에는 더 증가할 가능성이 높은 숫자)로 동시에 충전한다고 가정하면, 이는 63.7 기가와트(GW)의 전기 부하를 생성하게 됩니다. 여기에 각 19kW까지 충전할 수 있는 1,067,000개의 L2 충전기를 추가하면 추가로 20.3GW가 더해집니다. 이를 종합하면 이론상 총 84GW의 전력 소모가 발생합니다.

모든 충전기가 한 번에 전력을 공급할 가능성은 극히 낮지만, 84GW의 일부만으로도 현재 약 1200GW에 달하는 국가 총 에너지 생산 능력에서 의미 있는 비율을 차지합니다. 이러한 더 큰 부하를 처리하기 위해 기존 인프라를 업그레이드해야 할 것입니다. 동시에, 연결된 전기차(EV)는 양방향 배터리 백업 역할을 할 수도 있으므로 신중한 계획을 통해 EV의 급속한 채택이 일부 인프라 이점을 제공할 수도 있습니다.

물론, 전력을 관리하기 위한 전원 및 전자 제품 외에도 운전자는 자신의 차량과 EVSE 사이를 인터페이스하기 위한 올바른 플러그와 충전 프로토콜이 필요합니다. 이와 관련하여 훌륭한 발전이 있습니다.

Tesla car charges at charging station

좋은 소식: Tesla NACS 호환성

위에 인용된 NREL 수치는 Tesla 장비를 포함하며, 이는 공공 고속 DC 충전 포트의 61.6%와 공공 L2 포트의 8.7%를 제공합니다. 이 글을 작성하는 시점에서 이러한 충전기는 다른 EV 제조업체에게는 쉽게 이용 가능하지 않습니다.

그러나 2023년 5월, Ford는 2025년부터 Tesla 스타일의 NACS(North American Charging Standard) 포트가 내장된 전기차를 선보일 것이라고 발표했습니다. 이는 Ford 전기차가 어댑터 없이 Tesla의 Supercharger 네트워크를 사용할 수 있음을 의미합니다. 이 (아마도 명백한) 움직임은 다른 제조업체들이 향후 NACS 호환성을 발표하는 가상적인 큰 변화를 일으켰습니다. 여기에는 GM, Volvo와 같은 잘 알려진 자동차 브랜드뿐만 아니라 Rivian, Fisker와 같은 신생 전기차 제조업체도 포함됩니다. Volkswagen과 Honda 같은 다른 회사들은 2023년 말 현재 여전히 옵션을 평가 중입니다.

다른 한편으로는, Blink 및 Electrify America와 같은 비-Tesla 전기차 충전 네트워크들이 NACS 플러그 표준을 채택하고 있습니다. Tesla는 2022년 11월에 충전 프로토콜을 공개했으며, 이 표준은 이제 SAE International의 관할 하에 있습니다. 차량과 EVSE 모두에서 NACS 채택이 대세로 떠오르고 있는 점을 감안할 때, 표준화는 임박한 것으로 보입니다.

전기차 충전의 미래

2023년 말의 트렌드는 더 광범위한 전기차(EV) 도입과 충전 인프라의 표준화를 향하고 있습니다. 모든 것이 전동화되는 방식이 결국 어떻게 이루어지든, 전력 전송과 사용을 처리할 수 있는 효율적이고, 능률적이며, 내구성 있는 내부 부품이 지원하는 훨씬 더 견고한 전기 인프라가 미래에는 필요할 것입니다.

목록에 포함되어 있습니까?

독점 제공, 제품 발표 및 최신 업계 뉴스를 받아보세요.

기사 태그

모든 것의 전기화
전기차 충전
전기차 (EV)

관련 뉴스 기사

모두 보기