Arrow Electronic Components Online

조립 라인을 넘어: 자율 이동 로봇의 다재다능한 잠재력

자율 기계04 4월 2023
로봇 팔과 노란 상자를 운반하는 자율 카트를 갖춘 현대적인 공장 환경.
모든 기사 보기

공장 작업장에서 수술실에 이르기까지 로봇은 다양한 산업에서 엄청난 영향을 미칠 잠재력을 가지고 있습니다. 세계가 점점 더 서로 연결되고 빠르게 변화하면서 로봇이 우리 생활과 업무를 혁신할 가능성은 그 어느 때보다 더 커지고 있습니다.

자율 이동 로봇(AMR)은 최첨단 AI와 머신러닝 기술을 활용하여 자체 운영 능력을 갖추고 있습니다. 이러한 발전은 자율 배송, 스마트 농업, 보안 서비스 등 다양한 분야에서 성능, 생산성, 안전성을 향상시키고 있습니다. 여러 산업 전반에 걸쳐 AMR의 글로벌 채택을 촉진하는 요인은 무엇일까요?

안전은 최우선 사항입니다

자율 이동 로봇은 인간 작업자가 부상이나 사고를 당하기 쉬운 위험한 환경이나 인간이 작업을 수행할 수 없는 환경에서 많은 작업을 수행하고 있습니다. AMR은 제조 환경에서 무거운 짐을 운반하고, 넓은 농업 공간에서 작업하며, 병원의 건강 및 안전을 향상시키는 구역을 소독하는 동안 장애물을 탐색할 수 있습니다.

생산성 향상

로봇이 더 널리 받아들여짐에 따라, AMR은 점점 더 중요한 인력의 일부로 간주되고 있습니다. 많은 기업들이 이 기술을 재고 소싱 및 수집과 같은 지루한 작업을 돕는 데 활용하고 있습니다. AMR은 직원들이 더 보람 있는 역할을 맡을 수 있게 해줄 뿐만 아니라, 충전하거나 신속하게 수리하여 다음 작업에 투입할 수 있는 신뢰할 수 있는 노동력을 제공합니다.

응용 프로그램 유연성

AMR은 주변 환경을 분석하고 환경 변화에 적응하며 다양한 작업을 수행할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, 이는 인간의 감독 없이 이루어집니다. 이러한 다재다능함은 여러 시장과 응용 분야에서 활용될 수 있는 귀중한 도구로 만듭니다. 해당 분야는 다음을 포함합니다:

청소 및 소독 로봇

AMR은 주거 및 상업 구조물의 복잡한 형태, 표면, 그리고 가구를 손쉽게 탐색하며, 목표한 공간을 철저히 커버할 수 있도록 어떠한 장애물도 능숙하게 우회합니다.

A sleek white robotic vacuum cleaner is actively cleaning a dusty tile floor in a modern indoor setting.

A person holds a smartphone displaying multiple camera feeds, suggesting remote monitoring capabilities.

보안 및 서비스 로봇

카메라, 센서 및 무선 기술이 장착된 AMR은 모니터링 목적으로 데이터와 영상을 끊임없이 제공할 수 있습니다. 자율 주행 및 AI의 도움으로 이 로봇들은 다양한 사건에 적절하게 반응할 수 있습니다.

자율 배달 로봇

배송 AMR은 통합 무선 모듈과 내비게이션 기능 덕분에 비용과 시간을 절약하며, 지역 상점이나 유통 센터에서 수령자에게 적시에 패키지와 구매품을 효율적으로 전달하도록 협력하여 작업을 간소화합니다.

A modern warehouse featuring robotic arms sorting and handling packages on conveyor belts.

A compact agricultural robot moves through rows of ripe tomato plants in an outdoor farm setting.

스마트 농업 로봇

농지나 농장의 크기는 종종 사람들에게 내비게이션 어려움을 초래합니다. AMR은 농작물을 모니터링하고 비료를 주며 농업 효율성을 높여 농민들에게 추가 가치를 제공합니다.

솔루션 제공: Molex 멀티 허브 안테나

로봇 기술이 더 높은 자율성을 향해 발전함에 따라 안테나 기술에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 엔지니어들은 안테나 위치, 효율성, 크기, 안테나 솔루션의 유연성 같은 설계 과제를 해결해야 합니다.

Molex의 최신 제품 출시에는 모든 필요한 안테나를 단일, 소형 하우징에 통합하여 이러한 설계 과제를 해결하는 다양한 다중-1 안테나 제품이 포함됩니다. AMR 엔지니어에게 이는 여러 위치에 대한 다양한 안테나를 찾아야 하는 대신 안테나를 한 위치에 배치하는 간소화된 설계로 이어집니다.

Molex의 Multi-in-1 또는 Multi-Hub 안테나는 다양한 설계 요구를 충족하는 작고 금속에 장착 가능한 인클로저에서 높은 성능을 제공합니다. 5G와 Wi-Fi MIMO(Multi-in, Multi-out) 안테나가 설계된 Molex 7-in-1 허브 안테나는 현대 AMR 애플리케이션을 위한 최대 대역폭을 제공합니다. 또한, 동일한 고속 안테나를 낮은 프로파일의 설치가 간편한 하우징에 통합한 새로운 Sunshade 5-in-1 허브 안테나도 사용할 수 있습니다.

AMR 요구 사항이 무엇이든, Molex와 Arrow는 기술 전문성, 산업 경험 및 글로벌 입지를 바탕으로 가장 까다로운 응용 프로그램에도 솔루션을 제공합니다.

기사 태그

EMEA
로봇공학
자율 기계
Molex
커넥터
IP&E

관련 뉴스 기사

모두 보기