Arrow Electronic Components Online

안테나 솔루션: 산업을 무선으로 연결하기

연결성17 4월 2023
모든 기사 보기

무선 연결의 인기와 5G 통신 네트워크의 기하급수적인 성장은 안테나가 일상적인 설계의 일부임을 의미합니다. 이 기술로 가능해진 사물인터넷(IoT)은 인터넷을 통해 서로 통신하는 기계들의 글로벌 네트워크입니다.

사물 인터넷(IoT)은 이제 삶의 여러 측면에서 사용되는 다양한 장치에 영향을 미치고 있습니다. 이 기술에 대한 대부분의 익숙함은 가정에서 이루어집니다. 일상적인 가정용 기기들은 이제 서로 데이터를 공유하고 스마트폰을 사용하여 가정 소유자가 제어할 수 있도록 설계되었습니다.

그러나 IoT 지원 장치의 가장 큰 잠재력은 가정 외부에서 발견됩니다. 5G 기술의 도입과 함께 IoT는 농업에서 의료에 이르기까지 거의 모든 산업에서 응용 분야를 찾았습니다. 따라서 연결된 장치의 최신 세대가 이러한 다양한 응용 분야를 독특하게 해결할 수 있는 더 빠르고 효율적인 서비스를 제공하도록 설계되는 것이 중요합니다.

Image

Aerial view of multiple automated harvesters operating in a golden wheat field.

자동차 산업은 고속 통신의 이점을 빠르게 활용해 왔습니다. 현대의 가족용 자동차는 가장 단순한 차량 내 스테레오 시스템부터 가장 정교한 내비게이션 시스템에 이르기까지 기술로 가득 차 있습니다. 운전자와 운영자는 이제 외부 세계에 연결이 필요한 다양한 기능에 접근할 수 있습니다. 통신에 대한 필요성이 증가함에 따라 차량 내 연결성을 제공하기 위한 기존 방법들은 가장 최신 기술이 요구하는 성능을 제공하지 못한다는 것이 증명되었습니다. 이러한 기능의 큰 증가를 제공하려면 차량 설계가 이러한 연결을 완전히 다른 방법으로 수행해야 합니다. 이것은 존별 아키텍처와 같은 새로운 설계 개념의 결과로 안테나가 자동차 설계에서 막대한 역할을 할 것임을 의미합니다.

무선 연결은 이미 차량 내부와 외부에서 다양한 작업에 사용되고 있습니다. 차량 내부에서는 가장 중요한 연결이 운전자의 개인 기기와 차량 간의 연결입니다. 이는 단거리 Bluetooth 또는 최근의 WiFi 기술 형태로 이루어집니다.

Image

A modern car interior showcasing a high-tech digital dashboard interface.

이 새로운 차량 내 연결성은 집이나 사무실처럼 사용자의 경험을 향상시키는 장치로 "세 번째 생활 공간" 개념을 만들어냈습니다. 승객 실을 넘어, 짧은 거리의 무선 연결이 여러 개 추가될 것이며, 그 중 일부는 이미 타이어 압력 센서와 같이 오늘날 정기적으로 사용되고 있습니다. 이러한 장치들을 무선 네트워크에 통합하면 물리적 케이블과 커넥터의 필요성이 더욱 줄어들 것입니다.

바깥 세계

자동차는 서로 간에 통신하며 대량의 정보를 무선으로 공유하게 됩니다. 처음으로 자동차는 정보를 다른 도로 사용자 및 교통 제어 인프라와 공유하는 동적 네트워크의 일부가 되어 이동을 더 안전하고 효율적으로 만들 것입니다. 차량 대 모든 것(V2X) 통신이라고 알려진 이 기술은 자동차가 가능한 최대 대역폭을 제공하는 안테나를 갖추는 것을 필요로 합니다.

자동차와 외부 세계 간의 연결은 미래에 우리가 자동차를 사용하는 방식에 큰 역할을 할 것입니다. 사물이 인터넷(IoT)에 자동차를 통합하려면 최신 고속 5G 네트워크를 통해 연결해야 하며, 최신 위성 내비게이션 시스템을 사용함으로써 자동차가 글로벌 포지셔닝 및 글로벌 내비게이션 위성 시스템(GPS 및 GNSS)을 활용하게 될 것입니다. 단거리든 장거리든, 고속이든 저속이든 모든 이러한 통신 시스템의 핵심은 안테나 시스템이 될 것입니다.

스마트 팩토리

산업 분야의 설계자들은 차량 제조업체와 많은 도전을 공유합니다. 산업 자동화는 현대 생산 라인에서 중요한 역할을 합니다. 간단한 모터에서 복잡한 로봇에 이르기까지 제조 장비는 최신 기술을 활용하여 인간의 개입 필요성을 줄일 수 있습니다. 이러한 자동화 장비는 새로운 스마트 팩토리에서 더욱 중요해지고 있습니다.

Image

A modern highway in an urban setting is depicted with digital connection overlays symbolizing smart city technology.

전통적인 공장과 달리 스마트 공장은 연결된 장치를 활용합니다. IoT는 산업 자동화가 공장 네트워크와 정보를 공유하는 제조 환경을 만듭니다. 장치 간의 이 양방향 통신은 제조업체에 유연성을 제공하여 사용자가 수요 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 합니다.

무선 통신을 사용하여 공장 공간을 재구성함으로써 대체 프로세스를 만들어낼 수 있습니다. 제조업체들은 심지어 스마트 공장에 통합된 각 요소를 포함하는 맞춤형 네트워크를 구축하기 위해 시설 내부에 전용 5G 네트워크를 설치하고 있습니다. 이것은 자체 센서로부터 받은 데이터와 무선 네트워크를 통해 공유된 정보를 사용하여 공장을 안전하게 이동하는 자율 로봇으로 더욱 강화됩니다. 이 기계들은 안테나에 의존합니다.

Molex 안테나 솔루션

Molex는 세계에서 가장 큰 안테나 기술 제조업체 중 하나입니다. Molex와 Arrow는 기술 전문성, 업계 경험, 그리고 글로벌 네트워크를 통해 가장 까다로운 애플리케이션을 위한 안테나 솔루션을 제공합니다.

Image

A compact black electronic device featuring six connected cables with gold connectors.

Molex의 최신 솔루션에는 5G 및 WiFi MIMO(Multi-in, Multi-out) 안테나를 갖춘 7-in-1 허브*가 포함되어 있으며, 오늘날 데이터 소모가 많은 애플리케이션에 최대 대역폭을 제공합니다.

또한 손쉬운 설치가 가능한 낮은 프로파일의 하우징에 동일한 고속 안테나를 통합한 새로운 Sunshade 5-in-1 허브가 제공됩니다.   요구 사항이 무엇이든 Molex는 이러한 요구를 충족하고 이를 뛰어넘어 미래의 무선 연결을 만드는 데 도움을 줄 준비가 되어 있습니다.

Image

A sleek black Molex connector hub featuring multiple attached cables with gold-plated connectors.

*멀티 허브 7-in-1 안테나 - arrow.com에서 2023년 10월부터 재고 이용 가능합니다.

기사 태그

EMEA
Molex
커넥터
무선
IP&E
연결성

관련 동영상

모두 보기