Arrow Electronic Components Online

Molex Antennas: Soluzioni integrate per possibilità illimitate nell'IoT

Antenne18 lug 2022
Tecnologia di rete 5G sovrapposta su un panorama urbano, con componenti di connettività Molex visualizzati.
Visualizza tutti gli articoli

Scopri tutto il potenziale dell'Internet of Things e sbloccalo con le antenne Molex Multi-Hub, disponibili su arrow.com.

Il mondo moderno è un mondo connesso. Ma la crescita necessaria nelle comunicazioni wireless per rafforzare la rete 5G richiede una connettività che si traduce in più di semplici cavi e fili.

La connettività wireless ad alta velocità ci ha liberato dalla necessità di reti fisiche tradizionali e ha permesso una delle innovazioni più entusiasmanti degli ultimi anni: l'Internet delle Cose (IoT). L'IoT è un ambiente di rete di macchine connesse che comunicano tra loro. I dati vengono elaborati e le decisioni vengono prese in modo autonomo da una vasta gamma di dispositivi.

Per molti di noi, questa tecnologia ha trovato la sua applicazione iniziale nelle nostre case. I dispositivi domestici sono ora equipaggiati per condividere dati tra loro e per essere controllati dal proprietario di casa utilizzando uno smartphone. Dai frigoriferi che possono ordinare generi alimentari ai contatori intelligenti che monitorano il consumo energetico a distanza, queste innovazioni sono rese possibili dalla connettività 5G.

Il potenziale dell'Internet of Things

Per tutto il valore che risiede nell'implementazione di queste tecnologie all'interno della casa, il vero potenziale dell'IoT si trova al di fuori della casa. L'adozione diffusa della comunicazione 5G ha creato enormi opportunità per utilizzare l'IoT in applicazioni commerciali. Quasi ogni settore, dall'agricoltura all'assistenza medica, sta utilizzando dispositivi connessi per fornire servizi più rapidi ed efficienti.

Assorted wireless communication antennas, including patch, whip, and loop antennas, with various cables and connectors.

L'integrazione di così tanti dispositivi in una rete wireless globale ha creato sfide per i progettisti. Nelle generazioni precedenti, molte di queste macchine sarebbero state realizzate con una connettività wireless minima. La loro connessione over-the-air all'Internet of Things richiede nuove tecnologie, e per la maggior parte dei dispositivi, ciò significherà che dovranno incorporare antenne.

Tutte le comunicazioni wireless utilizzano radiazioni a radiofrequenza (RF) per trasferire dati. Da un umile dispositivo Bluetooth all'ultima rete 5G, qualsiasi dispositivo che condivide dati richiederà antenne sia per trasmettere che per ricevere il suo segnale. La grande crescita nel numero di dispositivi che utilizzano queste tecnologie wireless ha creato una grande domanda di prodotti antenna che possono essere integrati in dispositivi elettronici compatti. Oltre alla sua gamma tradizionale di prodotti connettori, Molex produce anche un'ampia gamma di prodotti antenna per una vasta gamma di applicazioni. Molex è stata uno dei principali produttori di componenti antenna per applicazioni mobili e consumer dalla fine degli anni '90. Negli ultimi anni, Molex ha sviluppato un ampio portafoglio di antenne pronte all'uso per supportare la crescente domanda in vari settori.

Le sfide delle applicazioni complesse

Ci sono molti dispositivi che trascorreranno la loro vita operativa in un'unica posizione. Possono utilizzare la connettività Wi-Fi o Bluetooth per le loro esigenze di comunicazione, e i progettisti possono scegliere un'antenna che funzioni in ogni ambiente. Ma ci sono alcune applicazioni che sono più complesse.

Il mondo del design automobilistico è sempre stato all'avanguardia della nuova tecnologia. I produttori di veicoli stanno utilizzando le ultime innovazioni per creare un'esperienza immersiva in cui auto, smartphone e altri utenti della strada condivideranno informazioni per promuovere la sicurezza. Il mercato commerciale sta portando questa tecnologia un passo avanti per creare veicoli che costituiscano parte fondamentale della più recente rete logistica.

La fabbrica intelligente è il nome dato a un impianto di produzione che utilizza l'IoT. All'interno della fabbrica, tutti gli elementi sono connessi all'IoT per creare un quadro completo del processo di produzione. Mentre le macchine stesse potrebbero essere in grado di sfruttare le comunicazioni cablate, ci sono molti elementi mobili che dipendono dalla connettività wireless per condividere dati con la rete.

I veicoli autonomi come i carrelli elevatori utilizzano l'IoT per gestire il movimento delle materie prime all'interno dell'impianto. Infatti, le materie prime stesse sono anche tracciate per garantire una consegna puntuale al luogo giusto. La fabbrica utilizzerà il Wi-Fi per connettere tutti questi elementi, o addirittura utilizzerà la propria cella 5G privata per fornire connettività in loco.

Tuttavia, l'ambiente della fabbrica rappresenta solo un elemento della catena di fornitura. L'uso dell'IoT significa che i veicoli per le consegne possono essere integrati utilizzando comunicazioni 5G o addirittura satellitari per tracciare le spedizioni una volta che lasciano la fabbrica. Questo fornisce un quadro globale senza precedenti del processo di produzione, dalla consegna delle materie prime dalla loro fonte al tracciamento delle spedizioni in tutto il mondo.

Ma fornire questa visione completa del processo di produzione rappresenta una sfida enorme per il progettista. Ciascuna delle tecnologie wireless impiegate da un tale sistema—5G, LTE, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth—utilizza una diversa frequenza per comunicare. Un dispositivo di tracciamento che può fornire informazioni su una spedizione a livello globale avrà bisogno di antenne in grado di comunicare con tutti i protocolli necessari per fornire aggiornamenti in tempo reale.

Diverse Frequenze, Un'unica Soluzione

Molex ha creato una moltitudine di antenne combo che offrono gamme di frequenza ampliate. Alcune delle soluzioni sono molto a profilo basso, consentendo una facile integrazione in involucri esistenti con alternative PCB a montaggio superficiale o cablate. Per la connettività globale in condizioni difficili, Molex ha sviluppato ulteriormente questo concetto per creare l'Antenna Multi-Hub 5-in-1, disponibile su arrow.com. Questo è un dispositivo a profilo basso, montato esternamente e sigillato a IP67 per la protezione contro ambienti difficili. È dotato di due antenne 5G, due per Wi-Fi e una per GPS, per consentire le comunicazioni più ampie possibili.

Black Molex connector with multiple cables and connectors.

L'utilizzo dell'antenna Multi-Hub consente una transizione senza problemi con l'IoT, dalla rete Wi-Fi all'interno della fabbrica alla rete 5G all'esterno. La funzionalità GPS consente di condividere informazioni precise sulla posizione, fornendo un'immagine accurata in tempo reale della catena di fornitura. Dotato del popolare connettore SMA, il Multi-Hub può essere facilmente integrato nei cablaggi esistenti e fornire soluzioni per veicoli commerciali e specialistici, nonché soluzioni per il trasporto di container.

L'Internet delle cose è stato reso possibile dalla connettività wireless, e il suo potenziale è solo ora in fase di completa esplorazione. La necessità di comunicazioni RF affidabili e multifrequenza può rappresentare una sfida per i progettisti che desiderano sfruttare appieno le funzionalità dell'IoT. Fortunatamente, Molex e Arrow offrono una gamma di soluzioni che rendono l'integrazione senza interruzioni semplice con la loro gamma di antenne combo, consentendo a un'ampia gamma di produttori di dispositivi wireless di realizzare facilmente i molti modi diversi in cui l'IoT può apportare valore non solo ai loro progetti di prodotto, ma anche ai loro impianti di produzione—fino al comfort delle loro vite quotidiane.

Tag articolo

Globale
Articoli e Video
5G
Internet delle Cose (IoT)
Risorse
Veicoli elettrici (EV)

Contenuti correlati