Arrow Electronic Components Online
Primo piano di una stazione di ricarica per veicoli elettrici con un caricatore EV collegato.

Soluzioni per infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici  

Fornendo prodotti e soluzioni all'avanguardia per caricabatterie di bordo, caricabatterie AC e caricabatterie DC che contribuiranno a costruire l'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici necessaria.

Arrow Electronics è un leader globale nelle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici (EV), offrendo competenze all'avanguardia in Caricabatterie di bordo (OBC), caricabatterie AC e caricabatterie rapidi DC. Sfruttando tecnologie come il Carburo di Silicio (SiC) e il Nitruro di Gallio (GaN), Arrow distribuisce i componenti più avanzati nel settore della ricarica per veicoli elettrici. Arrow continua a essere un partner leader nello sviluppo di software per la gestione della ricarica (CMS), capaci di fornire monitoraggio, diagnostica e controllo fluidi per le reti di ricarica, consentendo agli operatori di migliorare le prestazioni e la scalabilità. Con il nostro supporto, gli ingegneri possono progettare sistemi di ricarica innovativi e contribuire alla crescita del trasporto sostenibile a livello globale. Affidati a Arrow Electronics per guidare il futuro delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Soluzioni di ricarica per veicoli elettrici: Alimenta il tuo viaggio

Con l'aumento della diffusione dei veicoli elettrici (EV), la richiesta di soluzioni di ricarica affidabili ed efficienti continua a crescere. Presso Arrow, comprendiamo quanto sia fondamentale dotare il vostro viaggio delle giuste soluzioni di alimentazione per veicoli elettrici, sia dal punto di vista della comodità che della sostenibilità. La nostra vasta gamma di prodotti e soluzioni di ricarica è progettata per soddisfare esigenze diversificate, garantendo l'accesso a tecnologie di alto livello. Le nostre offerte sono create per accelerare l'adozione dei veicoli elettrici, semplificando la transizione verso il futuro della mobilità.

Categorie di caricabatterie per veicoli elettrici

Arrow Electronics offre supporto alla progettazione ed esperienza nelle tre categorie di caricabatterie per veicoli elettrici:

  • Caricatore di bordo (OBC): Si trova all'interno del veicolo e converte la corrente alternata (AC) in corrente continua (DC) utilizzata per caricare le batterie

  • Caricabatterie AC: Anche chiamati caricabatterie di livello 1 o livello 2, questi caricabatterie collegano la corrente alternata (AC) proveniente dalla rete elettrica al veicolo elettrico e successivamente l'OBC converte questa energia in corrente continua (DC) che carica le batterie.

  • Caricatori DC: Noti anche come caricatori di livello 3, sono collegati alla rete elettrica e convertono l'energia da AC a DC per caricare direttamente le batterie, bypassando l'OBC

Comprendere i tipi di ricarica per veicoli elettrici

Con la crescente diffusione dei veicoli elettrici (EV), è essenziale comprendere i vari tipi di soluzioni di ricarica per EV. Esistono tre principali livelli di ricarica per EV: Livello 1, Livello 2 e Livello 3, ognuno con scopi distinti e benefici unici.   La ricarica di Livello 1 utilizza una presa standard da 120 volt ed è l'opzione più basilare. Ideale per la ricarica domestica durante la notte, offre circa 4-5 miglia di autonomia per ogni ora di ricarica. Questo metodo è adatto a chi percorre brevi distanze quotidianamente e può facilmente ricaricare il veicolo durante la notte.   La ricarica di Livello 2 funziona a 240 volt ed è più efficiente. Comunemente presente nelle stazioni di ricarica pubbliche, fornisce da 10 a 60 miglia di autonomia per ogni ora di ricarica, rendendola adatta sia per l'uso domestico sia per quello commerciale.   La ricarica di Livello 3, nota anche come ricarica rapida DC, è l'opzione più veloce, capace di caricare un EV fino all'80% in soli 30 minuti. Progettata per brevi soste durante i lunghi tragitti, si trova tipicamente presso le aree di sosta autostradali o nelle principali stazioni di ricarica. Questa soluzione è ideale per flotte di EV o operazioni commerciali che richiedono tempi di inattività minimi.

Poiché i caricabatterie integrati si trovano all'interno del veicolo, l’efficienza, il peso e le dimensioni sono estremamente importanti, soprattutto quando le potenze nominali possono arrivare fino a 22 kW. Nuove tecnologie, come i transistor al Carburo di Silicio (SiC) e al Nitruro di Gallio (GaN), vengono utilizzate per raggiungere questi rigorosi obiettivi di progettazione.   Con i caricabatterie integrati che raggiungono livelli di potenza fino a 22 kW, i caricabatterie AC dovranno fornire la stessa quantità di potenza. I caricabatterie di livello 1 avranno un massimo di 2,3 kW, mentre quelli di livello 2 raggiungeranno il requisito di 22 kW. Il componente chiave all’interno di questi caricabatterie AC è l’attrezzatura di alimentazione per veicoli elettrici, il modulo di controllo dell’Attrezzatura di Alimentazione per Veicoli Elettrici (EVSE). Questo fornisce monitoraggio e protezione per il caricabatterie AC e per quello integrato. Un caricabatterie di livello 1 avrà l’EVSE integrato nel cavo, mentre uno di livello 2 avrà questo modulo incorporato nella wall box dedicata.   I caricabatterie DC offrono velocità di ricarica molto elevate, raggiungendo livelli di potenza di 350 kW e persino superiori. Questi alti livelli di potenza e la possibile esposizione a ambienti difficili spingono i progettisti di sistemi a considerare anche i MOSFET al SiC per effettuare la conversione di potenza da AC a DC. Inoltre, è necessario prestare molta attenzione a tutti i componenti, inclusi i materiali magnetici, i condensatori, i connettori, i sensori, le comunicazioni e il controllo.

Progettare un software di gestione della ricarica efficiente

Un software efficace per la gestione della ricarica (CMS) offre un set completo di strumenti per gestire, monitorare e analizzare le infrastrutture di ricarica; permettendo agli operatori di controllare e monitorare da remoto più caricabatterie, eseguire diagnostiche, raccogliere dati di utilizzo e analizzare i modelli di ricarica. Con il CMS, gli operatori possono gestire in modo efficiente l'intera rete di ricarica, garantendo prestazioni ottimali, affidabilità ed economicità.

Supporto tecnico per ingegnere di caricabatterie EV

La competenza di Arrow nella progettazione di caricabatterie per veicoli elettrici di nuova generazione e del corrispondente ecosistema software può accelerare l'adozione della ricarica per veicoli elettrici. Concentrandosi su efficienza, esperienza dell'utente e connettività, Arrow Electronics è pronta ad aiutarti a offrire soluzioni innovative che soddisfano la crescente domanda di trasporti sostenibili.

Risorse per la ricarica dei veicoli elettrici

Le soluzioni per veicoli elettrici di oggi, domani e del futuro

Con produttori di tutto il mondo che pongono maggiore enfasi sulla costruzione di veicoli elettrici (EV), i fornitori di semiconduttori e tecnologia sono in una corsa per soddisfare la domanda. Come sarà il futuro elettrico – e in che modo Arrow sta supportando questa nuova era di trasporto sostenibile? Esplora la nostra infografica per scoprirlo.

Webinar sulla ricarica dei veicoli elettrici

Video relativi alla ricarica di veicoli elettrici

Articoli sulla Ricarica EV

Esplora i produttori di stazioni di ricarica per veicoli elettrici in evidenza di Arrow.
Allegro MicroSystems
Amphenol
Analog Devices
Bourns
Diodes Incorporated
Infineon Technologies AG
Kingbright
Littelfuse
Microchip Technology
Micron Technology
Molex
NXP Semiconductors
onsemi
Panasonic Industry
Same Sky (formerly CUI Devices)
STMicroelectronics
TE Connectivity
WOLFSPEED, INC
Vishay
YAGEO