Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
The Breach Security Week1 1200X600
Artículo

Confianza al ritmo de IA: los partners son más importantes que nunca

04/10/2026 | Marco D’Angelo

Las empresas están implementando IA a un ritmo más rápido del que pueden establecer mecanismos para gobernarla. Se están desplegando agentes de IA en áreas como marketing, finanzas e ingeniería, a menudo sin una revisión de seguridad y, en muchos casos, sin que los equipos de TI sepan siquiera que existen. Es precisamente en esta brecha entre la adopción y la supervisión donde reside ahora el riesgo, y esa brecha no deja de aumentar.

Este cambio trae consigo nuevas oportunidades, pero también nuevas responsabilidades. A medida que la IA pasa a formar parte de la infraestructura crítica de una organización, la ciberseguridad, el gobierno y la protección de datos deben integrarse desde el primer día para ayudar a reducir el riesgo y mantener la confianza.

La ciberseguridad es más importante que nunca

Cuanto más conectada está la IA con los sistemas y los datos empresariales, más importante se vuelve la seguridad. Desde información de clientes hasta datos propios de la empresa, las herramientas de IA suelen tener acceso a algunos de los activos más valiosos de la organización.

Al mismo tiempo, los atacantes están empezando a poner el foco en los sistemas de IA y en los datos que los alimentan. Por eso, la seguridad de la IA no consiste únicamente en proteger los modelos de IA. Se trata de proteger todo el ecosistema de IA, incluidos los datos, la infraestructura, los usuarios y los procesos que hay detrás.

La seguridad de la IA va mucho más allá del modelo

Cuanto más conectada está la IA con los sistemas y los datos empresariales, más importante se vuelve la seguridad. Desde información de clientes hasta datos propios de la empresa, las herramientas de IA suelen tener acceso a algunos de los activos más valiosos de la organización.

Cada conexión con la IA puede introducir riesgos, ya proceda de usuarios, desarrolladores, agentes de IA o servicios de terceros. Por eso, las organizaciones necesitan tener visibilidad sobre quién y qué tiene acceso a los recursos de IA. Una estrategia sólida de seguridad de la IA protege todo el ecosistema, no solo una herramienta o un modelo concreto.

Integrar el gobierno y la confianza en la IA

Contar con las medidas de protección adecuadas es esencial para garantizar la seguridad de la IA. Unas políticas claras ayudan a los equipos a utilizar la IA de forma responsable, mientras que los controles de acceso garantizan que solo las personas adecuadas puedan utilizar las herramientas de IA y acceder a datos empresariales confidenciales.

Las organizaciones necesitan tener visibilidad sobre cómo se utiliza la IA y comprobar si su uso se ajusta a los requisitos de cumplimiento normativo y seguridad. Un marco sólido de gobierno, como el NIST AI Risk Management Framework en Estados Unidos o la norma internacional ISO/IEC 42001:2023, ayuda a las empresas a innovar con confianza, al tiempo que reducen los riesgos y mantienen esa confianza.

Los agentes de IA cambian lo que hay que proteger

El mayor cambio que está introduciendo la IA en las empresas no está en el modelo, sino en el auge de los agentes de IA. Estos agentes se están incorporando a todo tipo de áreas dentro de las organizaciones, actuando en nombre de los usuarios y tomando decisiones a una velocidad y a una escala que los procesos tradicionales de revisión de seguridad no pueden seguir. El problema es que muchas organizaciones tienen una visibilidad limitada sobre qué hacen estos agentes, a qué datos acceden y con qué sistemas se conectan.

Esto plantea tres preguntas sencillas: ¿Qué agentes existen? ¿Qué pueden hacer? ¿Y qué ocurre cuando algo sale mal? Los equipos de seguridad están prestando cada vez más atención a crear inventarios de agentes de IA, establecer controles de acceso claros y supervisar su actividad antes de que se produzcan incidentes.

La identidad ocupa un lugar central en este reto. La gestión tradicional de identidades y accesos fue diseñada para personas y cuentas de máquinas convencionales, no para agentes autónomos cuyos permisos y acciones pueden cambiar dinámicamente. A medida que aumenta la adopción de la IA, las organizaciones necesitan controles más sólidos para verificar la identidad de los agentes, gestionar el acceso, realizar un seguimiento de su actividad y aplicar políticas de gobierno tanto a usuarios humanos como a identidades no humanas.

Los partners son el eje de la confianza en un mundo impulsado por la IA

La IA no ha hecho que el asesoramiento de expertos sea menos importante. Más bien al contrario: ahora tiene aún más valor.

Hoy, cualquier empresa puede acceder a modelos de IA, copilotos y plataformas de agentes. La dificultad está en saber cómo utilizarlos de forma segura y responsable. Cuando un agente de IA actúa en nombre de una empresa, ¿quién asume el riesgo si algo sale mal? Esta no es una cuestión meramente tecnológica. Es una cuestión empresarial y de gobierno, y es precisamente ahí donde los asesores de confianza aportan valor.

A los clientes también les resulta cada vez más difícil distinguir entre las verdaderas capacidades de IA y los mensajes de marketing. Prácticamente todos los proveedores de seguridad cuentan ya con una propuesta relacionada con la IA, pero entender qué funciona realmente requiere experiencia. Los partners que han implementado estas soluciones en múltiples entornos pueden ayudar a sus clientes a separar lo realmente útil del ruido y a tomar decisiones fundamentadas.

Al mismo tiempo, el riesgo asociado a la IA ya no procede únicamente del exterior. Cada vez más empleados adoptan herramientas de IA por iniciativa propia, a menudo fuera de los procesos aprobados por la organización. La tecnología por sí sola no solucionará este reto. Las organizaciones necesitan asesoramiento, gobierno y un diálogo abierto sobre cómo se utiliza la IA en toda la empresa. Y es ahí donde contar con una relación sólida con un partner se vuelve fundamental.

El asesoramiento es el verdadero valor

La ciberseguridad sigue siendo una prioridad, pero la conversación ha cambiado. La mayoría de las organizaciones ya son conscientes de que la IA implica riesgos. Lo que necesitan ahora es ayuda para determinar qué se puede automatizar, qué sigue requiriendo supervisión humana y quién asume la responsabilidad cuando la IA empieza a tomar decisiones.

Ahí está la oportunidad para los partners. Los que consigan diferenciarse no serán necesariamente los que cuenten con el portfolio más amplio o el precio más bajo. Serán aquellos en los que sus clientes confíen lo suficiente como para acudir a ellos antes de tomar una decisión importante. En un mundo en el que la IA está presente en todas partes, el asesoramiento de confianza y unas relaciones sólidas se convierten en los verdaderos elementos diferenciadores.

¿Está preparado para ayudar a sus clientes a proteger lo que viene? Descubra las soluciones y servicios de ciberseguridad de Arrow y desarrolle sus conocimientos y capacidades a través del programa AI Accelerator de Arrow.

El programa incluye oportunidades de formación y desarrollo de competencias a través de la AI Academy, que cuenta también con cursos relacionados con la seguridad, como “AI and Cybersecurity” y “Cybersecurity Inflection Point: The Mythos Moment”.

Como siempre, póngase en contacto con su representante de Arrow para descubrir cómo Arrow puede ayudarle a desarrollar estrategias de seguridad preparadas para la IA y concebidas para protegerla de forma segura.

. 

Contacto
Marco Dangelo

Marco D’Angelo

Director of Cloud and AI – EMEA

Marco D’Angelo is the director of cloud and AI for Arrow’s enterprise computing solutions business in EMEA. Over the last 10 years, he has worked within vendors, channel partners and distribution/aggregation to create and scale new routes to market, often with bleeding edge technologies. He is focused on evolving a hub of best practices around cloud and AI services delivery both internally within Arrow as well as downstream to its channel partner ecosystem.
More