Arrow Electronic Components Online

Rompiendo la barrera del tamaño en la detección de CO₂

Sensores de Calidad del Aire11 ene 2022
Módulo Sensor Calibrado NDIR de CO2, Temperatura y HR
Ver todos los artículos

Los consumidores en la economía actual prefieren cada vez más dispositivos más pequeños. En este artículo, descubre cómo el último sensor de CO2 ultra compacto de Sensirion logra una relación precio/rendimiento sin igual mientras ocupa menos espacio en la placa.

Sensirion demuestra una vez más ser un pionero en innovación para soluciones de detección ambiental. El SCD4X representa el primer sensor de CO₂ en formato miniatura, con un requisito de espacio de solo un centímetro cúbico. Esta innovación se basa en el principio de la tecnología de sensores fotoacústicos, combinando un tamaño mínimo con un rendimiento máximo y abriendo numerosas nuevas posibilidades para la integración y la aplicación. Debido a su inigualable relación precio-rendimiento, el SCD4x es especialmente adecuado para la producción en serie y aplicaciones sensibles al costo.

La tecnología PASens® es la innovación en la medición fotoacústica de CO₂ que hace posible el SCD4X. En resumen, la concentración de CO₂ se determina de la siguiente manera:

  • La fuente de luz del SCD4X se enciende y emite luz IR de banda estrecha en el volumen de medición. Esto provoca excitaciones vibratorias de las moléculas de gas que se van a medir, en este caso CO₂.

  • Después de un corto periodo de tiempo (típicamente unos pocos milisegundos) las oscilaciones disminuyen, lo que lleva a un aumento de la temperatura, lo que a su vez conduce a un aumento de la presión.

  • En comparación con los tiempos de excitación y des-excitación de las moléculas de gas, la presión dentro de la cámara de medición se equilibra rápidamente, de modo que el aumento de presión puede ser registrado por un micrófono conectado a la cámara de medición.

  • Después de varios 10ms, la fuente de luz se apaga, por lo que la temperatura y, por lo tanto, la presión disminuyen debido a la termalización de la celda de medición con el entorno y el sistema vuelve a su estado inicial.

  • El proceso de medición se repite varias veces para aumentar la relación señal-ruido de la señal generada.

Etiquetas de artículo

Sensirion AG
Air Quality Sensors
Sensores

Artículos de noticias relacionados

Ver todo