Retenciones
Una retención es un simple componente electrónico, que está diseñado para sostener un estado de memoria dentro de sus piezas. También son parte de la familia de multivibradores biestables, que significa que la salida puede mantener un estado estacionario en dos salidas de tensión diferentes. También significa que la tensión de salida es dependiente del estado de la corriente de salida de la retención, además del estado de la corriente de entrada. La combinación de estos dos de alguna manera determina lo que será la nueva salida, pero son interdependientes.
La retención más simple es un giro de ciento ochenta grados del SR. Consiste en dos compuertas NOR con una de sus entradas conectadas a la salida de la otra. Las otras entradas se conocen como las entradas DISPOSICIÓN y REPOSICIÓN. Cuando un pulso de DISPOSICIÓN determinado (alta tensión) se pasa a la retención, la salida se eleva y permanece así incluso si la entrada de DISPOSICIÓN baja a 0. La salida solo cambiará si el pulso de REPOSICIÓN se encuentra alto, en cuyo caso la salida se convierte en 0 hasta que la REPOSICIÓN se vuelve alta otra vez. Este comportamiento es una operación multivibradora biestable, ya que la entrada puede cambiar y no afectar la corriente de salida. Las retenciones son a menudo parte de una placa de memoria volátil, que significa que solo funciona con entradas de conducción activa. Sin eso, el estado de giro de ciento ochenta grados no se puede garantizar o conservar.
2,395
TOTAL DE PRODUCTOS