Arrow Electronic Components Online

Level Sensors

Un sensor de nivel es un dispositivo de detección que se usa para detectar el nivel actual de líquidos en una unidad que los contiene. Es importante que este líquido muestre la calidad de nivelación debido a las fuerzas gravitacionales, lo que significa que la gran cantidad de fuerza de gravedad creará una superficie plana en la parte superior de la base líquida sin ayuda adicional. Esto también puede ocurrir con elementos sólidos que son de tamaño o calidad suficiente para nivelarse en las mismas condiciones, como ciertos tipos de polvos.

Los sensores se encuentran en muchas formas y funciones. Los sensores de detección de nivel de punto operan un conmutador de encendido/apagado que se activa una vez que el líquido ha alcanzado un cierto nivel. No monitorean el nivel análogo real del líquido, solo cuando ese nivel cruza una cierta marca. Un ejemplo de esto serían los sensores de líquidos automotrices como aceite y refrigerante. Si hay niveles insuficientes, entonces los sensores se activan y el conductor recibe la alerta.

Los sensores de monitoreo continuo producen una señal análoga que se correlaciona con el nivel temporal del líquido. Normalmente, esto se logra a través del uso de un flotador que reposa sobre el líquido. El flotador puede contener un elemento magnético que se puede medir con un sensor adicional, y la fortaleza del campo determina el nivel de líquido.

345

TOTAL DE PRODUCTOS

Ver todo

Level Sensors Categorías de Productos