Arrow Electronic Components Online

LR-WPAN 802.15.4

El estándar LR-WPAN IEEE802.15.4 es un estándar que pertenece a la capa física y el control de acceso al medio de la capa de enlace de datos de las redes de área personales inalámbricas de baja velocidad. Es el esquema básico para muchos protocolos inalámbricos de tasa baja. Un ejemplo de esto es zigbee, una especificación para las redes de malla, estrella y inalámbricas de la tasa de transferencia de datos de baja velocidad. Es un estándar mantenido por el grupo de trabajo IEEE 802.15.

Las aplicaciones típicas que utilizan este estándar requieren comunicaciones de datos confiables sobre un rango 10 a100 m. Sin embargo, algunos protocolos pueden operar hasta por varios kilómetros. Las tasas de transferencia típicas pueden variar de 20 kbits/s a 250 kbit/s, pero tasas más bajas también son posibles en aplicaciones de ancho de banda de baja potencia. El enfoque en el estándar es proporcionar un método de comunicación de bajo costo y baja potencia.

La capa física de los dispositivos compatibles con esta especificación puede operar en una serie de bandas de RF, específicas de los requisitos legales del mercado objetivo. Es posible utiliza una banda inferior a 868 MHz en Europa y 902 a 928 MHz para Norteamérica; las bandas de 2,4 GHz se utilizan a nivel mundial, superponiéndose al Wi-Fi. El módem utiliza el espectro de dispersión de secuencia directa (DSSS), modulación del desfasador de cuadratura de desviación (OQPSK) o una combinación de modulación binaria y modulación por cambio de amplitud. La capa MAC transfiere capas y controla el acceso y las asociaciones de conexión al medio físico compartido. También administra el balizaje de los nodos de la red. El estándar IEEE 802.15.4 puede coexistir en una medida razonable con los estándares inalámbricos y Wi-Fi IEEE 802.11 y Bluetooth IEEE 802.15.1. Puede hacer esto porque tiene un método de modulación diferente, de esta forma el Bluetooth y la Wi-Fi parecen una fuente de ruido denominada interferencia co-canal. El espectro de dispersión de secuencia directa (DSSS), la evaluación del canal despejado (CCA), la detección de la selección dinámica de canales, la transmisión de reconocimiento y los mecanismos de reintento del IEEE 802.15.1 lo vuelven un estándar solido.

Una de las aplicaciones en las que se utilizan dispositivos LR-WPAN es la automatización del hogar, incluidos los sistemas de control de iluminación inteligente. La iluminación puede representar más del 25 % del consumo de energía de un edificio comercial y el control inteligente puede reducir sustancialmente este requisito energía. Los dispositivos LR-WPAN también se utilizan en aplicaciones de redes inteligentes. Una red inteligente es una red de comunicaciones digital para la transferencia de la información asociada a la red eléctrica que se centra en la sostenibilidad y la eficiencia de la distribución de energía. Esto incluye los medidores de monitoreo inteligentes del consumo de energía en los hogares.

531

TOTAL DE PRODUCTOS

Ver todo