Controladores LED
Un controlador LED es un dispositivo que proporciona una cantidad controlada de corriente y tensión a un LED o lámpara LED. Una lámpara LED es una luz que contiene una matriz LED configurada en un circuito eléctrico que está diseñado para operar de manera eficiente. El controlador coincide los requisitos de la corriente y tensión del circuito, y los controla para garantizar un funcionamiento correcto.
Los diodos emisores de luz (LED) son dispositivos semiconductores con dos terminales. Una unión PN de un LED libera fotones cuando una corriente fluye a través de ella en un proceso llamado termoluminiscencia. El color de un LED se establece por el tipo de material utilizado, el que define las características del salto de banda de energía específica del semiconductor.
Los controladores LED reciben energía de una fuente de corriente alterna (CA) principal y se denomina tensión primaria (PRI). El controlador rectifica esta tensión primaria para generar una tensión de CC constante en el lado secundario (SEC) para controlar la lámpara LED. Los controladores LED pueden tener transformadores de núcleo de hierro voluminosos para reducir la alta tensión de la red a la lámpara LED (por ejemplo), 12 V). La mayoría de los hogares utiliza un inversor de energía para reducir la tensión para la lámpara LED, debido a su menor costo y factor de forma pequeño.
Muchos controladores LED contienen una entrada extra para ajustar la intensidad del LED. Esto se logra cambiando rápidamente el suministro de energía al LED, controlando la relación de encendido/apagado (también conocido como marca/espacio) del suministro de energía mediante un proceso llamado modulación de ancho de pulso (PWM). Los controladores LED también tienen un bucle de control incorporado para mantener una corriente constante. Esto permite que el LED trabaje sobre una amplia variedad de tensiones con la salida de intensidad adecuada y asegura que el LED no se sobreexcite, lo que reduce la vida útil de las bombillas. Las características de los LED pueden cambiar considerablemente con la temperatura, que como resultado puede ser perjudicial, a menos que se controle cuidadosamente.
En el caso donde el controlador LED se refiere a un circuito integrado individual, realiza la misma función descrita para un suministro de energía, excepto que pueden soportar tensiones LED más bajas o un número de tensiones de salida diferentes y múltiples canales de control. La capacidad se describe generalmente en términos de tensión y corriente por canal
Los controladores LED están creciendo en el mercado de los semiconductores para satisfacer la demanda de soluciones de iluminación eficiente de larga vida. Se prevé que en 2020 será difícil comprar una fuente de iluminación que no sea LED. Por la misma época, también se prevé que el costo será el mismo que una lámpara incandescente con un consumo de energía un 85 % menor.
4,153
TOTAL DE PRODUCTOS