Arrow Electronic Components Online

Analog to Digital Converters - ADCs

Un convertidor analógico a digital (ADC) es un dispositivo que convierte una señal analógica variable en el tiempo a una representación de números digitales de la amplitud de esa señal.

Casi todas las señales físicas del mundo real son analógicas en naturaleza. Algunos ejemplos incluyen sonido, luz, temperatura y movimiento. Un transductor es un dispositivo que se puede utilizar para convertir una señal física de interés en una señal eléctrica analógica que en última instancia conduce la entrada de un ADC.

Existen muchos parámetros de rendimiento clave de un ADC. Los dos principales son la velocidad y la resolución de la muestra. La tasa de muestra del ADC es la frecuencia en la que la señal de entrada se prueba. Esta velocidad de muestreo determina el ancho de banda máximo de la señal de entrada y normalmente es mayor que el doble de la señal de entrada más alta, también conocida como la tasa de Nyquist.  La resolución del ADC determina la precisión de la representación digital discreta que se puede producir sobre el rango de los valores analógicos.

Existen muchos tipos diferentes de ADC disponibles. Los ADC flash (que no deben confundirse con la memoria Flash) se utilizan para la conversión analógico a digital de alta velocidad, pero tienen un consumo de energía relativamente alto. Los ADC de aproximaciones sucesivas sacrifican velocidad y precisión para obtener una conversión de bajo costo y baja potencia. Los ADC basados en​delta-sigma utilizan el sobremuestreo y la conformación de ruido de cuantificación para lograr una resolución muy alta a costa de la velocidad. Los ADC de segmentación se utilizan en aplicaciones de alta velocidad con una mayor necesidad de resolución a expensas de una mayor potencia y la latencia.

11,085

Total de Productos

Ver todo