Exploramos las ventajas de los MLCC X7S en la electrónica de alta precisión

X7R y X7S son MLCC que se utilizan comúnmente en los mercados industrial y automotriz. Si bien el X7R es la opción más popular, al momento de seleccionar un MLCC es importante considerar tanto el TCC como la polarización de CC.

Los MLCC (capacitores de cerámica multicapa) más comunes en los mercados industrial y automotriz vienen con un TCC (coeficiente de temperatura de capacitancia) que se conoce ampliamente como X7R, en el cual "X" significa -55 °C, "7" significa +125 °C y "R" significa ±15 % de tolerancia en este rango de temperatura.

TCC Rango de temperatura Tolerancia
X7R -55~125 °C ±15%
X7S -55~125 °C ±22%

Con esta banda de tolerancia de cambio de capacitancia más estrecha de ±15 %, muchos ingenieros de diseño simplemente elegirán el producto X7R por sobre el X7S. Sin embargo, al elegir un MLCC, es importante considerar no solo el TCC, sino también la polarización de CC; es decir, el cambio de capacitancia en la tensión de CC aplicada. Samsung Electro-Mechanics Co (SEMCO) se centra en soluciones de MLCC que entregan un rendimiento sólido tanto en los parámetros de TCC como de polarización de CC. Y, si bien algunos productos X7R ofrecen una mejor polarización de CC que el X7S, también sucede lo contrario, ya que ciertos MLCC X7S ofrecen una clara ventaja.

Entonces, ¿por qué no son más las empresas que especifican los MLCC X7S? La respuesta, al parecer, es nada más que una falta de conocimiento.

En la electrónica automotriz e industrial moderna, una mayor integración y una funcionalidad creciente son tendencias comunes, y ambas tienden a exigir cada vez más capacitancia. En este caso, un MLCC que ofrece un TCC con características X7S posiblemente proporcione una capacitancia efectiva más alta que un MLCC que tiene un TCC con atributos X7R (con la misma clasificación de capacitancia nominal), ya que el TCC es solo uno de los factores que afecta la capacitancia. Otro factor importante es la polarización de CC.

La polarización de CC es el cambio en la capacitancia cuando se aplica una tensión CC en todos los terminales. Los MLCC deben lidiar con la polarización de tensión CC y, por lo tanto, también son susceptibles a este fenómeno. El valor de capacitancia disminuye a medida que la tensión CC aumenta, lo cual puede tener un efecto negativo en muchos tipos de circuitos.

Existen numerosas maneras en que los fabricantes de equipos electrónicos originales pueden desarrollar MLCC con mayores valores de capacitancia, la mayoría de las cuales involucran mejoras a los materiales cerámicos. Por ejemplo, un tamaño de grano más pequeño permite obtener capas más delgadas, mientras que un tratamiento adicional del grano puede mejorar la homogeneidad y la confiabilidad. Además, el dopaje mejorado del material puede aumentar la constante dieléctrica relativa (εr). Todos estos factores pueden conducir a valores de capacitancia más altos, con resultados notables como 10 µF/50 V en tamaño de paquete 1206.

Todo ingeniero de diseño que busca obtener una solución de alta densidad y alta eficiencia en un tamaño de caja compacto puede beneficiarse de este MLCC. Aplicaciones que exigen una alta precisión, estabilidad y confiabilidad eléctricas, como circuitos de derivación de suministro eléctrico, artículos electrónicos de consumo y equipos de telecomunicaciones, obtendrán ganancias.

Para ahondar aún más, la constante dieléctrica relativa (aveces conocida como permitividad relativa) es una medida de la cantidad de energía eléctrica potencial, en la forma de polarización inducida, almacenada en un volumen o material dado bajo la acción de un campo eléctrico. Sin embargo, al aumentar la permitividad relativa de un material cerámico, ocurre un efecto secundario particular: los usuarios pueden esperar presenciar un mayor cambio de permitividad relativa con diferentes condiciones de operación; es decir, la tensión CC aplicada, el TCC y el tiempo. En palabras simples, la entrega de estabilidad de capacitancia depende de lograr un buen equilibrio entre las propiedades de MLCC que puedan entregar el mejor rendimiento a partir de estas condiciones de uso.

Todas las formulaciones de MLCC Clase II (incluyendo X7R y X7S) varían en su valor de capacitancia a partir de la tensión CC aplicada (polarización de CC), el TCC y el tiempo (envejecimiento). Esto último, por ejemplo, ocurre cuando los granos cerámicos pierden la capacidad de reorientarse con el tiempo, en gran parte debido a la necesidad de los dominios de encontrar estados energéticamente más estables. Esta estabilización de los dominios genera una disminución de la permitividad relativa, lo cual se traduce directamente en una pérdida de capacitancia.

Por supuesto, la mayoría de los ingenieros de diseño ya saben que la polarización de CC reduce significativamente la capacitancia efectiva de los MLCC Clase II. Solo para aclarar, ambas formulaciones, X7S y X7R, son cerámicas "estables a la temperatura" que se clasifican como materiales EIA Clase II. Junto con el TCC y el envejecimiento, estos tres factores son dependientes entre sí, por lo que mejorar uno tendrá un impacto en uno de los otros factores o en ambos. El amplio consenso es que la mejora simultánea del TCC y la polarización de CC solo se logrará cuando haya una mejora futura en el sistema general de polvo cerámico.

Sin embargo, hay buenas noticias, ya que SEMCO revela que sus MLCC X7S actuales posiblemente podrían ofrecer una mejor polarización de CC que sus X7R equivalentes. Para demostrarlo, la empresa realizó una serie de mediciones que establecen las características de rendimiento de polarización de CC de un MLCC X7S de SEMCO y un dispositivo X7R de otro fabricante. En términos de la especificación, ambos eran MLCC de 1 µF 10 % 6,3 V en un tamaño de paquete/caja de 0402.

Las mediciones revelaron que el MLCC X7S de SEMCO demostró una tasa de cambio de capacitancia de aproximadamente -30,7 % a 4 V. En comparación, el MLCC X7R del otro proveedor demostró tener una tasa de cambio de capacitancia notablemente más alta, de alrededor del -50,6 % a 4 V. Como se indicó anteriormente, existe cierto impacto en el TCC debido a esta mejora en la polarización de CC. A 4 V y 85 °C, el MLCC X7S de SEMCO experimentó una tasa de cambio de capacitancia de -6 %, en comparación con el +6 % (a 4 V, 85° C) del MLCC del otro fabricante.

Como se muestra en el gráfico, el MLCC X7S de 1 μF de SEMCO sigue siendo el de mejor rendimiento general, aún ofreciendo una capacitancia de 0,59 μF a 4 V, 85 °C, en comparación con solo 0,52 μF del X7R.

El mercado conoce muy bien la banda de tolerancia de ±15 % del X7R, lo cual hace difícil desplazarlo como la tecnología preferida sin tener que ahondar en las especificaciones de MLCC. Sin embargo, como mostraron las mediciones antes mencionadas, cuando se tienen en cuenta las condiciones de trabajo reales (comparando el TCC y la polarización de CC), el MLCC X7S podría demostrar tener una capacitancia restante más alta. Los factores explorados en este artículo suelen ser válidos para valores de capacitancia altos, en los cuales la polarización de CC es cada vez más visible y actúa para reducir la capacitancia efectiva. Aquí también es donde los ingenieros de diseño suelen luchar por cada nF adicional con estrechos márgenes calculados.

Lo que viene

Todo ingeniero electrónico o de componentes electrónicos involucrado en los mercados automotriz, industrial u otros mercados, obtendrá beneficios si mira más de cerca al X7S como una opción para sus requisitos de MLCC de alta capacitancia. Los resultados establecidos por SEMCO demuestran que los MLCC X7S pueden a veces ofrecer una polarización de CC notablemente mejor que sus equivalentes X7R. Incluso cuando se considera el TCC, los MLCC X7S frecuentemente demuestran tener el mejor rendimiento general.

Existen numerosos desarrollos en curso en el diseño de MLCC a medida que los proveedores buscan satisfacer las demandas cada vez más altas de los ingenieros en la industria de la electrónica moderna. La investigación de nuevos materiales y los efectos de parámetros como el TCC y la polarización de CC significa que la selección del MLCC correcto depende en gran medida de la aplicación específica. Los MLCC X7R y X7S pueden proporcionar la solución óptima dependiendo de los objetivos del proyecto. Para los diseñadores que deseen evitar ceder la ventaja a los competidores, el mensaje predominante es no seguir simplemente utilizando opciones históricas de MLCC para nuevos proyectos, sino considerar todas las opciones. Las ventajas disponibles pueden entregar una gratificante sorpresa.

Autor: Benjamin Blume, líder del equipo de ingeniería de aplicación en Europa (Samsung Electro-Mechanics)
Autor: Hank Kang, gerente de productos de componentes pasivos (Samsung Electro-Mechanics)

 

Ver Productos relacionados

CL31Y106KBKVPNE

Samsung Electro-Mechanics Capacitor cerámico multicapa Ver

Ver Productos relacionados

CL03Y104KQSVPNC

Samsung Electro-Mechanics Capacitor cerámico multicapa Ver

Ver Productos relacionados

CL05Y105KP6VPNC

Samsung Electro-Mechanics Capacitor cerámico multicapa Ver

Ver Productos relacionados

CL32Y226KAVVPJE

Samsung Electro-Mechanics Capacitor cerámico multicapa Ver

Ver Productos relacionados

CL31Y225KCHVPJE

Samsung Electro-Mechanics Capacitor cerámico multicapa Ver

Videos relacionados

Últimos vidéos

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió