Los fusibles reprogramables PTC Littelfuse ofrecen una protección fundamental para sus aplicaciones IoT, desde equipos médicos hasta termostatos inteligentes y mucho más. Observe de qué manera puede construir protección de sobrecorriente en su dispositivo con los confiables fusibles PTC de Littelfuse.
A lo largo del día, interactuamos con la tecnología inteligente y también dependemos de ella, lo que en muchos casos se ha convertido en tal parte integral de nuestro estilo de vida que a menudo no lo pensamos dos veces.
Las aspiradoras robot se cargan de manera segura en sus estaciones de acoplamiento, permaneciendo fuera de la vista y el pensamiento de los propietarios que valoran tener una tarea doméstica menos de la que ocuparse.
Las tabletas, computadoras portátiles y lectores electrónicos simplifican la manera en que trabajamos y nos entretenemos, y son algunos de los equipos más útiles que poseemos.
Ver Productos relacionados
Los termostatos inteligentes en las configuraciones de oficina realizan ajustes de la temperatura de manera intuitiva, lo que mantiene a los ocupantes de los edificios a gusto al mismo tiempo que se ahorra energía y se controla el costo.
Como un innovador y diseñador que piensa y desarrolla estos productos, usted sabe lo importante que es para la tecnología funcionar sin problemas e integrarse a la perfección en el estilo de vida preferido de sus clientes.
Una gran parte de lograr esta perfección es algo que los usuarios finales a menudo dan por sentado pero que los diseñadores e ingenieros no pueden darse el lujo de pasar por alto: la seguridad.
A fin de mantener sus aplicaciones seguras, necesita dispositivos de protección de circuitos sobrecorriente como los fusibles PTC con reprogramación automática de Littelfuse, soluciones de diseño flexible que se pueden agregar a toda la tecnología que acabamos de mencionar.
Ver Productos relacionados
Estos fusibles PTC aumentan la resistencia a medida que la temperatura aumenta a fin de evitar que los niveles de corriente peligrosos dañen el dispositivo y minimizar el riesgo de incendio. No obstante, en lugar de ser un dispositivo de pulso único como un fusible, se resetean una vez que se elimina el error y se pueden confiar para proteger su dispositivo.
Si alguien está utilizando activamente su dispositivo o este se está ejecutando en segundo plano, los fusibles PTC con reprogramación de Littelfuse protegen a la aplicación y su usuario, lo que le permite a su innovadora tecnología continuar mejorando de manera segura nuestro estilo de vida modernizado.