Interconexiones zQSFP+ (QSFP28) de TE: Obtenga la velocidad que necesita de Q a Z

Obtenga la velocidad que necesita de Q a Z A medida que la dependencia de los dispositivos móviles aumenta, los centros de datos se han convertido en un punto clave del sector de la tecnológica con énfasis en la mejora de la accesibilidad a los datos con una menor latencia. Esta dependencia ha creado un desafío único para los ingenieros debido a las grandes cantidades de datos que se deben transferir con mayor rapidez.

En respuesta a la importante demanda del mercado de la tecnología en las aplicaciones del centro de datos, TE Connectivity (TE) ofrece una completa cartera de productos de interconexión zQSFP+ que proporciona a los clientes una de las más amplias selecciones de productos del mercado. 

La soluciones de interconexión anteriores admitían velocidades de 10 Gbps, pero a medida que aumentan las necesidades de transferencia de datos, estas soluciones ya no soportarán las elevadas exigencias. Al proporcionar cuatro canales con tasas de transferencia de datos de hasta 28 Gbps, la interconexión zQSFP+ admite Ethernet de 100 Gbps, canal de fibra de 128 G, consorcio de 50/100 G y requisitos de tasa de transferencia de datos mejorada InfiniBand (EDR) de 100 Gbps para diseños de alta velocidad. 

La nueva solución de 28 Gbps de TE es compatible con los cables y transceptores QSFP/QSFP+ de 10 Gbps existentes, lo que aumenta la flexibilidad del diseño y permite una ruta de migración sin interrupciones mientras que cumple con los estándares de interconexión de la industria.  Para los sistemas donde el incremento de las tasas de transferencia de datos no es necesario, pero se requiere una actualización del hardware de interconexión para mejorar el margen, la nueva solución zQSFP+ permite un mejor presupuesto de pérdida para óptica y cables de cobre diseñados para 10 Gbps. Esta solución encerrada atrás o a través del bisel satisface diferentes tipos de configuración con varias opciones de disipadores de calor y tubos de luz. 

La interconexión zQSFP+ de TE ayuda a los módulos ópticos y montajes de cables a aumentar las tasas de transferencia de datos 2,5 veces en las soluciones existentes. Puesto que el incremento de las tasas de transferencias de datos puede dificultar la protección contra EMI (interferencia electromagnética) debido al aumento de la frecuencia generada por tiempos cortos de subida, la cartera de productos de interconexión zQSFP+ está diseñada para permitir la mejora de la protección contra EMI a través de 28 Gbps, lo que reduce la posibilidad de no cumplir con la FCC debido a la interconexión. La mejora del rendimiento térmico puede atribuirse al diseño de jaula que proporciona un disipador de calor mejorado, que ofrece un mejor rendimiento térmico y de disipación del calor durante los picos de demanda de operación. 

El rendimiento de las interconexiones de alta velocidad se caracteriza principalmente por la pérdida de retorno y pérdida de inserción de la interconexión, así como el diferencial para la conversión de modo común. La pérdida de retorno es la magnitud del coeficiente de reflexión, expresada en términos de dB vs. frecuencia. La pérdida de retorno explica cómo una impedancia de referencia coincide con una determinada impedancia de sistema. Lo deseable es un valor de pérdida de retorno bajo para un rendimiento óptimo, ya que esto implica un sistema bien combinado. Para las interconexiones diferenciales de alta velocidad, 100 ohmios y 85 Ohmios son las metas de impedancia diferencial comunes. La figura 1 a continuación, muestra la pérdida de retorno diferencial del conector. La mayoría de los ingenieros de integridad de señal o interconexión reconocen la dificultad asociada con la obtención de geometrías del conector para proporcionar una impedancia uniforme cuando se utiliza un conector en una interconexión de alta velocidad. Debido a la dificultad de las geometrías que suelen encontrarse, el conector puede ser el contribuyente principal a las discontinuidades de la impedancia en la interconexión.

Figura 1. Pérdida de retorno diferencial de un conector SMT

La Figura 1 muestra que el conector tiene resultados de pérdida de retorno diferencial bastante impresionantes (<= -10dB) de hasta 14 GHz, que está justo más allá de la frecuencia Nyquist para los 25 Gbps. Es importante señalar que gran parte del contenido de frecuencia de un patrón de Secuencia de bits pseudoaleatorios (PRBS) tendrá un espectro sinx/x, con gran parte de su energía con un tiempo de subida de la señal de 0,5. En referencia a la pérdida de retorno mencionada antes, se puede determinar que gran parte de la energía generada por una señal de 25 Gbps no verá la mayoría de su energía reflejada, debido al conector.  Dado a que la mayor parte de la energía contenida en la señal será de 12,5 GHz e inferior, algunos de los terceros y armónicos impares más altos tendrán frecuencias más altas, pero con cada vez menos contenido de energía. 

Un desafío adicional a la hora de trabajar con interconexiones de alta velocidad es la cantidad de pérdida sufrida en el canal. La pérdida de inserción revela cuánta energía se transmite a través de la interconexión en comparación con cuánta energía se inyecta en la interconexión a través de una amplia banda de frecuencias.

La Figura 2 ilustra la cantidad de pérdida versus frecuencia que el conector SMT contribuye a la interconexión. Hay menos de 1,3 dB de pérdida y vaciado de hasta 14 GHz. Los datos de pérdida de retorno (Fig. 1) y pérdida de inserción (Fig. 2) indican que el diseño del conector para esta interconexión funciona bien.  Históricamente, los conectores tienen un desempeño deficiente cuando se usan con interconexiones de alta velocidad. Esta solución de SMT demuestra que estos conectores tienen un excelente rendimiento para las tasas de transferencia de datos y tiempos de subida de interés.

La Figura 3 ilustra el rendimiento de la suma de energía FEN del conector SMT zQSFP de TE. Este conector exhibe un excelente rendimiento FEN con menos de -40 dB de ruido y superando los 14 GHz de frecuencia Nyquist. Tampoco se observan estructuras resonantes importantes en la banda de frecuencia de interés.

La completa cartera de interconexión zQSFP+ de TE, proporciona una interfaz escalable para pasar fácilmente de tasas de transferencia de datos de 10 Gbps a 28 Gbps, lo que ofrece a los ingenieros la flexibilidad de diseño para satisfacer las crecientes demandas que se esperan de los centros de datos. 

TE Connectivity, TE y TE connectivity (logotipo) son marcas comerciales de la familia de compañías TE Connectivity Ltd. 
El zQSFP+ es parte de la familia de conectores ZXP® y utiliza tecnología ZXP. ZXP es una marca comercial de Molex, LLC.


Artículos informativos relacionados

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió