Los dispositivos de retorno aislados "No-Opto" de Linear Technology (que ahora es parte de Analog Devices) no necesitan un acoplador óptico ni un LT1431 para regulación. Los dispositivos detectan la tensión de salida aislada reflejada de la forma de onda del lado principal, lo que da como resultado una mejora en la carga del ±1 % y una regulación de línea más eficiente. Esto simplifica el diseño, permite un tamaño de solución más pequeño y solo requiere un componente que cruce la barrera de aislamiento. En las hojas de datos, se muestran varios de los transformadores disponibles en el mercado, por lo que podrá completar el diseño fácilmente.