Estas son seis especificaciones esenciales en las que se debe enfocar al diseñar sistemas LED y de iluminación LED para aplicaciones de hogar, comerciales e industriales.
Los LED ya no son solo indicadores: los LED de iluminación potentes o los LED de chip a bordo (COB) pueden producir miles de lúmenes, e incluso los LED de baja potencia se están volviendo más especializados. Estas seis consideraciones de diseño pueden ayudar a definir su enfoque.
1.) Temperatura del color del LED
Aunque probablemente sepa qué tan luminoso desea que sea su LED (al menos cuando se trata de elegir si usar un intermitente en un circuito o una fuente de iluminación), la temperatura del color y los lúmenes por vatio pueden ser bastante menos evidentes. La temperatura del color solo se aplica a la luz blanca: es la medida de qué tan fría (azul) o cálida (roja) es la luz. Esto puede ser confuso, ya que el color de la luz, medido en Kelvins (K), oficialmente describe la apariencia de un metal (radiador de cuerpo negro) quemándose en varias altas temperaturas. Por lo tanto, los colores más "fríos" o azules en realidad tienen una temperatura más alta. La luz cálida generalmente se considera entre los 2700K y 3500K, el blanco neutro es de alrededor de los 4000K, y el blanco frío parte desde los 4700K.
La temperatura de luz que elegirá depende del tipo de consumidor o de aplicación industrial que está construyendo. Pro ejemplo, los colores más cálidos tienden a hacer que la gente se vea mejor y la comida más apetitosa. La luz cálida (rojiza) incluso se usa en las tiendas de abarrotes para hacer que la carne y las verduras se vean más atractivas. Los blancos fríos son una opción más común para los ambientes de oficina, ya que imitan la luz del día y aumentan la producción de serotonina, lo que mantiene a la gente más concentrada, alerta y energizada. Ya que es más fácil producir luces blancas frías con los componentes LED disponibles, los LED a altas temperaturas de color tienden a ser más baratos y eficientes. Este gráfico muestra la diferencia de temperatura entre la luz cálida (similar al fuego) en comparación con la luz blanca más fría (luz de día).

Figura 1: Visualización de las temperaturas de colores en Kelvin.
2.) Longitud de onda
Otro problema común que tiene la gente al seleccionar LED es que el tono de verde o azul no es el que esperaban. Para obtener el color que realmente quiere, debe poner atención a la especificación de longitud de onda para determinar si va a obtener un verde real en lugar de un verde amarillo, por ejemplo. Para obtener más información acerca de las longitudes de onda LED y ver una representación visual de cada longitud de onda LED en acción, vea nuestro video: Colores LED por longitud de onda
3.) Eficiencia LED: lúmenes por vatio
La eficiencia se mide en lúmenes por vatio (lm/W), que es el total de lúmenes emitido por el LED dividido por la energía total consumida. Como regla general, los clientes tienden a apuntar a 100 lm/W para un sistema completo. Esto incluye las pérdidas causadas por calor, lentes, guías de luz y conversión de energía, por lo que frecuentemente se necesita un LED con 140 lm/W. Las grandes marcas en el sector de la iluminación LED como CREE y Samsung ofrecen LED con hasta 200 lm/W e indican exactamente dónde es posible lograr esa potencia. La eficiencia máxima de un LED frecuentemente se logra con una corriente mucho menor que la potencia máxima, por lo que la iluminación no queda fuera de la discusión de costo vs. eficiencia.
4.) LED indicadores
Si su aplicación requiere una notificación visual simple, las luces intermitentes de un router, por ejemplo, puede simplificar todo el proceso y usar un led indicador. Los LED indicadores están disponibles en prácticamente todos los colores y en cualquier tamaño que la aplicación requiera. Arrow proporciona LED en paquetes de 0402 hasta paquetes de T-3 de 10 mm. Comprar barras de luz y grupos de LED preempaquetados puede ayudarle a salvar tiempo en su próximo diseño.
5.) Visibilidad
La visibilidad depende del ángulo de visualización del LED y qué tan bien sus ojos pueden ver el color seleccionado, además de la producción de lúmenes del diodo. Por ejemplo, un LED verde funciona a 2 mW puede parecernos tan luminoso como un LED rojo funcionando a 20 mA. Los ojos humanos perciben mejor el verde que cualquier otra longitud de onda, y la sensibilidad se inclina hacia la luz infrarroja y ultravioleta en cualquier lado de ese pico. Consulte el espectro de luz visible a continuación como referencia. El rojo es uno de los colores más difíciles de hacer parecer luminoso para el ojo humano, ya que está más cerca del borde que se convierte en una luz infrarroja no visible. Irónicamente, el rojo es el color que más se usa como indicador.

Figura 2: Colores del espectro de luz visible por longitud de onda.
6.) Ángulo de visualización
El ángulo de visualización de un LED se refiere a la distancia desde el centro del haz en la que la luz pierde la mitad de su intensidad. Los valores comunes son 45 grados y 120 grados, pero un tubo de luz u otra luz guía, que enfocan la luz en un haz, probablemente requieran un ángulo de visualización más estrecho de 15 grados o menos.
Mantenga estas seis consideraciones en mente y su próximo diseño LED estará optimizado para el impacto. ¿Quiere saber si le conviene más una pantalla OLED? Lo analizamos en LED vs. OLED: ¿Qué pantalla es mejor? Si está diseñando una solución de iluminación completa, revise nuestra herramienta Diseñador de iluminación Lighting Designer, una plataforma basada en la nube creada para ayudar a diseñar una solución de sistema de iluminación LED completa.