Desde la caída de la señal hasta la reducción de los tamaños de las antenas y la proliferación de bandas y estándares inalámbricos, los teléfonos inteligentes actuales enfrentan muchos desafíos. Para solucionar estos problemas, los diseñadores de dispositivos inalámbricos están recurriendo a nuevas soluciones de sistemas microelectromecánicos (MEMS) de radio frecuencia (RF) que utilizan tecnología de capacitor digital para sintonizar dinámicamente las antenas.
WiSpry Inc., una compañía que AAC Technologies Holdings Inc. adquirió recientemente, ha estado despachando una línea de dispositivos capacitores sintonizables basados en MEMS que han tenido gran aceptación en los últimos años. El teléfono inteligente Focus Flash Windows de Samsung, que se puso a la venta en 2011, fue el primer teléfono inteligente en incluir un dispositivo MEMS de RF WiSpry, según una disección realizada por el servicio de análisis de desmontaje de IHS. Se trató de la primera vez que se detectó dicha pieza en un teléfono inteligente.
La tecnología de capacitor digital sintonizable de WiSpry es un método para sintonizar dinámicamente las antenas, adaptar redes, integrar filtros sintonizables, duplexores sintonizables y amplificadores de potencia completamente sintonizables. La línea de chips capacitores RF sintonizables de la compañía contiene tres o cuatro capacitores sintonizables de serie RF. Un solo dispositivo WiSpry se puede utilizar para producir una red sintonizable de inductor/capacitor (LC). Es posible obtener valores de capacitancia elevados al combinar capacitores.
Un circuito LC, también denominado circuito resonante, es un circuito eléctrico que une un inductor y un capacitor. El circuito puede funcionar como resonador eléctrico, que puede almacenar la energía que oscila en la frecuencia resonante del circuito.
Los circuitos LC pueden generar señales a una frecuencia particular, o pueden captar una señal a una frecuencia específica. Debido a esto, desempeñan una función en los sistemas inalámbricos, utilizados en osciladores, filtros, sintonizadores y mezcladores de frecuencia.
El uso de chips capacitores MEMS de RF puede ayudar a solucionar muchos problemas relacionados con los teléfonos celulares.
Uno de estos problemas es el denominado "abrazo de la muerte" que afectó al iPhone 4. Algunos usuarios informaron que cuando el teléfono inteligente se sostenía de una manera, bajaba la intensidad de la señal de Internet del celular. La solución WiSpry puede mitigar este problema al mejorar la recepción.
Además, los capacitores MEMS de RF permiten que los teléfonos celulares integren antenas más pequeñas que son tan eficientes como las de mayor tamaño. Esto puede permitir el diseño de teléfonos más delgados. La eficiencia mejorada de la antena también puede ahorrarle dinero a los operadores de red a medida que implementan nuevas infraestructuras inalámbricas. Según IHS, esto podría representar cientos de millones de dólares en ahorro.
Aparte de los problemas de recepción, un motivo principal por el cual los fabricantes de teléfonos celulares adoptan MEMS de RF es su capacidad para implementar eficientemente la proliferación de varios estándares y aumentar el uso de datos de los teléfonos celulares. Con la propagación de los teléfonos celulares a más regiones del mundo, se emplean más estándares para su uso.
Una arquitectura RF convencional en un teléfono soporta varios estándares al usar múltiples rutas RF, cada una funcionando en paralelo. Esto incrementa el número de componentes, el consumo de energía y el costo del teléfono cada vez que se integra un nuevo estándar. La solución de capacitor MEMS de RF permite que los teléfonos celulares obtengan capacidad a la vez que se limitan los aumentos de tamaño, costo y consumo de energía.