AVX Explores Passive and Active Charge Control Method Comparisons for Supercapacitors

Learn more about the comparisons and control methods used to consider supercapacitor demands in this white paper from AVX.

Careful consideration is required when circuit designs affect the energy storage of a charging supercapacitor. This is because the power handling increases more than the batteries of the device. And while it’s true that supercapacitors can take on larger currents with the help of electrochemical double-layer capacitors (EDLC), it’s also important to note that supercapacitors also have low ESR, which can make an uncharged device appear as a dead short — which in turn will draw maximum current in an effort to charge the device to its rated capacitance. This cause and effect can result in permeant failure or transient upset for the power source or system. Charge-limiting circuits are available to avoid this issue, but a high-level comparison of passive and active control methods can help determine which topology to implement. Learn more about the comparisons and control methods used to consider supercapacitor demands in this white paper from AVX.

 

LEARN MORE

 

 

Artículos informativos relacionados

Últimas noticias

Lo sentimos, pero su selección de filtros no devolvió resultados.

Hemos actualizado nuestra política de privacidad. Por favor tome un momento para revisar estos cambios. Al hacer clic en Acepto, usted está de acuerdo con la Politica de Privacidad de Arrow Electronics y sus condiciones de uso.

Nuestro sitio Web coloca cookies en su dispositivo para mejorar su experiencia y nuestro sitio. Lea más sobre las cookies que utilizamos y cómo desactivarlas aquió. Es posible que se utilicen las cookies y tecnologías de seguimiento con fines de marketing.
Al hacer clic en "Aceptar", usted está consintiendo la colocación de cookies en su dispositivo y el uso de tecnologías de seguimiento. Haga clic en "Leer más" a continuación para obtener más información e instrucciones sobre cómo desactivar las cookies y tecnologías de seguimiento. Si bien la aceptación de cookies y tecnologías de seguimiento es voluntaria, la desactivación de estos puede resultar en que el sitio web no funcione correctamente, y es posible que ciertos anuncios sean menos relevantes para usted.
Respetamos su privacidad. Lea nuestra política de privacidad aquió