Ya sea que su proyecto sea grande o pequeño, probablemente comience con una lista de materiales (Bill of materials, BOM). Este documento único contiene toda la información pertinente para cada componente que necesitará para completar su dispositivo o diseño.
No resulta sorprendente que las listas de materiales tiendan a ser largas y complicadas a medida que intenta rastrear y justificar cada capacitor, LED y cable que necesitará, y la confusión solo aumenta cuando trabaja en un equipo y necesita coordinarse con los compradores y otros ingenieros.
La herramienta para BOM de Arrow está diseñada para mitigar estas frustraciones y facilitar el seguimiento de cada parte y pieza de su diseño. La herramienta para BOM le permite cargar (crear), revisar y eliminar sus propias listas de materiales. Los clientes pueden ver con facilidad los precios, la disponibilidad y otra información de piezas relacionadas con las listas de materiales. Las listas de materiales creadas por los clientes se guardan instantáneamente y se puede acceder a ellas en cualquier momento desde la página de inicio de BOM. Analicemos cómo funciona.
Uso de una base de datos establecida de BOM
La página de inicio de BOM consta de 3 componentes principales:
1. Cargar
2. Entrada rápida
3. BOM existentes
La forma más fácil de utilizar la herramienta es cargar una hoja de cálculo de Excel con toda la información relevante, como:
- Números de piezas
- Cantidades
- Fabricantes
La carga de una nueva lista de materiales permite a los usuarios cargar un archivo XLS, XLSX o CVS, los usuarios pueden arrastrar y soltar o seleccionar un archivo en su computadora y pueden cargar un máximo de 3000 líneas por BOM. Una vez que el cliente ha cargado el archivo, se muestra la página de asignación de BOM.
Si aún no tiene un archivo de hoja de cálculo preparado, todavía puede utilizar la herramienta para BOM a través de la entrada rápida. Simplemente copie y pegue los números de pieza pertinentes (separados por una devolución) en el cuadro de la derecha en la página principal de la herramienta para BOM. La herramienta generará una lista de materiales para usted que luego podrá compartir, descargar, actualizar y filtrar como si hubiera cargado una hoja de cálculo.
Ahora puede mantener un formato interno que sea coherente con los estándares de su empresa. En lugar de tener que formatear sus hojas para la herramienta, puede decirle a la herramienta de BOM cómo interpretar tales hojas. Una vez que la herramienta le haya asignado sus columnas (incluso puede darles nombres personalizados), haga clic en "Ver BOM" para ver todos los datos relevantes sobre cada pieza de su solicitud.
Asignación de BOM
La página "Asignación de columnas" muestra información relacionada con el archivo.

A. Archivo cargado: nombre del archivo que el cliente subió.
B. Tamaño del archivo: tamaño del archivo que se carga. Cuanto más grande sea el archivo, más tardará la carga.
C. Hoja de trabajo: si existen varias hojas, seleccione la hoja que desea cargar.
D. Cantidad de líneas: el número total de gravámenes en el archivo, incluido el encabezado o cualquier otra fila que no sea de piezas (es decir, información del encabezado) encontrada en el archivo.
E. Fila de encabezado y fila de inicio de datos: la fila con la información del encabezado y la primera fila de piezas. Esto ayuda a asegurar que no se cargue información innecesaria en la lista de materiales.
La herramienta de BOM también asignará columnas para usted, o puede seleccionar (asignar) columnas.

1. Se requiere un número de pieza o CPN (número de pieza de cliente) para la asignación.
2. Para crear una columna personalizada, haga clic en el menú desplegable, ingrese el nombre de la columna y haga clic en mapa.
3. Una vez seleccionadas las columnas, haga clic en el botón Ver BOM para mostrar la página Ver lista de materiales.
También puede crear nuevos CPN dentro de la herramienta para BOM al cargar una columna y seleccionar la columna "Número de pieza de cliente". Una vez que se selecciona la columna, se mostrará el texto en la parte inferior de la pantalla preguntándole al usuario si desea que se creen los CPN. Ahora puede mantener un formato interno que sea coherente con los estándares de su empresa. En lugar de tener que formatear sus hojas para la herramienta, puede decirle a la herramienta de BOM cómo interpretar tales hojas. Una vez que usted o la herramienta asignen sus columnas, haga clic en "Ver BOM" para ver todos los datos relevantes sobre cada pieza de su solicitud.
Gestión de inventario de BOM
En algunos casos, el producto exacto que está buscando puede que no esté disponible. Puede filtrar por "alternativas" con los botones de filtro en la parte superior de la pantalla. Este filtro mostrará todos los distintos componentes y sugerirá posibles sustituciones para que pueda continuar con su proyecto.
En la parte superior izquierda, también encontrará un icono de "compartir" que le permite enviar la lista de materiales completa a otra persona por correo electrónico. Esta función permite a los ingenieros realizar selecciones y compartirlas rápidamente con los compradores. Varios compañeros de equipo también pueden colaborar fácilmente en las opciones de componentes, cantidad y precio. Puede descargar la lista de materiales completa con toda su información o solo detalles relevantes seleccionados por medio del botón "descargar".