Arrow Electronic Components Online

Gebäudeautomation macht KI-Rechenzentren zuverlässiger und energieeffizienter

Automatisierung10 Sept. 2025
Eine Person bedient ein digitales Tablet vor einem an der Wand montierten intelligenten Thermostat.
Alle Artikel anzeigen

Die Räume, in denen wir täglich leben - von Büros und Häusern bis hin zu Einkaufszentren - verlassen sich zunehmend auf "Smart Controls", um die Umgebung komfortabler, sicherer und energieeffizienter zu gestalten. Dies ist das Wesen der "Gebäudeautomation". Durch Sensoren, Controller und Systemplattformen werden Beleuchtung, Klimatisierung, Stromversorgung, Brandschutz- und Sicherheitssysteme automatisch angepasst und machen gesamte Gebäude "intelligent". In großen, mission-kritischen Einrichtungen wie AI-Datenzentren, die rund um die Uhr betrieben werden, ist die Gebäudeautomation nicht nur ein Werkzeug zur Effizienzsteigerung, sondern auch ein entscheidender Wächter, der stabile Abläufe gewährleistet. 

AI-Datenzentren sind keine gewöhnlichen Büroräume. Sie verarbeiten riesige Informationsmengen und führen rund um die Uhr Hochleistungsberechnungen durch, wobei äußerst hohe Umweltstandards erforderlich sind. Ist die Temperatur zu hoch? Geräte könnten abstürzen. Unstabile Stromversorgung? Daten könnten beschädigt werden. In solchen Szenarien fungiert die Gebäudeautomation wie ein Rund-um-die-Uhr-Manager, der ständig überwacht, anpasst und jeden Winkel schützt.

Anwendungen der Gebäudeautomation in KI-Rechenzentren umfassen intelligente Kühl- und Temperatursteuerung, Energiemanagement und Backup-Überwachung, intelligente Beleuchtungs- und Sicherheitssysteme sowie Fernüberwachung und Datenanalyse. Da KI-Server erheblichen Strom verbrauchen und beträchtliche Wärme erzeugen, können die intelligente Kühl- und Temperatursteuerung der Gebäudeautomationssysteme flexibel Klimaanlagen und Luftstromrichtungen basierend auf Serverlasten anpassen. Dies hält nicht nur die Geräte auf optimalen Temperaturen, sondern spart auch unnötigen Energieverbrauch.

Im Bereich Energiemanagement und Backup-Überwachung können automatisierte Energiesysteme den Stromverbrauch in Echtzeit überwachen, Frühwarnungen bei Anomalien bereitstellen und bei plötzlichen Stromausfällen automatisch auf Backup-Systeme umschalten, um den unterbrechungsfreien Betrieb von KI zu gewährleisten. Darüber hinaus umfassen Rechenzentren neben Serverräumen auch Büro-, Wartungs- und Inspektionsräume für intelligente Beleuchtungs- und Sicherheitssysteme. Gebäudeautomationssysteme können die Lichtintensität und Betriebszeiten automatisch anpassen und Überwachungs-, Zugangskontroll- und Alarmsysteme integrieren, um eine luftdichte Sicherheit zu gewährleisten.

Schließlich können Manager dank Fernüberwachung und Datenanalyse über Cloud-Plattformen Echtzeit-Baustatus, Energieverbrauch und Gerätebetrieb von überall aus einsehen. Die Analyse historischer Daten ermöglicht zudem eine kontinuierliche Optimierung der Managementstrategien.

Wenn es um KI und zukünftige Technologien geht, ist es einfach, sich auf Software und Algorithmen zu konzentrieren. Was jedoch die effektive Leistung der KI wirklich ermöglicht, ist ihr solides und effizientes "Zuhause" - das Rechenzentrum. Die Gebäudeautomation ist der Kern, der dieses Zuhause sicher, energieeffizient und intelligent betreibbar macht. Die Wahl der Gebäudeautomation bietet der KI eine stabile Plattform zum Arbeiten und stellt sicher, dass zukünftige Technologien sich stetig von dieser Basis aus weiterentwickeln.

A group of people are gathered around a large table, working together using laptops, tablets, and notepads.

Gebäudeautomation wird zur unverzichtbaren Schlüsseltechnologie für KI-Rechenzentren

Die heutigen KI-Datenzentren sind nicht nur zentrale Drehpunkte für Hochgeschwindigkeitsberechnungen, sondern auch komplexe Gebäude, die ein effizientes Management und nachhaltige Betriebsabläufe erfordern. Um dies zu erreichen, ist die "Gebäudeautomation" zu einer unverzichtbaren Schlüsseltechnologie geworden.

Einfach ausgedrückt, nutzt die Gebäudeautomation Sensoren, Steuerungen und intelligente Systeme, um verschiedene Einrichtungen innerhalb eines Gebäudes, wie Klimaanlagen, Beleuchtung, Sicherheit, Energie- und Wasserressourcen, automatisch zu überwachen und anzupassen. Für KI-Datenzentren verbessern solche Systeme nicht nur die Betriebseffizienz, sondern reduzieren auch den Energieverbrauch, ohne die KI-Leistung zu beeinträchtigen.

Zum Beispiel können automatisierte Klimaanlagen-Systeme Kühlstrategien auf Grundlage von Serverlasten und Umgebungstemperaturen anpassen, um optimale Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten. Energiemanagement-Systeme können Daten zum Stromverbrauch integrieren, um den Energieverbrauch dynamisch anzupassen und den Spitzenlastdruck zu reduzieren. Umweltüberwachungs- und Frühwarnsysteme können in Echtzeit reagieren, bevor Anomalien auftreten, wodurch die Systemsicherheit und operative Stabilität gewährleistet wird.

Darüber hinaus können Rechenzentren, wenn Gebäudeautomatisierung mit KI-Technologie kombiniert wird, sogar eigenständig lernen und Betriebsmodelle optimieren, was prädiktive Wartung, automatische Planung und intelligente Ressourcenallokation ermöglicht. Dies verbessert die Effizienz, verlängert die Lebensdauer der Geräte und reduziert den gesamten CO2-Fußabdruck.

Zusammengefasst verlagert die Gebäudeautomation AI-Datenzentren von der "passiven Verwaltung" zu "intelligenten Operationen", wodurch sie zu einer grundlegenden Kraft werden, die die moderne digitale Gesellschaft unterstützt.

Gebäudeautomationslösungen ermöglichen intelligentere und effizientere Abläufe für AI-Rechenzentren

Arrow Electronics und seine Partner engagieren sich dafür, dass AI-Datenzentren intelligenter und effizienter arbeiten, was die betriebliche Leistung verbessert. Sie haben zahlreiche Gebäudeautomationslösungen eingeführt. Im Folgenden werden die Lösungen von Arrow Electronics und seinen Partnern vorgestellt, kategorisiert nach Anwendungstypen wie KNX-Gebäudesteuerungssysteme, Innenraumpositionierung und Konnektivität sowie intelligente Erfassung und Überwachung.

KNX-Gebäudesteuerungssystem

In hochverdichteten, energieintensiven Rechenzentren wie AI Datencentern spielt das KNX-Gebäudesteuerungssystem eine zentrale Rolle im Management der Gebäudeautomation. Als offenes, standardisiertes Automatisierungsprotokoll integriert KNX verschiedene Subsysteme innerhalb von Datencentern, einschließlich Lichtsteuerung, HLK (Heizung, Lüftung und Klimaanlage), Energiemanagement, Sicherheitsüberwachung und Beschattungssysteme, und ermöglicht eine intelligente, automatisierte zentrale Verwaltung. Die Rollen des KNX-Gebäudesteuerungssystems in AI Datencentern umfassen die Optimierung der Energieeffizienz, Umweltüberwachung und Echtzeitreaktion, Verbesserung der Betriebssicherheit sowie Bereitstellung flexibler Skalierbarkeit und Integrationsmöglichkeiten. Das KNX-Gebäudesteuerungssystem bietet AI Datencentern eine visuelle, kontrollierbare, energiesparende und sichere Smart-Building-Plattform, senkt Betriebskosten und bietet gleichzeitig eine solide Grundlage für die allgemeine Stabilität der AI-Computing.

A collection of KNX-related electronic board projects is displayed, each with a unique identifier and description. The image features various circuit boards for applications such as LED lighting control, sensor integration, and smart locker systems.

A demonstration board showcases a smart home and building automation system with various connected devices and modules. The setup includes a thermostat, button panel, NFC reader, dimming control, and RGB dimmer, all visibly labeled.

ST Home- und Gebäudeautomatisierungslösungen — Durch umfassende Erfahrung in der KNX-Kommunikation bietet STMicroelectronics (ST) umfassende Software- und Hardware-Evaluierungswerkzeuge, die Entwicklern helfen, KNX-Geräte mit kürzeren Entwicklungszeiten und geringeren Kosten zu entwickeln. Diese Entwicklungswerkzeuge umfassen KNX-Transceiver, KNX-Software, verdrahtete KNX-Buskommunikationsboards sowie verdrahtete und drahtlose KNX-Brückenkarten, um die Interoperabilität mit lokal eingesetzten Netzwerken sicherzustellen. STMicroelectronics bietet auch ein umfangreiches Produktportfolio, darunter stromsparende STM32-Mikrocontroller, MEMS-Inertialmodule, führende Umweltsensoren und inertiale Messeinheiten für maschinelles Lernen, die eine extrem präzise Interaktion mit der Umgebung ermöglichen.

Positionsbestimmung und Konnektivität im Innenbereich

In der Gebäudeautomation von AI-Rechenzentren spielen Lösungen für "Indoor-Positionierung und Konnektivität" eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Verwaltungseffizienz und Sicherheit. Mithilfe von Technologien wie Bluetooth, Wi-Fi und UWB kann das System die Echtzeitstandorte von Personal, Ausrüstung oder Maschinen verfolgen, wodurch Anwendungen wie Personalverwaltung, Asset-Tracking, Sicherheitswarnungen und Energieoptimierung ermöglicht werden. Die Personalverwaltung verfolgt die Bewegungen und Zugangsprotokolle des Wartungspersonals und verbessert die Sicherheit und Reaktionsfähigkeit. Beim Asset-Tracking werden bestimmte Ausrüstungen oder mobile Werkzeuge schnell lokalisiert, um die Suchzeit zu verkürzen. Sicherheitswarnungen benachrichtigen oder lösen automatisch Alarme aus, wenn Personal in gesperrte Bereiche gelangt. Energieoptimierung kombiniert Standortdaten, um Beleuchtung und Klimatisierung automatisch anzupassen und Verschwendung in unbesetzten Bereichen zu reduzieren. Kurz gesagt, die Indoor-Positionierungstechnologie bringt Echtzeit-, präzise Sensormöglichkeiten in die Gebäudeautomation von AI-Rechenzentren ein und macht die gesamte Betriebsführung intelligenter, sicherer und effizienter.

A close-up of an Arrow A7 electronic circuit board featuring an Ethernet port and various integrated circuits.

RTLS und Zugang (UWB) Demo — Dieses Referenzdesign basiert auf UWB-Technologie und bietet hochpräzise Echtzeit-Ortungs- und Zugangskontrollsystemlösungen. Das Referenzdesign wird häufig für Gebäude- oder Fahrzeugzugangskontrolle, Asset-/Personenverfolgung und Indoor-Navigation, industrielle Sicherheitsbereichskontrolle, Fahrzeugparksysteme und sogar mobile VR/AR-Anwendungen verwendet. Die UWB (Ultra-Wideband)-Technologie kombiniert Hochfrequenzsignale mit AoA (Ankunftswinkel), PDoA (Phasendifferenz der Ankunft) und TDoA (Zeitdifferenz der Ankunft) Techniken, um hochpräzise (bis zu 10 cm), zuverlässige, sichere und latenzarme sowie langreichweitige Echtzeit-Ortungslösungen zu liefern. Die Netzwerkgröße kann durch die Verbindung aller Anker weiter ausgebaut werden, um mehr Tags zu unterstützen.

A collection of labeled electronic development boards is arranged on a wooden table. The visible labels include 'WIFI router,' 'Matter sensor,' 'Matter Light,' and 'Matter OTBR.' Each board features various electronic components, connectors, and wiring, with some connected via USB cables.

Gemischte Plattform Matter Smart Home-Demo ── Die Matter Smart Home-Demo basiert auf dem IPv6-basierten Smart-Home-Anwendungskommunikationsprotokoll, entwickelt und betrieben von der Connectivity Standards Alliance (CSA). Diese Demo basiert auf CSA-Spezifikationen und verwendet NXP RW612 oder NXP i.MX93 + Murata 2EL-Module als Matter Open Thread Border Routers (OTBR), um ein Matter Smart Home-Netzwerk aufzubauen. Zusätzlich können Silicon Labs FR32MG24, SiWG917 und NXP MCXW71 als Matter-Endgeräte dienen, die sich dem Matter OTBR für Matter Smart Home-Anwendungen anschließen. Die Multiple Fabric-Funktion im Matter-Netzwerk ermöglicht es Matter-Endgeräten, sich mehreren Matter-Controllern (OTBR) anzuschließen, wodurch die Nutzungsflexibilität erhöht wird.

Intelligente Wahrnehmung und Überwachung

In der Gebäudeautomation von AI-Datenzentren fungieren „Smart Sensing and Monitoring“-Lösungen als „Sensorsystem“, das die Umgebung und den Betrieb der Geräte überwacht. Durch verschiedene intelligente Sensoren (wie Temperatur-, Feuchtigkeits-, Rauch-, Vibrations-, Wasseraustritt- und Gassensoren) in Kombination mit Echtzeitüberwachungsplattformen kann das System Umgebungsbedingungen in Echtzeit überwachen, Risiken wie Überhitzung oder Wasseraustritt verhindern, Frühwarnungen und automatische Alarme ausgeben, um die Effizienz der Sicherheitsreaktion zu verbessern, und den Betriebsstatus der Ausrüstung überwachen, um mögliche Ausfälle frühzeitig zu erkennen. In Kombination mit der Datenintegration und der visuellen Verwaltung tragen diese Funktionen dazu bei, Energieeinsparungen und vorbeugende Wartung zu erreichen. Diese Fähigkeiten stellen sicher, dass AI-Datenzentren effizient arbeiten und dabei Sicherheit, Stabilität und energieeffiziente Abläufe aufrechterhalten.

The image shows an Infineon OPTIGA TPM SLB 9672 security chip alongside a green circuit board module labeled 'Xenon_4.1.0.'

OPTIGA™ TPM SLB9672 TPM 2.0 FW15.xx Trusted Platform Module ── Dies ist ein TPM 2.0-Firmware-Modul, das von Infineon eingeführt wurde. Es entspricht der TCG TPM Library Specification Version 1.59 und dem PC Client Platform TPM Profile (PTP) Version 1.05. Es verfügt über einen PQC-geschützten Firmware-Update-Mechanismus, hat die Common Criteria-Zertifizierung auf EAL4+-Ebene, AVA_VAN.4 (Moderate) gemäß dem TCG PC Client TPM Protection Profile erreicht und die FIPS 140-2 Level 2-Zertifizierung erhalten. Es unterstützt die SPI-Schnittstelle, erfüllt die Intel TXT und Microsoft Windows-Zertifizierungskriterien für eine erfolgreiche Plattformqualifikation, integriert einen Zufallszahlengenerator (RNG), implementiert gemäß NIST SP 800-90A, und wird mit 3 Endorsement-Schlüsseln (EK) und EK-Zertifikaten (RSA 2048, ECC NIST P256, ECC NIST P384) bereitgestellt.

A compact, wheeled robotic platform is shown with its top cover removed, revealing multiple circuit boards and electronic components. The robot features omnidirectional wheels and a sturdy, metallic frame with blue and green accents.

Sicherheit und Überwachung AMR — Autonome Mobile Roboter (AMRs) verfügen über Funktionen, die denen von selbstfahrenden Autos ähneln. Ihre komplexen Designs bestehen aus mehreren Subsystemen, die es den Robotern ermöglichen, sich zu bewegen, zu beobachten und sicher zu arbeiten, mit minimaler oder keiner menschlichen Intervention. onsemi reduziert diese Komplexität durch zuverlässige intelligente Energie- und Sensortechnologien und bietet die wesentlichen Bausteine für Ihr Design. onsemis Subsystemlösungen umfassen robuste hochauflösende Bildgebungssysteme, leistungsstarke Motorsteuerungen und effiziente kompakte Batterieladelösungen, die auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Bedienung der Automobilindustrie basieren.

A detailed view of an electronic circuit board featuring various components such as capacitors, resistors, and integrated circuits.

MYBSP0122BABFT Series / MYBSP0055AABFT Series PoE PD isolierter DC-DC-Wandler ── Dies ist ein 25,5W isolierter, geregelter DC-DC-Wandler für PoE PD-Anwendungen, eingeführt von Murata. Er hat einen Eingangsspannungsbereich von 37-57V, bietet eine typische Effizienz von 92,5% (12VOUT) und bietet vollständige 2250V DC-Isolierung. Er ist eine ideale Wahl für Geräte, die mit IEEE802.3at konform sind. Das Modul umfasst Selbstschutzfunktionen wie Unterspannungssperre des Eingangs und Stromgrenze des Ausgangs, die eine Hiccup-Auto-Neustart-Technik nutzt. Es führt auch Erkennungs- und Klassifikationsfunktionen für den IEEE802.3at-Standard aus. Der Eingangsstrombedarf für das PD-Modul beträgt 10mA oder mehr. Es unterstützt einen Typ-2-PSE-Indikator und Adapter-ORing-Funktionalität und ist ein Oberflächenmontage-Modul.

A detailed image of a CYW955913EVK-01 evaluation kit circuit board is shown. The board features various electronic components, connectors, and a green module mounted at the center.

Bewegungsnetzwerk-Kamera — Die Überwachungskamera- und Türklingel-Anwendung von Infineon integriert Infineons XENSIV™ BGT60TR13C 60GHz Radar-Sensormodul, installiert auf dem AIROC™ CYW55913 Wi-Fi und Bluetooth Low Energy (LE) Evaluation Kit (EVK). Mit der Presence Sensing und Zoning-Android-App von Infineon können Benutzer Radar-Zonenalgorithmen konfigurieren und Präsenz-Feedback anzeigen. Diese Implementierung reduziert die Anzahl separater Mikrocontroller (MCUs), die für die Radarverarbeitung und Konnektivität erforderlich sind, und senkt zusätzlich die Leiterplattenfläche und die Stücklisten (BoM)-Kosten. Wichtige Produktmerkmale umfassen Anwesenheitserkennung und Zonierung, die Anzahl der erkannten Ziele, Distanz- und Winkelmessung für jedes Ziel sowie reduzierte MCU-Anforderungen für die Radarverarbeitung und Konnektivität.

Sicherheitskamera- und Türklingelanwendung

A demonstration setup features an Infineon circuit board mounted on a stand next to an informational display card. The card details the XENSIV BGT60TR13C radar and CYW55913 Wi-Fi Bluetooth MCU for security camera and doorbell applications.

A compact green printed circuit board featuring an Atmel microcontroller is shown, with a secondary board attached on top. The main board includes a micro USB port and visible pin headers along the sides.

XENSIV™ 60GHz BGT60LTR11AIP Radarsensor-Demoboard — Der BGT60LTR11AIP ist ein vollständig integrierter Mikrowellen-Bewegungssensor, der eine Antennenstruktur, konfigurierbare eingebaute Detektoren und einen Zustandsautomaten umfasst, der einen vollständig autonomen Betrieb ermöglicht. Er ist als Doppler-Bewegungssensor konzipiert, der im Frequenzbereich von 61 GHz bis 61,5 GHz arbeitet. Der integrierte Frequenzteiler mit einer Phasen-Regelschleife (PLL) sorgt für die Frequenzstabilität des spannungsgesteuerten Oszillators (VCO) und ermöglicht den Dauerstrichbetrieb (CW). Der BGT60LTR11AIP integriert einen rauscharmen Push-Push VCO zur Erzeugung hochfrequenter Signale. Der verpackte monolithische Mikrowellen-IC (MMIC) enthält eine Weitstrahlantenne für maximale Abdeckung.

A close-up image of a black electronic microchip featuring the text 'NXJ1S' and other alphanumeric codes on its surface.

NXJ1T Serie Isolierte 1W Single Output SM DC-DC-Wandler — Diese Serie nutzt neue patentierte Technologie und entspricht einer branchenüblichen Bauform für DC-DC-Wandler, die von Murata eingeführt wurde. Die NXJ1T Serie wird im Vereinigten Königreich hergestellt und integriert eine proprietäre Blockspulentransformator-Technologie in einer oberflächenmontierten Form. Die NXJ1T bietet hohe Isolation, geringen Leckstrom und herausragende Temperaturzykluseigenschaften in rauen Industrieumgebungen. Sie ist patentrechtlich geschützt, hat ein niedrigeres Profil, ist gemäß UL 62368-1 anerkannt, hat eine ausstehende Anerkennung für ANSI/AAMI ES60601-1, 1 MOPP, besteht einen 4,2kVDC Isolation Hi-Pot Test, wird mittels automatisierter Fertigung hergestellt, beinhaltet einen Kurzschlussschutz und eine Unterspannungssperre, zeigt einen charakterisierten CMTI >200kV/μS und unterstützt eine kontinuierliche Barrierewiderstandsspannung von 400Vrms.

Fazit

In der AI-Ära sind Datenzentren nicht nur das Herzstück der Berechnungen, sondern auch der Schlüssel zu Energieeffizienz und Stabilität. Durch Gebäudeautomatisierungstechnologien, von Umweltüberwachung und Energiemanagement bis hin zu intelligenten Netzwerken und Sicherheitssystemen, kann jedes Detail in Echtzeit überwacht und optimiert werden. Dies verbessert nicht nur die Zuverlässigkeit der Datenzentren, sondern reduziert auch den Energieverbrauch und die Betriebsrisiken erheblich und schafft eine solidere Grundlage für die zukünftige intelligente Datenverarbeitung. Lassen Sie Gebäude denken und lassen Sie AI mit einem ruhigen Gewissen arbeiten.

Artikel tags

Robotik
Automatisierung
Künstliche Intelligenz (AI)
Rechenzentrum

Verwandte Nachrichtenartikel

Alle anzeigen