Arrow Electronic Components Online

Entwerfen für das vernetzte Ökosystem: der digitale Wandel, der das vernetzte Leben vorantreibt

IoT01 Jan. 2021
Digitale Erde mit leuchtenden Stadtlichtern und Netzwerklinien, die die globale Konnektivität hervorheben
Alle Artikel anzeigen

Das Internet hat unser Leben für immer verändert, nicht nur in der Art und Weise, wie wir uns miteinander verbinden, sondern auch in der Art und Weise, wie unsere Technologie mit anderen Geräten verbunden ist. Dies ist der Grundstein des Internet der Dinge (IoT), das es Maschinen ermöglicht, Informationen auf neue und aufregende Weise auszutauschen. Das IoT revolutioniert, wie wir als Nutzer und Verbraucher unser Leben führen, aber es hat weitreichende Anwendungen außerhalb des Hauses.

Die Technologie, die unser vernetztes Leben ermöglicht, hat zu großen Veränderungen in vielen Bereichen der modernen Gesellschaft geführt, von den Autos, die wir fahren, bis hin dazu, wie wir medizinische Versorgung erhalten. Die Infrastruktur hinter diesen Fortschritten, sei es in Form von kabelgebundenen Lösungen oder den neuesten 5G-Mobilfunknetzen, hängt von der Übertragung von Daten mit beispiellosen Geschwindigkeiten ab. Kurz gesagt, Hochgeschwindigkeitsverbindungstechnologie ist entscheidend für die Zuverlässigkeit des IoT.

Vernetzte Industrie

Image

A digital dashboard displayed on a laptop monitors industrial automation processes

Im Fertigungssektor hat das industrielle Internet der Dinge (IIoT) einen neuen Begriff mitgebracht: Industrie 4.0. Dies ist der Name für die neueste Revolution, die sich auf Daten als eines ihrer wichtigsten Rohmaterialien stützt. Das Ergebnis ist die intelligente Fabrik—eine Fabrik, in der jede Maschine Teil eines Netzwerks ist, das Informationen in allen Phasen des Produktionsprozesses teilt.   Die Integration der Datenverarbeitung auf allen Ebenen der Fabrik ermöglicht es dem Hersteller, auf aktuelle Anforderungen und Trends viel schneller zu reagieren, als es traditionelle Methoden zulassen würden. Die Reaktionsfähigkeit einer solchen Fabrik ermöglicht es den Herstellern, schneller neue Produkte zu entwickeln und an Verbraucher zu liefern.

Die Smart City und das Smart Grid

Image

A glowing cityscape at night with a digital network overlay, symbolizing urban connectivity and innovation

Die gleiche Technologie, die jeden Aspekt eines Fertigungsprozesses überwacht, wird auch in Städten eingesetzt. Als nur ein Beispiel hat moderne Technologie die Art und Weise verändert, wie unsere Energie erzeugt wird. Im Vergleich zur zentralisierten Struktur des herkömmlichen Stromnetzes sind kleine Kraftwerke nun effiziente Alternativen. Diese als verteilte Energieressourcen (DERs) bekannten Anlagen kombinieren vertraute Wind- und Solarstromerzeugung mit neuen Technologien, einschließlich Biomasse-betriebener Anlagen und sogar geothermischen Quellen, um traditionelle Kraftwerke zu ergänzen.

Die gleiche Technologie, die das IoT ermöglicht, wird in einem neuen Ansatz des Energiemanagements verwendet und ist als Smart Grid bekannt. Echtzeitdaten werden genutzt, um ein dezentrales Stromerzeugungsnetzwerk zu steuern, in dem die Beziehung zwischen den Anforderungen des lokalen Verbrauchers und der Ausgabe des Stromnetzes automatisch verwaltet werden kann. Ähnliche Techniken können das Verkehrsmanagement oder öffentliche Verkehrssysteme betreiben, wodurch Städte geschaffen werden, die effizientere und angenehmere Orte zum Leben und Arbeiten sind.       Die Automobilindustrie setzt ebenfalls auf vernetzte Technologie. Das Familienauto wird zu einem vernetzten Gerät, das in Echtzeit Informationen aus der Umgebung sammelt. Diese Daten werden mit im Auto befindlichen Diagnosesystemen kombiniert, um dem Fahrer das bestmögliche Situationsbewusstsein zu bieten. Darüber hinaus ermöglicht die in diese modernen Fahrzeuge integrierte Konnektivität dem Hersteller, die Leistung aus der Ferne zu überwachen, damit der Fahrer über den Wartungsbedarf informiert wird, bevor eine Situation kritisch wird.

Tragbare Technologie

Image

Two scientists in white lab coats are examining data on a tablet in a modern laboratory setting

Die Medizinbranche hat schnell die Vorteile drahtloser und vernetzter Geräte erkannt. Lösungen zur Patientenüberwachung haben traditionell auf umständliche kabelgebundene Verbindungen gesetzt. Die neuesten Entwicklungen in miniaturisierter Elektronik und hochgeschwindiger, sicherer drahtloser Konnektivität bedeuten jedoch, dass moderne tragbare Sensoren sowohl leicht als auch hochleistungsfähig sind. Vollständig vernetzte Geräte ermöglichen es, Patienten in Echtzeit zu überwachen, sodass Patienten mit langfristigen Erkrankungen in ihren eigenen vier Wänden behandelt werden können. Dies verringert die Nachfrage nach Krankenhausbetten, und die Gesundheitsversorgung kann auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten abgestimmt werden.

Entwicklung von vernetzten Geräten

Geräte aller Art sind zunehmend Teil der vernetzten Welt, in der wir leben. Designer stehen vor der Herausforderung, Lösungen zu schaffen, die Daten mit hoher Geschwindigkeit austauschen und gleichzeitig von kleineren Größen profitieren. Dies stellt besonders hohe Anforderungen an die Steckverbinder, die für diese Geräte verwendet werden.   Bei der Übertragung von Daten im Bereich von Gigabit pro Sekunde wird die Fähigkeit der Steckverbinder, einen zuverlässigen und sicheren Stromkreis zu schaffen, immer kritischer. Gleichzeitig bedeutet die tragbare Natur intelligenter Geräte, sei es tragbare Technologie, mobile Handsets oder fahrzeugbasierte, dass von Hochgeschwindigkeitssteckverbindern erwartet wird, raue Behandlungen zu überstehen.   Die Belastung durch Stöße und Vibrationen ist ein wichtiger Gesichtspunkt für diese datenintensiven Anwendungen. Raue Bedingungen können kurzzeitig offene Stromkreise verursachen. Niedrigfrequente elektrische Systeme sind robust genug, um von einer einmikrosekündigen Unterbrechung nicht beeinflusst zu werden. Jedoch bedeutet die Anforderung moderner Geräte, Datenraten von 10 Gbps oder mehr zu verarbeiten, dass eine Signalunterbrechung von nur 1 Mikrosekunde zum Verlust wichtiger Informationen führen kann. Steckverbinder müssen so gestaltet sein, dass sie Kontakt bieten, der diesen Bedingungen standhalten kann.   Mit dem Aufstieg von Geräten mit niedrigem Profil müssen Steckverbinder jedoch physisch robuster sein. Sie müssen auch kleinere Verpackungsgrößen und feinere Abstände bieten. Traditionelle Board-to-Board-Steckverbinder haben den Weg für niedrigprofilige, leichte Alternativen wie die Verwendung flexibler Leiterplatten (FPCs) geebnet.   Molex ist ein Hersteller, der die Bedeutung von Steckverbindern kennt, die die richtige Kombination aus kleiner Größe, robustem Design und hoher Leistung bieten. Für Lösungen in der vernetzten Welt sind diese Eigenschaften entscheidend, und Designer müssen Lösungsanbieter finden, die die Herausforderungen verstehen, denen sie gegenüberstehen. Molex und Arrow arbeiten zusammen, um innovative und zuverlässige Lösungen für Kunden bereitzustellen und teilen das Engagement, den Designern der Technologie von morgen Wahlmöglichkeiten zu bieten.

Artikel tags

EMEA
Molex
Intelligente Städte
Antennen
Internet der Dinge (IoT)
Medizin & Gesundheitswesen

Verwandte Inhalte