Arrow Electronic Components Online

Digitale Transformation und Entwicklungsmöglichkeiten im Gesundheitssektor

Gesundheitswesen06 Mai 2025
Intelligentere und sicherere Automobilverbindungslösungen
Alle Artikel anzeigen
Mit dem schnellen Fortschritt von Technologien wie künstlicher Intelligenz, Big Data, Cloud-Computing und dem Internet der Dinge (IoT) erfährt die Gesundheitsbranche eine tiefgreifende digitale Transformation. Traditionelle Gesundheitsmodelle stehen vor Herausforderungen wie einer ungleichen Ressourcenverteilung, geringer Diagnoseeffizienz und Schwierigkeiten im Umgang mit chronischen Erkrankungen. Die Anwendung digitaler Technologien verbessert nicht nur die Präzision und Zugänglichkeit von Gesundheitsdienstleistungen, sondern treibt auch innovative Modelle wie Telemedizin, intelligente Diagnosen und personalisierte Behandlungen voran. Dieser Artikel untersucht die zentralen Treiber und wichtigen Anwendungsszenarien der digitalen Transformation im Gesundheitswesen und nutzt die Anwendungen von Silicon Labs im Internet der medizinischen Dinge (IoMT) als Beispiel, um zu zeigen, wie digitale Gesundheitslösungen effizientere, intelligentere und nachhaltigere Veränderungen für globale Gesundheitssysteme ermöglichen können.

Die dreistufige Evolution der digitalen Transformation

Der Gesundheitssektor steht vor den Herausforderungen der digitalen Transformation, mit Chancen, die sich aus Gesundheits-IT-Ökosystemen, der Verlagerung von nicht-IT-Gesundheitsbudgets hin zu digitaler Gesundheitsversorgung und medizinischen Geräten ergeben. Gleichzeitig sehen sich Gesundheitseinrichtungen grundlegenden Herausforderungen gegenübergestellt, wie dem raschen Wachstum der Nachfrage im Gesundheitswesen, angetrieben von Faktoren wie steigenden Patientenerwartungen und einer alternden Bevölkerung, was zu einer erhöhten Häufigkeit chronischer Krankheiten führt. Gleichzeitig gibt es einen weltweiten Mangel an medizinischem Fachpersonal.   Die digitale Transformation wird die Entwicklung neuer Technologien wie Telemedizin und künstliche Intelligenz fördern, die dazu beitragen können, viele dieser Herausforderungen zu bewältigen. Dies ist ein evolutionärer Prozess, der in drei Phasen unterteilt werden kann. Die erste Phase umfasst die elektronische Datenerfassung, bei der standardisierte Formate zur Erfassung elektronischer Gesundheitsdaten (z. B. Patientendemografie oder klinische Unterlagen) verwendet werden müssen. Dies stellt den Ausgangspunkt für jedes Projekt zur digitalen Transformation dar.   Die zweite Phase konzentriert sich auf Datenfreigabe und Interoperabilität. Mit der Weiterentwicklung elektronischer Gesundheitsdaten wird es möglich, Daten mit anderen medizinischen Fachkräften und Institutionen zu teilen. Dies ermöglicht neue Servicemodelle wie Telemedizin und elektronische Verschreibung sowie die Einführung fortschrittlicher Technologien wie medizinischer KI.   Die dritte Phase umfasst fortschrittliche Anwendungsbereiche von vernetzten Datentechnologien und Analytik. Durch die Integration klinischer, finanzieller und operativer Daten können Gesundheitsdienstleister die Qualität, Sicherheit und Effizienz der klinischen Versorgung verbessern. Darüber hinaus können KI, Business Intelligence und Analytik die Gesundheitsergebnisse von Bevölkerungsgruppen vorhersagen, wodurch Gesundheitssysteme die allgemeinen Gesundheitsresultate verbessern und die finanzielle Nachhaltigkeit sicherstellen können.

SI Labs Transformation

Wichtige Schwerpunktbereiche digitaler Technologien im Gesundheitswesen

Digitale Technologien wie IoT und AI werden die Branche vorantreiben und greifbare Vorteile für die Patientenversorgung bieten, insbesondere angesichts des Bevölkerungswachstums. Insbesondere müssen diese Technologien drei entscheidende Aspekte adressieren.   Der erste ist die Steigerung der Effizienz. Die Hauptnutznießer der digitalen Gesundheitsversorgung sind Patienten, die Zugang zu weniger intrusiven, weniger belastenden, genaueren und schnelleren Erfahrungen erhalten. Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser und Kliniken können effizienter arbeiten, indem sie Echtzeiteinblicke in Geräte (Asset Management), Fachkräfte (klinische Effizienz) und Patienten (Fernüberwachung von Patienten) gewinnen.   Der zweite Punkt ist der Fortschritt der Konnektivitätstechnologien. Die Vielfalt der Standorte der Versorgung, regionale Unterschiede, Budgetbeschränkungen und unterschiedliche Gerätetypen erfordern flexible Konnektivitätslösungen für die Übermittlung von Patientendaten. Schließlich ist die Sicherheit ein vorrangiges Anliegen. Herausforderungen im Zusammenhang mit der Sicherheit und Privatsphäre von Patientendaten, Fragmentierung und Implementierung müssen adressiert und überwunden werden.   Unterschiede in der globalen Gesundheitsfinanzierung (öffentliche, private oder hybride Modelle) fügen eine weitere Komplexitätsebene für IoT-Anbieter hinzu, die sowohl mit staatlichen als auch privaten Gesundheitseinrichtungen zusammenarbeiten müssen. Wenn Anbieter die wachsende Nachfrage bedienen können, werden digitale Investitionen im Gesundheitswesen Wachstumschancen für IT-Anbieter, Halbleiterhersteller, Hardware- und Softwareanbieter, Telekommunikationsunternehmen sowie Service- und Supportanbieter bieten. Diejenigen, die flexible, offene und umfassende Lösungen anbieten, werden am besten positioniert sein, diese bedeutende neue Initiative zu nutzen, und dadurch ein enormes Potenzial für die globale Gesundheitsbranche freisetzen.

SI Labs Outcomes

Die Erweiterung von Telemedizin und KI im Gesundheitswesen

Telemedizin kann die Erfahrungen von sowohl Patienten als auch medizinischem Fachpersonal verbessern, indem Kosten gesenkt, die Effizienz gesteigert und Lücken in medizinischen Ressourcen geschlossen werden. Erhöhte Telemedizin-Fähigkeiten, eine höhere Akzeptanz bei Patienten und Unterstützung durch Regulierungsbehörden der Regierungen werden ihr kontinuierliches Wachstum antreiben. Nach der COVID-19-Pandemie war die Unterstützung der Regierung entscheidend für die Normalisierung der Telemedizin. Die Pandemie beschleunigte die weltweite Akzeptanz und steigerte die Effizienz der Patientenüberwachung, einschließlich Triage und Fernüberwachung von Erkrankungen, um persönliche Arztbesuche zu reduzieren.   Andererseits kann die Implementierung von KI in vielen Bereichen des Gesundheitswesens von Vorteil sein, insbesondere bei der Verbesserung klinischer Ergebnisse (z. B. personalisierte Medizin und verbesserte Diagnostik). Dies gilt besonders für große Institutionen mit umfassenden, hochwertigen Datenbanken, die für den Aufbau von KI-Tools genutzt werden können. KI kann auch bei repetitiven administrativen Aufgaben unterstützen, wie Terminplanung und Patientenaufnahme.   Eine zunehmende Anzahl von IoMT-Geräten wird in Anwendungen zur Fernüberwachung von Patienten eingesetzt, um Daten zu senden und zu empfangen, wie automatische Pillenspender, Blutzuckermessgeräte, Maschinen für die kontinuierliche positive Atemwegsdrucktherapie (CPAP), konventionelle Gesundheits-Hubs, medizinische Tablets, mobile kardiologische Telemetrien und mobile persönliche Notrufsysteme.   Diese IoT-Geräte sind zentral für die Telemedizin, da sie helfen, chronische Erkrankungen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu managen. Vernetzte IoMT-Geräte werden immer beliebter, wobei die meisten immer noch auf Smartphones als Gateways angewiesen sind, um sich mit Mobilfunknetzen zu verbinden und Daten zu übertragen. Hochwertige Patientenüberwachungsgeräte (z. B. Blutzuckermessgeräte, Herzfrequenzmesser) verfügen jedoch inzwischen häufig über eine spezielle Konnektivität oder nutzen spezialisierte Gateways, die sich mit einem Heimrouter verbinden.   Darüber hinaus eignet sich IoT ideal für Compliance und Validierung. IoT-Technologie kann Daten zur Medikamenteneinnahme (z. B. vernetzte Medikamentenboxen) oder zur Nutzung von Therapien (z. B. nicht-invasive CPAP-Maschinen) bereitstellen. Mediziner können diese Daten nutzen, um Patienten effektiver zu behandeln, während Versicherer die Nutzung der Therapie überprüfen können, bevor sie Patienten entschädigen.   IoMT-Geräte verbessern auch die Behandlungsprozesse von Patienten. Verschiedene IoT-Medizingeräte erfüllen mehrere Zwecke in sowohl häuslichen als auch klinischen Umgebungen. Die Verbreitung von Wearables für Verbraucher, wie Smartphones und Smartwatches, hat die Hürde für Benutzer, ihre eigene Gesundheit zu überwachen, gesenkt, was das Wachstum von Telemedizin-Diensten vorantreibt.   Die Beliebtheit von Wearables ermöglicht eine effektivere Fitnessüberwachung, während Geräte wie kontinuierliche Glukosemonitore (CGMs) weit verbreitet genutzt werden, um Erkrankungen wie Diabetes bei den 463 Millionen Betroffenen zu managen. Darüber hinaus haben Geräte wie Pulsoximeter (zur Überwachung des Blutsauerstoffsättigungslevels) das Bewusstsein für die persönliche Gesundheitsüberwachung gesteigert. IoMT spielt eine entscheidende Rolle im Gesundheitswesen und bei Behandlungsprozessen für Patienten.

SI Labs efm32tg210f32

Silicon Labs ermöglicht neue IoMT-Lösungen

Offensichtlich sind die Anforderungen an Sicherheit, Betrieb und Interoperabilität von IoMT-Geräten äußerst streng. Darüber hinaus erfordert die Umstellung von Produkten von tragbaren Verbraucher-Gesundheitsgeräten auf medizinische Überwachungsgeräte Nachweise für Wirksamkeit und Sicherheit, um sie Regulierungsbehörden wie der FDA vorzulegen. Diese Komplexität nimmt exponentiell zu und erhöht den Druck auf Markteinsteiger, die oft stärker darauf fokussiert sind, medizinische Probleme anstelle technischer Herausforderungen zu lösen.   Um diese komplexe Reise zu bewältigen, benötigen die meisten IoMT-Innovatoren Partner mit Expertise in drahtlosen und anderen unterstützenden Technologien. Die Zusammenarbeit mit solchen Partnern minimiert die Time-to-Market und die Kosten und stellt gleichzeitig sicher, dass die Geräte den höchsten Leistungsstandards entsprechen.   Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass kardiovaskuläre Erkrankungen (CVDs) die weltweit häufigste Todesursache sind, wobei Arrhythmien einen wesentlichen Beitrag leisten. Eine genaue und schnelle Identifizierung von Personen mit dem höchsten Risiko für Arrhythmien und die rechtzeitige Behandlung können frühzeitige Todesfälle verhindern.   Die Diagnose von CVDs beginnt mit einer genauen EKG-Überwachung. Obwohl persönliche Herzmonitore bereits seit Jahren existieren, waren ihre Praktikabilität und Genauigkeit begrenzt. Beispielsweise erfordern herkömmliche Holter-Monitore mehrere Kabel, können nur 1–2 Tage getragen werden und bieten nur eine grundlegende Analyse des Herzrhythmus.   Zur Bewältigung dieser Einschränkungen entwickelte Bardy Diagnostics den CAM (Carnation Ambulatory Monitor)-Patch, einen neuartigen ambulanten Herzmonitor, der für den kontinuierlichen Einsatz von bis zu 14 Tagen ausgelegt ist. Dieses Produkt basiert auf der EFM32-Architektur von Silicon Labs. Der kompakte und leichte CAM-Patch ist eine vollständige Neuinterpretation herkömmlicher Herzmonitore und kombiniert fortschrittliche Technologie und die Miniaturisierung von Halbleitern, um die umständliche Gestaltung und Genauigkeitsprobleme herkömmlicher EKG-Geräte zu überwinden. Der CAM-Patch ist so konzipiert, dass er die kleinsten und nuanciertesten elektrischen Signale des Herzens erkennt, was eine bessere Diagnose abnormaler Herzrhythmen ermöglicht und Behandlungen unterstützt, die schwere Folgen wie Herzstillstand, Schlaganfall oder Bewusstseinsverlust verhindern können.   Kern des CAM-Patchs ist der EFM32TG210-MCU von Silicon Labs, der mit Patientenschnittstellensensoren verbunden ist und wichtige integrierte Peripheriegeräte (ADC, SPI, ASYNC-Serienschnittstellen und Timer-Funktionen) bereitstellt. Ein Hauptmerkmal des EFM32TG210 ist sein extrem energiearmer Betrieb, was es dem CAM-Patch ermöglicht, eine kleinere Batterie zu nutzen. Das führt zu einem leichteren, kleineren und komfortableren Gerät, was entscheidend für die Verbesserung der Patienten-Compliance ist.   Diese Energieeffizienz ist größtenteils dem Energie-Management des Cortex-M3-Mikrocontrollers zu verdanken, der im Vergleich zu anderen Architekturen eine überlegene Energieeffizienz bietet. Durch schnelles Ein- und Ausschalten von Schlafzuständen, die autonome Bedienung von Peripheriegeräten und die Generierung von energieeffizienten Taktraten erreicht der CAM-Patch bis zu 14 Tage kontinuierliche EKG-Aufzeichnung mit lediglich einer 48mAh CR1225-Batterie.   Wichtig ist, dass dieser niedrige Energieverbrauch die Genauigkeit nicht beeinträchtigt. Der CAM-Patch erfasst effektiv kleinste Herzdetails, die andere Monitore möglicherweise übersehen. Insbesondere enthält die EFM32-Architektur einen leistungsstarken ADC, der präzise Messungen sicherstellt und gleichzeitig ein elektromagnetisch leises Emissionsprofil aufrechterhält, um Störungen bei empfindlichen Signalen zu vermeiden.   Der CAM-Patch hat das Potenzial, die ambulante Herzüberwachung und -diagnose zu revolutionieren. Er zeigt, wie führende Akteure der Medizin und Technologie zusammenarbeiten können, um hochmoderne medizinische Geräte zu entwickeln, die Patienten weltweit zugutekommen.

Fazit

Die Gesundheitsbranche bietet erhebliche Möglichkeiten zur digitalen Transformation, einschließlich Technologien wie IoT, Telemedizin und AI. IoT wird zunehmend zur bevorzugten Wahl für Anwendungen zur Fernüberwachung von Patienten. Mehr IoMT-Geräte, wie nicht-invasive Beatmungsgeräte (CPAP), Blutzuckermessgeräte und Herzfrequenzmesser, werden verwendet, um in diesen Anwendungen Daten zu senden und zu empfangen. IoMT-Geräte erfüllen verschiedene Zwecke sowohl in häuslichen als auch in klinischen Umgebungen, während die Verbreitung von Verbrauchertechnologien wie Smartphones und Smartwatches die Hürden für die persönliche Gesundheitsüberwachung gesenkt hat und das Wachstum von Telemedizin-Dienstleistungen vorantreibt. Die IoT-Lösungen von Silicon Labs ermöglichen die Entwicklung inklusiver, transformativer und minimalistischer medizinischer Geräte, die die Ergebnisse für Patienten verbessern und die Effizienz im Gesundheitswesen erheblich steigern.

Artikel tags

Weltweit
Arrow Times
Artikel
Medizin & Gesundheitswesen
Internet der Dinge (IoT)
Silicon Labs

Ähnliche Nachrichtenartikel