Neue Kondensatoren spielen eine entscheidende Unterstützungsrolle in Batteriespeichersystemen.
Da sich die globale Energiewirtschaft in Richtung Dekarbonisierung und erneuerbare Energiequellen wandelt, sind Batteriespeichersysteme (BESS) zu einer Schlüsseltechnologie für die Förderung erneuerbarer Energieanwendungen, die Verbesserung der Netzstabilität und die Förderung der nachhaltigen Energieentwicklung geworden. Vor diesem Hintergrund spielen Kondensatoren als wesentliche Hilfskomponenten in BESS eine unverzichtbare Rolle bei der Systemeffizienz und Zuverlässigkeit durch ihre herausragende Leistung im Energiemanagement, bei der Filterung, der Energiepufferung und der Spannungsstabilisierung. Insbesondere die rasante Entwicklung neuer Kondensatortechnologien wie Polymer- und Folienkondensatoren hat nicht nur die Haltbarkeit und Leistung verbessert, sondern auch ihr Potenzial in Energiespeicheranwendungen erweitert. Dieser Artikel untersucht die vielfältigen Anwendungen neuer Kondensatoren in BESS und hebt die funktionalen Merkmale fortschrittlicher Kondensatoren hervor, die von KEMET, einer Tochtergesellschaft von YAGEO, eingeführt wurden.
Kondensatoren verwalten Leistung und filtern, um Spannungsstabilität zu gewährleisten
Kondensatoren spielen eine wichtige Hilfsrolle in BESS. Die Hauptfunktionen von Kondensatoren sind Energiemanagement und Filterung. Kondensatoren können hochfrequente Störungen und Rauschen während des Lade- und Entladevorgangs der Batterie herausfiltern und so die Systemspannungsstabilität gewährleisten. In Wechselrichtern und Gleichrichtern können Kondensatoren Wellenformen glätten und harmonische Verzerrungen reduzieren. Zusätzlich können Kondensatoren transiente Reaktionen und Leistungsabpufferung bewältigen. Wenn die Last plötzlich ansteigt oder abnimmt, sorgen Kondensatoren für eine transiente Stromabpufferung, verhindern übermäßige Stromschläge auf die Batterie und verlängern die Batterielebensdauer.
Andererseits können Kondensatoren Energie speichern und umverteilen. In einigen Anwendungen können Kondensatoren vorübergehend kleine Energiemengen speichern, um der Batterie zu helfen, Energie umzuleiten, wenn die Leistungsanforderungen schwanken. Darüber hinaus können Kondensatoren bei der Spannungsstabilisierung und beim Schutz helfen, indem sie die Gleichspannungsverbindung innerhalb des BESS stabilisieren und plötzliche Spannungsspitzen absorbieren, um empfindliche Komponenten innerhalb des Systems zu schützen.
Entsprechend den Eigenschaften von Batteriespeichersystemen sind verschiedene Typen von Kondensatoren für verschiedene Anwendungsszenarien geeignet. Elektrolytkondensatoren beispielsweise, mit hohen Kapazitätswerten und relativ geringen Kosten, können zur Spannungsstabilisierung in Gleichstromverbindungen eingesetzt werden, eignen sich für das Handling hoher Ströme und Niederfrequenzfilter. Sie haben jedoch eine kürzere Lebensdauer und sind anfällig für hohe Temperaturen. Folienkondensatoren, mit hoher Zuverlässigkeit, langer Lebensdauer, hohen Temperatur- und Spannungsbeständigkeit und niedrigem äquivalenten Serienwiderstand (ESR), können bei Hochfrequenzfilterung, Wechselrichtern und Schaltungsstabilisierung in Leistungsmodulen verwendet werden, obwohl sie relativ niedrige Kapazitätswerte haben und möglicherweise größer in der Größe sind.
Keramikkondensatoren, die ausgezeichnete Hochfrequenzeigenschaften, eine kleine Größe, hohe Temperaturbeständigkeit und eine lange Lebensdauer aufweisen, können in der Hochfrequenzfilterung und der Aufnahme von Impulsströmen eingesetzt werden, obwohl ihre Kapazitätswerte relativ niedrig sind, was sie für Hilfsschaltungen geeignet macht. Doppelschichtkondensatoren (Superkondensatoren) mit hoher Leistungsdichte, schnellen Lade- und Entladefähigkeiten und langer Lebensdauer können für die vorübergehende Energiespeicherung und -freisetzung verwendet werden, um Batterien bei der Bewältigung von Leistungsspitzen zu unterstützen, obwohl sie eine geringe Energiedichte und höhere Kosten haben.
Bei der Auswahl von Kondensatoren sollte der Kapazität und den Spannungswerten Vorrang gegeben werden. Es ist notwendig, Kondensatoren zu wählen, die den Betriebsspannungs- und Leistungsanforderungen des Systems entsprechen, um Überspannungen oder unzureichende Kapazität zu vermeiden. Darüber hinaus sollten Lebensdauer und Zuverlässigkeit berücksichtigt werden, wobei Kondensatortypen mit langer Lebensdauer und hoher Stabilität bevorzugt werden sollten, wie Filmkondensatoren und Keramikkondensatoren.
Zusätzlich muss die Umweltanpassungsfähigkeit von Kondensatoren berücksichtigt werden. Angesichts der hohen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und anderer Umweltfaktoren, denen Energiespeichersysteme möglicherweise ausgesetzt sind, sollten Kondensatoren mit guter Wetterbeständigkeit ausgewählt werden. Natürlich sollte auch ein Kosten-Nutzen-Verhältnis angestrebt werden, indem Kondensatoren mit geeigneter Leistung gemäß den Anwendungsanforderungen ausgewählt werden, um Überdesigns und unnötige Kostensteigerungen zu vermeiden.
Polymerkondensatoren bieten eine hohe volumetrische Effizienz und Kapazitätsstabilität
Polymere Kondensatoren bieten mehrere technische Vorteile, darunter eine hohe volumetrische Effizienz, lange Lebensdauer, Kapazitätsstabilität, Sicherheit und Unterstützung für piezoelektrische Effekte. Sie verwenden mechanische Strukturen, erfüllen die Anforderungen in der Luftfahrt, unterstützen das Abwerten und DC/DC-Wandlung und können die Wellenausbildung reduzieren.
KEMET ist ein Marktführer in der Polymer-Kondensator-Technologie. KEMETs organische Kondensatoren sind feste elektrolytische Geräte, die mit einer leitfähigen Polymer-Kathode konstruiert sind und eine optimierte Leistung über ein breites Anwendungsspektrum bieten können. KEMETs Produktportfolio kombiniert extrem niedrigen ESR mit verbesserter Hochfrequenz-Kapazitätserhaltung und bietet eine Vielzahl von Größenoptionen, um Designer durch Innovation und Technologie zu unterstützen.
KEMET bietet eine Vielzahl von Polymer-Kondensatortypen an, darunter SMD-Chip-Typ, SMD-Dosen-Typ, Radial-Typ, gestapelter Chip-Typ, axialer Typ, radiale Montagetyp, horizontaler Kronen-SMD-Typ, radialer Kronen-Typ, rechteckiger Typ und vertikaler Kronen-SMD-Typ. Mit einer vollständigen Palette von Spezifikationen können sie die unterschiedlichen Anforderungen von Energiespeichersystemen für Batterien erfüllen.
Sicherheitszertifizierte Folienkondensatoren unterstützen die EMV-Unterdrückung
Sicherheitszertifizierte Kondensatoren sind für den sicheren Einsatz in der AC-Leitungsfilterung zertifiziert, um Störungen zu unterdrücken. KEMET hat sicherheitszertifizierte Folienkondensatoren eingeführt, die speziell für die Dämpfung von abgestrahlten Emissionen in AC-Leitungsfilteranwendungen entwickelt wurden. Die selbstheilende Eigenschaft von Folienkondensatoren macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für die Sicherheit von Stromleitungen, und sie verfügen über international anerkannte Sicherheitszertifizierungen. Diese Kondensatoren sind ideal für Anwendungen, bei denen potenziell störende oder schädliche Leitungstransienten und EMI von anfälligen Geräten isoliert werden müssen.
Filmkapazitäten, die die Unterdrückung elektromagnetischer Störungen (EMI) unterstützen, liefern zuverlässige Leistung für Anwendungen in der erneuerbaren Energie. Von KEMET eingeführte Kondensatoren sind sorgfältig entwickelt, um eine robuste EMI-Unterdrückung zu bieten und gleichzeitig den wachsenden Anforderungen an Miniaturisierung und hohe Stromfähigkeiten gerecht zu werden. Ob in den Solar- oder Windenergiemärkten, KEMET-Kondensatoren bieten außergewöhnliche Leistung und gewährleisten, dass erneuerbare Energiesysteme auch in rauen Umgebungen reibungslos und effizient arbeiten.
KEMET-Folienkondensatoren zeichnen sich durch niedrigen ESR aus, was zu höheren Rippelstrombewertungen führt, ohne die Kapazität zu beeinträchtigen. Die hohe Spannungsfestigkeit von Folienkondensatoren macht sie besonders geeignet für Gleichspannungszwischenkreise und Hochleistungsanwendungen. Die Kombination aus niedrigem ESR, effizientem CV (Kapazität/Spannung) und hoher Spannungsfestigkeit macht sie ideal für Energiespeicherung und EMI-Filterung.
Die EMI-Unterdrückungsfolienkondensatoren von KEMET sind speziell darauf ausgelegt, hohe Ströme problemlos zu bewältigen und dabei eine stabile und zuverlässige Leistung auch in anspruchsvollen Leistungsanwendungen zu gewährleisten. Diese hohe Stromkapazität macht sie zur idealen Wahl, um empfindliche elektronische Geräte vor zerstörerischen Störungen zu schützen. Darüber hinaus bieten KEMET-Kondensatoren eine breite Palette von Kapazitätswerten, die es Kunden ermöglichen, flexibel die richtige Lösung für ihre spezifischen Anwendungen auszuwählen. Von kleinen bis großen Kapazitäten können die Produkte von KEMET an die spezifischen Anforderungen der Kunden angepasst werden.
Darüber hinaus bieten KEMET-Kondensatoren eine Umweltleistung der THB-Klasse, die den härtesten Bedingungen standhalten kann. Dies bedeutet, dass sie Temperatur-Feuchte-Bias-Tests unterzogen wurden. Sie arbeiten zuverlässig in extremen Umgebungen, einschließlich hoher Temperaturen und Feuchtigkeit, und bieten Systemschutz unter allen Bedingungen. Darüber hinaus, da die Größen von elektronischen Geräten weiterhin schrumpfen, sind die EMV-Unterdrückungsfolienkondensatoren von KEMET mit Blick auf die Miniaturisierung konzipiert. Trotz ihrer kompakten Form bieten sie eine starke Leistung, sodass Kunden Platz sparen können, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.
DC-Link-Folienkondensatoren für Nachhaltigkeit und grüne Technologien konzipiert
Die DC-Link-Folienkondensatoren von KEMET sind energieeffiziente Komponenten der nächsten Generation, die für die Zukunft der Nachhaltigkeit und grüner Technologien entwickelt wurden. Diese Kondensatoren setzen einen neuen Maßstab in der Innovation, indem sie erstklassige Leistung mit umweltfreundlichem Design kombinieren, um den Anforderungen moderner elektronischer Anwendungen gerecht zu werden. Power Box Folienkondensatoren sind darauf ausgelegt, die Umweltauswirkungen zu minimieren und gleichzeitig außergewöhnliche Effizienz zu liefern, was sie zur idealen Wahl für Projekte macht, die modernste Technologie und Nachhaltigkeit priorisieren.
Die DC-Link-Folienkondensatoren von KEMET bieten eine hohe Kapazitätsdichte, wodurch die Energiespeicherung auf minimalem Raum maximiert wird. Mit außergewöhnlicher Kapazitätsdichte sind KEMET-Kondensatoren perfekt für kompakte Hochleistungsanwendungen geeignet. Darüber hinaus sind die DC-Link-Folienkondensatoren von KEMET äußerst zuverlässig und mit Blick auf Langlebigkeit ausgelegt, um eine gleichbleibende Leistung über eine verlängerte Lebensdauer zu gewährleisten, wodurch die Notwendigkeit häufiger Ersatzteile verringert und Abfall minimiert wird.
Die DC-Link-Folienkondensatoren von KEMET sind ultradünn und leicht, wodurch sie Designflexibilität durch flache Kondensatoren bieten. Sie sind ideal für platzbeschränkte Anwendungen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Darüber hinaus bieten die flachen Kondensatoren von KEMET eine Leistung, die selbst in rauen Umgebungen standhält. Diese Kondensatoren sind darauf ausgelegt, den anspruchsvollsten Bedingungen standzuhalten, ihre optimale Funktionalität auch unter widrigen Umständen zu bewahren und Zuverlässigkeit in den härtesten Anwendungen zu gewährleisten.
Darüber hinaus führt KEMET Power Cans ein, um die Zukunft mit nachhaltiger Technologie zu gestalten. KEMET versteht die Herausforderungen, denen Kunden bei Energiespeicherlösungen gegenüberstehen, einschließlich Haltbarkeit, Effizienz und Umweltauswirkungen. Die Power Cans von KEMET sind speziell darauf ausgelegt, diese Probleme anzugehen und bieten eine nachhaltige Alternative, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
KEMETs Power Cans bieten eine hohe Kapazitätsdichte und maximieren die Energiespeicherung, ohne den Platz zu beeinträchtigen. Mit herausragender Kapazitätsdichte bieten KEMETs Power Cans kompakte und dennoch leistungsstarke Energiespeicherlösungen. Zusätzlich bieten KEMETs Power Cans eine hohe Stromleistung, die eine unvergleichliche Energieübertragung bei hoher Stromkapazität ermöglicht und so einen reibungslosen und effizienten Betrieb auch bei hohen Lasten gewährleistet.
KEMETs Power Cans integrieren selbstheilende Technologie und priorisieren Sicherheit und Zuverlässigkeit. Diese innovative Technologie gewährleistet Langlebigkeit und kontinuierlichen Betrieb, wodurch das Ausfallrisiko minimiert wird. Darüber hinaus sind KEMETs Power Cans darauf ausgelegt, rauen Umgebungen standzuhalten, einschließlich extremer Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub. Mit erstklassiger Abdichtung und robuster Konstruktion halten KEMETs Power Cans den härtesten Bedingungen stand.
Die Folienkondensatoren von KEMET sind in einer Vielzahl von Spezifikationen erhältlich, darunter Radialtyp, Dosentyp, SMD-Chip-Typ, Axialtyp, Türknauf-Typ und Dual-In-Line-Typ, und bieten ein umfassendes Sortiment zur Erfüllung der unterschiedlichen Anforderungen von Energiespeichersystemen.
Fazit
Die Entwicklung neuer Kondensatortechnologien eröffnet beispiellose Möglichkeiten zur Verbesserung der Leistung von Batteriespeichersystemen. Mit ihrer hohen Zuverlässigkeit, langen Lebensdauer, schnellen Reaktion und herausragenden Leistungsfähigkeiten spielen neue Kondensatortechnologien - insbesondere Polymer- und Folienkondensatoren - eine unverzichtbare Rolle im Energiemanagement, in der Spannungsstabilisierung, Filterung und Leistungsabpufferung. Da sich Energiespeichertechnologien kontinuierlich weiterentwickeln, werden diese neuen Kondensatoren eine Schlüsselrolle bei der Erreichung höherer Leistungsdichten, dem Umgang mit komplexeren Szenarien und dem Betrieb in raueren Umgebungen spielen. Eine Vielzahl neuer Kondensatoren, die von YAGEO/KEMET auf den Markt gebracht werden, wird die kohlenstoffarme Transformation der globalen Energiestruktur vorantreiben, die weit verbreitete Nutzung erneuerbarer Energien fördern und die Nachhaltigkeit der Energie voranbringen.
Programmierdienste für Geräte
Bieten Sie qualitativ hochwertige Gerätekonfigurationsdienste in großem Maßstab an.
Artikel tags