5 bahnbrechende Technologien, die chirurgische Roboter revolutionieren
Roboter haben sich erheblich weiterentwickelt und sind von der Welt der Science-Fiction zu einem aktiven Einsatz in der Fertigung, im Gesundheitswesen und vielen weiteren Anwendungen übergegangen. Während sich die Technologie weiterhin verbessert, werden Roboter neue Fähigkeiten erlangen, wie beispielsweise die Übernahme komplexer chirurgischer Aufgaben. In diesem Artikel von Kontron erfahren Sie mehr über die 5 Faktoren, die zur Entwicklung der nächsten Generation von chirurgischen Robotern führen.
1. Aufstieg der künstlichen Intelligenz
Künstliche Intelligenz (KI) ist mittlerweile überall präsent und beeinflusst insbesondere den Bereich der chirurgischen Robotik erheblich. KI verbessert die Präzision, reduziert menschliche Fehler und bietet Unterstützung bei Entscheidungen in Echtzeit. Hochentwickelte Algorithmen übernehmen Aufgaben wie das Schneiden von Gewebe und die Echtzeit-Videoanalyse. Zum Beispiel nutzt das Touch Surgery Enterprise von Medtronic KI, um automatisch Gesichter und geschützte Informationen zu verwischen und so die Vertraulichkeit der Patienten zu gewährleisten. Die Hochleistungsmodule von Kontron mit KI-Fähigkeiten liefern die notwendige Rechenleistung und Zuverlässigkeit, um die komplexen Verarbeitungsanforderungen fortschrittlicher chirurgischer Anwendungen zu bewältigen.
2. Bedeutung des maschinellen Lernens
Maschinelles Lernen (ML) ist ein bedeutender Bereich der KI, der die Qualitätskontrolle, Automatisierung und Anpassung verbessert. In robotergestützten Operationssälen schult ML Roboter in Gewebsentfernungsmustern, sodass sie Gewebeverformungen während der Operation erkennen und den Operationsplan entsprechend anpassen können. Diese Echtzeit-Datenanalyse und Mustererkennung führt zu individuelleren und flexibleren Operationen. Dadurch können chirurgische Roboter ihre Leistung kontinuierlich verbessern und bessere Ergebnisse für Patienten gewährleisten. Die Hochleistungs-Edge-Computing-Lösungen von Kontron, die von den neuesten Intel™ Xeon D-2800- und D-1800-Prozessoren betrieben werden, stellen die benötigte Rechenleistung und Datenverarbeitungsfähigkeiten bereit, sodass Roboter effizient Daten analysieren und Echtzeitanpassungen vornehmen können.
3. Auswirkungen des haptischen Feedbacks
Präzision ist entscheidend bei chirurgischen Eingriffen, insbesondere in der robotergestützten Chirurgie, die auf ausgefeilte haptische Rückmeldungen angewiesen ist. Haptisches Feedback überträgt taktile Informationen an Chirurgen durch Sensoren in den Endeffektoren des Roboters und simuliert das Gefühl des Tastsinns. Das Fehlen dieses klaren Tastsinns kann zu misslungenen Eingriffen oder schwerwiegenden Fehlern führen. Die SMARC™-Modul-Produktlinie von Kontron bietet leistungsstarke Verarbeitungskapazitäten und Sensorintegration, wodurch ein Echtzeit-„Tast“-Feedback während robotergestützter Operationen gewährleistet wird.
4. Wachstum der Mobilfunknetze der fünften Generation
Verbunden zu bleiben ist ein globales Thema, und 5G-Netzwerke machen dies einfacher als je zuvor. 5G bietet chirurgischen Robotern ultra-niedrige Latenzzeiten und eine Hochgeschwindigkeits-Kommunikation, wodurch Fernoperationen und Echtzeit-Kommunikation überall auf der Welt möglich werden. Diese Fortschritte ermöglichen es Chirurgen, Eingriffe mit unerreichter Präzision und Reaktionsfähigkeit durchzuführen, selbst aus großer Entfernung. Die 5G-kompatiblen Module von Kontron, wie das COM-HPC® Mini, gewährleisten zuverlässige und schnelle Kommunikation für robotergestützte Chirurgie (RAS) mit bislang ungekannter Präzision und Reaktionsfähigkeit.
5. Fortschritt der 3D-Visualisierung
Eine weitere Schlüsseltechnologie, die RAS antreibt, ist die 3D-Visualisierung, die das räumliche Verständnis des Chirurgen bei der Nutzung der Konsolensysteme verbessert. Der Chirurg sieht eine vergrößerte Ansicht des Operationsbereichs, die von einer hochauflösenden Kamera gestreamt wird. Diese Technologie kann in Echtzeit während der Operation oder für die präoperative Planung und intraoperative Unterstützung unter Verwendung von Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR)-Systemen eingesetzt werden. Kontrons MediClient, eine medizinische Computing-Lösung, unterstützt diese fortschrittlichen Visualisierungstechnologien durch hochauflösende Touchscreen-Displays, robuste Datenkonnektivität und hygienische Konformität mit medizinischen Standards. Die Integration von leistungsstarken Computerlösungen und überlegenen Visualisierungsfähigkeiten im MediClient gewährleistet präzise und effektive chirurgische Eingriffe.
Zukunft der chirurgischen Roboter
Laut Fortune Business Insights wird der globale Markt für (RAS) voraussichtlich bis 2032 auf 22.381,6 Millionen US-Dollar anwachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,5 Prozent. Dieses Wachstum unterstreicht die steigende Nachfrage sowie das Potenzial von RAS, patientenbezogene Ergebnisse zu verbessern. Zu den Vorteilen von RAS gehören sicherere Verfahren und langfristige Kosteneinsparungen. Allerdings können die hohen Anfangskosten sowie die Notwendigkeit fortschrittlicher Technologie und Schulungen Hindernisse für die Implementierung darstellen. Fortschritte in KI, ML, 5G, 3D-Bildgebung und haptischem Feedback tragen dazu bei, diese Herausforderungen zu bewältigen und die Entwicklung von RAS voranzutreiben. In aktuellen RAS-Systemen werden chirurgische Roboterarme von Chirurgen an einer nahegelegenen Konsole gesteuert. Blickt man in die Zukunft, könnten chirurgische Roboter Operationen autonom durchführen, mit minimaler Einflussnahme durch Chirurgen, die sich möglicherweise nicht einmal im selben Raum befinden.
Wichtige Erkenntnisse
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass fünf Schlüsseltechnologien das Wachstum der medizinischen Roboterbranche vorantreiben und traditionelle Operationssäle in fortschrittliche robotergestützte Bereiche verwandeln:
Künstliche Intelligenz (KI) verbessert die Präzision, reduziert menschliche Fehler und bietet Echtzeit-Entscheidungsunterstützung in chirurgischen Robotern.
Maschinelles Lernen (ML) ermöglicht es robotergestützten Systemen, sich an Gewebevariationen anzupassen und chirurgische Ergebnisse durch Echtzeit-Datenanalyse zu verbessern.
Haptisches Feedback bietet Chirurgen während robotergestützter Operationen taktiles Feedback, verbessert die Präzision und reduziert das Risiko von Fehlern.
5G-Netzwerke bieten eine ultraniedrige Latenz und hochbandbreitige Kommunikation, wodurch Fernoperationen und Echtzeit-Datenübertragungen erleichtert werden.
3D-Visualisierung verbessert das räumliche Verständnis für Chirurgen durch hochauflösende Echtzeitbilder und AR/VR-Systeme.
Artikel tags