MedTech-Innovationen: Intelligente Konnektivität für tragbare Gesundheitsgeräte
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Fortschritte in der miniaturisierten Elektronik und der Hochgeschwindigkeitskonnektivität die Medizinbranche verändern. Patienten können anspruchsvolle Geräte tragen, die eine Fernüberwachung und Behandlung ermöglichen, während sie ihren täglichen Aktivitäten nachgehen.
Die neuesten Entwicklungen in miniaturisierter Elektronik und Hochgeschwindigkeitskonnektivität haben eine Vielzahl von Chancen in verschiedenen Branchen geschaffen. Technologische Fortschritte, die zuvor für Anwendungen innerhalb eines bestimmten Bereichs entwickelt wurden, finden nun Einsatz in neuen Märkten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie die Gesundheitsbranche mehrere Innovationen, die ursprünglich in unterschiedlichen Märkten entstanden sind, aufgreift und sie nutzt, um die nächste Generation medizinischer Geräte zu entwickeln.
Innovative Wearables im Medizinmarkt
Innovationen, die ihren Ursprung im Smartphone-Markt haben, werden nun genutzt, um die nächste Generation medizinischer Geräte zu entwickeln. Ihre geringe Größe und Portabilität bedeuten, dass diese hochentwickelten Geräte nicht mehr auf die Grenzen des Krankenhauses beschränkt sind. Stattdessen können diese neuesten medizinischen Geräte vom Patienten getragen oder mitgeführt werden.
Diese Geräte haben wenig gemeinsam mit den großen und sperrigen Maschinen, die in Krankenhäusern zu finden sind. Miniaturisierte elektronische Designs und einfache Touchscreen-Bedienelemente haben es der neuen Generation tragbarer Technologie ermöglicht, Patienten die Freiheit zu geben, ihr tägliches Leben weiterzuführen, selbst während sie überwacht und sogar anhand der Daten behandelt werden.
Die Smartwatch der letzten Jahre ist ein perfektes Beispiel für reduzierte Größe und hohe Funktionalität. Über Bluetooth mit einem Smartphone verbunden und ausgestattet mit einer benutzerfreundlichen Touchscreen-Oberfläche, kann die Smartwatch Informationen über den Träger sammeln und diese aus der Ferne mit seinem medizinischen Betreuungsteam teilen. Tatsächlich bietet die Kombination aus Smartwatch und Smartphone mehr Konnektivität und Rechenleistung als viele instrumentsbasierte Geräte in Krankenhäusern.
Ein weiteres, leistungsstärkeres Beispiel findet sich in den neuesten tragbaren Monitoren, die für Diabetespatienten entwickelt wurden. Diese bieten die perfekte Kombination aus kleiner Größe und hoher Funktionalität. Sie verwenden Sensoren, um den Blutzuckerspiegel in Echtzeit zu messen, was enorme Vorteile für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten schafft und ihre Lebensqualität verbessert. In Kombination mit Insulinabgabesystemen können sowohl Überwachung als auch Behandlung erfolgen, während die Patienten ihrem Alltag nachgehen. Gleichzeitig ermöglicht die über das 5G-Netz gesammelte und geteilte Datenanalyse den Ärzten, die langfristige Gesundheit der Patienten zu überwachen.
Dieser Anstieg der Nachfrage nach tragbarer Technologie und Datenkommunikation wird bedeuten, dass zuverlässige, sichere Verbindungen von vertrauenswürdigen Partnern entscheidend für die Zukunft der Medizinbranche sind. Die Entwicklung von feldbasierten Geräten und Selbstbehandlungsansätzen wird dazu führen, dass Verbindungen in einer bisher nicht dagewesenen Weise in die Hände von Patienten gelangen.
Steckverbinder für tragbare Geräte
Eine der größten Herausforderungen für Designer besteht darin, die enorme Komplexität, die erforderlich ist, in kleine, leicht tragbare Geräte zu integrieren. Diese werden Batterien, Steuerungen, Sensoren und Displays benötigen, die alle in der kleinstmöglichen Gehäusegröße integriert sind. Stecker für diese tragbaren Geräte sollten kompakt und leicht sein und die höchstmögliche Leistung bei kleinstmöglicher Verpackungsgröße bieten.
In der Vergangenheit waren Flachbandkabel eine beliebte Wahl, um Komponenten miteinander zu verbinden, wenn der Platz begrenzt war. Moderne Designer verlangen jedoch nach Lösungen, die kompakter sind und eine höhere Leistung bieten. Die modernen Alternativen zu herkömmlichen Flachbandkabeln sind sogenannte flexible Flachkabel (FFCs). Während Flachbandkabel aus mehreren Litzen bestehen, die von einem Isolator umhüllt sind, verwenden FFCs flache Leiter, die auf eine Kunststofffolie gebunden sind, wodurch ein flexibles Kabel entsteht, das deutlich dünner ist als Litzen-Flachbandkabel.
Aus diesem Grund sind FFCs ideal für tragbare medizinische Geräte, bei denen die Größe eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel bietet die Easy-On-Produktfamilie von Molex feine Raster- und flachprofilige Lösungen, die eine schnelle und sichere Verbindung von FFCs mit einer Vielzahl anderer Komponenten ermöglichen. Die Integration neuester medizinischer Geräte in das 5G-Netzwerk erfordert zudem leistungsstarke HF-Steckverbinder und -Kabel. Mikro-koaxiale HF-Steckverbinder aus der MCRF-Reihe bieten hochfrequente Board-to-Wire-Lösungen, mit denen Designer drahtlose LAN-, GPS- und Bluetooth-Konnektivität ermöglichen können. Die ultra-flache PCB-Montagebuchse verbindet sich mit vorab montierten Kabeln.
Intelligente Gesundheitsversorgung verbessert Leben
Die neueste Generation der Technologie für die Fernversorgung verbessert das Leben von Patienten weltweit. Tragbare Geräte ermöglichen es Patienten, ein erfüllteres Leben fernab von Krankenhäusern oder Gesundheitszentren zu führen. Darüber hinaus können sie viel genauer und minutengenau überwacht werden, was eine schnellere Diagnose von sich entwickelnden Erkrankungen ermöglicht und bessere Ergebnisse liefert.
Aus diesen und vielen weiteren Gründen ist die Konnektivität von Geräten von entscheidender Bedeutung. Designer benötigen Partner, die leistungsstarke Lösungen in kleinen Baugrößen bieten können. In Zusammenarbeit mit Molex engagiert sich Arrow dafür, innovative und zuverlässige Lösungen für seine Kunden bereitzustellen und Wahlmöglichkeiten sowie Innovationsmöglichkeiten für die Entwickler der Medizintechnologie von morgen zu schaffen.
Artikel tags