Arrow Electronic Components Online

Sind LED-Lampen ihr Geld wert? Die Kosten von LED-Glühbirnen im Vergleich zu den Vorteilen

Beleuchtung20 Feb. 2024
Person, die eine Glühlampe durch eine energieeffiziente LED-Lampe ersetzt.
Alle Artikel anzeigen

LED-Beleuchtung ist heute genauso verbreitet wie Glühlampen, und das aus gutem Grund. Diese Leuchtmittel sind wesentlich effizienter und haben schnell Marktanteile von den Kompaktleuchtstofflampen (CFL) übernommen, die ursprünglich entwickelt wurden, um Glühlampen zu ersetzen.

Eine vollständige Analyse der Frage nach den Kosten von LED-Lampen im Vergleich zu ihren Vorteilen erfordert eine genauere Betrachtung, doch in Bezug auf die Energieverbrauchskosten pro Lumen sind LED-Lampen eindeutig die Sieger. Darüber hinaus können sie in ihren „smarten“ Ausführungen weit mehr leisten, als einen Raum mit einer festen Helligkeit und Farbtemperatur zu beleuchten, was diese Lampen noch attraktiver macht.

Sind die Kosten für LED-Glühbirnen die Energieeinsparungen wert?

Kurz gesagt: Die Kosten für LED-Glühbirnen lohnen sich absolut im Vergleich zu Glühlampen. LEDs sind etwa sechsmal effizienter als Glühlampen, gemessen am Lichtoutput pro Watt (W) Eingang. Wenn Sie in Ihrem Zuhause Glühlampen haben, die für längere Zeit eingeschaltet sind, sollten Sie ernsthaft in Erwägung ziehen, diese sofort zu ersetzen.

Zum Beispiel: Eine 65W Glühlampe kann durch eine gleichwertige LED-Lampe ersetzt werden, die nur 11W verbraucht, oder 17% der Leistung der ursprünglichen Lampe, zu Kosten von etwa 3$. Wenn Sie diese Lampe 5 Stunden am Tag benutzen, sparen Sie 54W (65W – 11W) über 5 Stunden. Dies ergibt 270 Wattstunden, was als 0,270 Kilowattstunden (kWh) ausgedrückt werden kann. Multipliziert mit den US-Strompreisen von etwa 0,10$/kWh bedeutet das, dass eine Lampe Ihnen täglich 2,7 Cent spart.

2,7 Cent erscheinen nicht viel, aber multipliziert man das mit 365 Tagen/Jahr, belaufen sich diese Einsparungen auf 9,86 $ in einem einzigen Jahr – mehr als das Dreifache der Kosten einer LED-Glühbirne für 3 $. Wenn Sie 10 dieser Lampen austauschen, sparen Sie etwa 98,60 $/Jahr, was sich über viele Jahre hinweg amortisieren kann, da ihre Lebensdauer theoretisch 10-mal länger ist als die von Glühlampen.

In nur fünf Jahren könnten LEDs fast 500 $ an Energiekosten einsparen. Bei einem LED-Beleuchtungspreis von 30 $ für 10 Glühbirnen ist die anfängliche Ausgabe tatsächlich ein echtes Schnäppchen.

Im Vergleich zu Energiesparlampen (CFLs) sind die Energieeinsparungen von LEDs weniger drastisch, etwa 5 W pro Glühbirne. Der Austausch von CFLs gegen LEDs (bei einer Nutzung von 5 Stunden pro Tag) spart etwa 10 kWh pro Jahr, was ungefähr einem Dollar bei direkten Energiekosten entspricht.

Weitere Vorteile von Basis- und intelligenten LEDs

Abgesehen von direkten Energieeinsparungen bieten LED-Glühbirnen viele weitere Vorteile. Einfache LEDs schalten sich sofort ein und erzeugen wesentlich weniger Wärme als ihre Glühlampen- oder CFL-Äquivalente. Weniger Wärme bedeutet zusätzliche Energieeinsparungen in warmen Klimazonen, da Sie keine Kosten für die Entfernung überschüssiger Wärme aus einem Wohnraum durch Klimaanlagen tragen müssen.

Die Instant-On-Funktionalität von LED-Leuchten kann auch dazu führen, dass weniger gezögert wird, eine Lampe auszuschalten, da potenzielle Lebensdauerprobleme und Aufwärmzeiten, wie sie bei CFL-Lampen auftreten, vermieden werden.

Darüber hinaus sollte man aufgrund ihrer langen Lebensdauer LEDs nicht annähernd so oft wechseln müssen wie andere Glühbirnen. Während dies auf persönlicher Ebene unpraktisch sein kann, stellt es für industrielle oder gewerbliche Unternehmen, bei denen Wartungspersonal stundenweise bezahlt wird, auch eine tatsächliche Kostenersparnis dar.

LED-Beleuchtung kann schließlich mit einer gewissen Intelligenz ausgestattet werden. Am einfachen Ende können smarte Glühbirnen mit eingebauten Bewegungssensoren ausgestattet sein, die sich aktivieren, wenn jemand anwesend ist, oder sogar mit Tageslichtsensoren, die die Glühbirnen nur bei Dunkelheit einschalten. Darüber hinaus verfügen viele Glühbirnen über integrierte drahtlose Funktionen und können eine anpassbare Helligkeit und Farbe bieten, sodass sie in ein Heimautomationssystem integriert werden können und nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bieten.

Sind die Vorteile von LED-Leuchten es wert?

Egal, ob aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive oder aufgrund der möglichen zusätzlichen Funktionen – einfache und smarte LED-Glühbirnen bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Solche Verbesserungen sollten LED-Glühbirnen für nahezu jeden zu einer lohnenden Investition machen, die Geld in Ihrer Tasche hält.

Artikel tags

Weltweit
Beleuchtung
Energie und Leistung
Jeremy S Cook
Artikel
LEDs und LED-Beleuchtung

Verwandte Inhalte