Die elektrische Zukunft: Verfolgung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge von heute bis 2030
Von Jeremy Cook
Jeden Tag fahren Millionen von Amerikanern kurze Hin- und Rückstrecken, die nahezu jedes Elektrofahrzeug problemlos bewältigen kann. Stecken Sie Ihr Auto nachts an die Steckdose, und es ist am nächsten Morgen bereit für die Fahrt. Aber was passiert, wenn Sie vergessen, es anzustecken? Oder wenn Sie eine 600-Meilen-Fahrt unternehmen müssen? Bedeutet das, dass Sie die Reise absagen, ein anderes Fahrzeug mieten oder möglicherweise riskieren, am Straßenrand stehen zu bleiben?
Um solche Situationen zu vermeiden – und um die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu fördern – ist eine robuste Ladeinfrastruktur erforderlich, einschließlich hochstromfähiger DC-Schnellladestationen, die eine EV-Batterie in Minuten anstatt Stunden „aufladen“ können. Solche Stationen sollten angemessen verteilt und positioniert sein, damit Fahrer die Freiheit haben, bei Bedarf anzuhalten, anstatt ihre Fahrten rund um die verfügbare Ladeinfrastruktur planen zu müssen.
Schätzungen zur Zukunft der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
Laut dem Q2 2023 Bericht des National Renewable Energy Laboratory (NREL) gab es im Juni 2023 insgesamt 3,8 Millionen Elektrofahrzeuge (EVs) auf den Straßen der USA. Es sind 14.244 öffentliche DC-Schnellladeports (definiert als Ports mit einer Leistung von 150 kW oder mehr) und 114.470 öffentliche L2 AC EV-Ladeports verfügbar. Dies entspricht 0,4 DC-Schnellladegeräten und 3,0 Level-2-Ladegeräten pro 100 Elektrofahrzeugen.
Der gleiche Bericht schätzt, dass bis 2030 33 Millionen Elektrofahrzeuge (EVs) in den USA unterwegs sein werden und dass 0,6 öffentliche DC-Schnellladeports und 3,2 öffentliche Level-2-Ports pro 100 Elektrofahrzeuge benötigt werden. In Bezug auf die absoluten Zahlen nennt der Bericht einen Bedarf von 182.000 DC-Ports und 1.067.000 L2-Ports insgesamt – ein Gesamtanstieg von weit über einer Million.
Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
Die öffentliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge lässt sich in zwei grundlegende Typen unterteilen: Langfristig (oft über Nacht) und kurzfristig, um Batterien vor der direkten Weiterfahrt wieder aufzuladen.
Langsamere AC-Ladeinfrastruktur ist relativ einfach, da sie wenig mehr als einen robusten Stecker und eine ordnungsgemäße Installation erfordert und für Szenarien wie Übernachtungen in Hotels oder Parkplatz-Garagen am Arbeitsplatz nützlich ist. Private Unternehmen haben einen natürlichen Anreiz, diese Infrastruktur auszubauen. Das Laden vor Ort ist ein großer Anreiz, Zeit in einer Einrichtung zu verbringen. Allerdings begrenzt das AC-Laden weitgehend die Strecke, die jemand an einem Tag zurücklegen kann, auf die Reichweite einer EV-Batterie—typischerweise weniger als 300 Meilen.
Die DC-Schnellladeinfrastruktur, die ein Fahrzeug innerhalb von Minuten vollständig aufladen kann, ist komplexer als ihr AC-Gegenstück. In diesem Szenario muss Wechselstrom aus dem Stromnetz in einen Hochleistungs-Gleichstrom umgewandelt werden, bevor er an das Fahrzeug weitergeleitet wird.
Eine robuste Leistungsverwaltung und -umwandlung kann durch Technologien wie Siliziumkarbid-basierte Transistoren ermöglicht werden. Stromsensoren sind ebenfalls erforderlich, um die Menge der Energie zu erfassen, die während des Ladevorgangs in ein Fahrzeug übertragen wird. Sowohl lokale als auch cloudbasierte Rechenressourcen werden benötigt, um das gesamte Stromnetz und das Ladungsnetzwerk mit optimaler Kapazität zu betreiben.
Grundlegende Anforderungen an Strom- und EVSE-Infrastruktur
Die Installation geeigneter Elektrofahrzeug-Ladeausrüstung (EVSE, d. h. Ladestationen) ist eine enorme Aufgabe. Was möglicherweise noch wichtiger ist, ist die zugrunde liegende Netzinfrastruktur, die diese Stationen mit Strom versorgt, zusammen mit der Vielzahl von elektrischen Geräten, die wir heute weitgehend als selbstverständlich ansehen.
Betrachten Sie, dass, wenn alle vorgeschlagenen 182.000 DC-EVSE-Ports gleichzeitig mit 350 kW laden (dem hohen Wert, der für DC-Ladegeräte angegeben wird und sich in Zukunft wahrscheinlich erhöhen wird), dies eine elektrische Last von 63,7 Gigawatt (GW) erzeugen würde. Fügt man 1.067.000 L2-Ladegeräte mit jeweils bis zu 19 kW hinzu, ergibt sich eine zusätzliche Last von 20,3 GW. Zusammengenommen ergibt dies einen theoretischen Gesamtstromverbrauch von 84 GW.
Auch wenn es nahezu unmöglich ist, dass jeder einzelne Ladepunkt gleichzeitig Energie liefert, stellt bereits ein Bruchteil von 84 GW einen signifikanten Prozentsatz der heutigen Gesamtenergiekapazität des Landes von rund 1200 GW dar. Es werden Upgrades der bestehenden Infrastruktur erforderlich sein, um mit diesen höheren Lasten umgehen zu können. Gleichzeitig können vernetzte Elektrofahrzeuge auch in einer bidirektionalen Batteriepufferrolle genutzt werden, sodass mit sorgfältiger Planung die schnelle Einführung von Elektrofahrzeugen auch einige Vorteile für die Infrastruktur mit sich bringen könnte.
Natürlich benötigen Fahrer neben der Energie und Elektronik zu deren Steuerung auch den richtigen Stecker und das passende Ladeprotokoll, um eine Schnittstelle zwischen ihrem Fahrzeug und der Ladestation (EVSE) herzustellen. In diesem Bereich gibt es eine hervorragende Entwicklung.
Die gute Nachricht: Tesla-NACS-Kompatibilität
Die oben genannten NREL-Zahlen umfassen Tesla-Geräte, die 61,6 % der öffentlichen DC-Schnellladeanschlüsse und 8,7 % der öffentlichen L2-Anschlüsse bereitstellen. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens stehen diese Ladegeräte anderen EV-Herstellern nicht ohne Weiteres zur Verfügung.
Im Mai 2023 kündigte Ford jedoch an, dass seine Elektrofahrzeuge ab 2025 mit einem Tesla-ähnlichen NACS-Anschluss (North American Charging Standard) ausgestattet sein würden. Das bedeutet, dass Ford-Elektrofahrzeuge das Supercharger-Netzwerk von Tesla ohne einen Adapter nutzen können. Dieser (vielleicht offensichtliche) Schritt löste eine regelrechte Lawine aus, bei der andere Hersteller ihre zukünftige Kompatibilität mit NACS bekanntgaben. Dazu gehören bekannte Automarken wie GM und Volvo sowie neue Elektrofahrzeugproduzenten wie Rivian und Fisker. Andere, wie Volkswagen und Honda, prüfen Ende 2023 noch ihre Optionen.
Auf der anderen Seite stehen nicht-Tesla-Ladenetzwerke für Elektrofahrzeuge wie Blink und Electrify America, die den NACS-Steckerstandard übernehmen. Tesla hat im November 2022 seine Ladeprotokolle geöffnet, und dieser Standard fällt nun unter die Zuständigkeit von SAE International. Angesichts des massiven Trends zur Übernahme von NACS sowohl bei Fahrzeugen als auch bei Ladeinfrastruktur (EVSE) scheint die Standardisierung unausweichlich.
Die Zukunft des Ladens von Elektrofahrzeugen
Der Trend Ende 2023 geht in Richtung einer stärkeren Implementierung von Elektrofahrzeugen und der Standardisierung der Ladeinfrastruktur. Unabhängig davon, wie sich die Elektrifizierung aller Dinge letztendlich gestaltet, wird in der Zukunft eine deutlich robustere elektrische Infrastruktur benötigt, die durch effiziente, leistungsfähige und langlebige interne Komponenten unterstützt wird, um Stromübertragung und -nutzung zu bewältigen.
Artikel tags