Antennenlösungen: Drahtlose Verbindung der Industrie
Die Beliebtheit drahtloser Konnektivität und das exponentielle Wachstum des 5G-Kommunikationsnetzwerks bedeuten, dass Antennen Teil des täglichen Designs sind. Ermöglicht durch diese Technologie ist das Internet der Dinge oder IoT das globale Netzwerk von Maschinen, die über das Internet miteinander kommunizieren.
Das Internet der Dinge beeinflusst nun eine Vielzahl von Geräten, die in vielen Lebensbereichen eingesetzt werden – unsere Vertrautheit mit dieser Technologie bezieht sich größtenteils auf den häuslichen Bereich. Alltägliche Haushaltsgeräte sind jetzt in der Lage, Daten miteinander auszutauschen und dem Hausbesitzer die Steuerung über ein Smartphone zu ermöglichen.
Aber das größte Potenzial für IoT-fähige Geräte liegt außerhalb des Hauses. Mit der Einführung der 5G-Technologie hat das IoT Anwendungen in fast jeder Branche gefunden, von der Landwirtschaft bis zur medizinischen Versorgung. Daher ist es entscheidend, dass die neueste Generation von verbundenen Geräten darauf ausgelegt ist, schnellere und effizientere Dienste zu bieten, die die unterschiedlichen Anwendungen gezielt adressieren.
Die Automobilindustrie hat schnell die Vorteile der Hochgeschwindigkeitskommunikation genutzt. Das moderne Familienauto ist voller Technologie, von der einfachsten Auto-Stereoanlage bis zum ausgeklügeltsten Navigationssystem. Fahrer und Betreiber haben nun Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen, von denen viele eine Verbindung zur Außenwelt erfordern. Da der Bedarf an mehr Kommunikation steigt, haben bestehende Methoden zur Bereitstellung von Konnektivität im Fahrzeug bewiesen, dass sie die Leistung, die von der neuesten Technologie gefordert wird, nicht liefern können. Um diese enorme Zunahme an Funktionalität zu ermöglichen, muss das Fahrzeugdesign diese Verbindungen auf deutlich unterschiedliche Weise herstellen. Dies bedeutet, dass in Folge neuer Designkonzepte wie der zonalen Architektur, Antennen eine enorme Rolle im Automobildesign spielen werden.
Drahtlose Konnektivität wird bereits für viele Aufgaben sowohl innerhalb als auch außerhalb des Fahrzeugs genutzt. Im Fahrzeug selbst wird die wichtigste Verbindung zwischen den persönlichen Geräten des Fahrers und dem Fahrzeug selbst bestehen. Dies geschieht in Form von Kurzstrecken-Bluetooth oder, neuerdings, WiFi-Technologie.
Diese neue Konnektivität im Auto hat das Konzept des „dritten Lebensraums“ geschaffen, in dem Geräte das Benutzererlebnis wie zu Hause oder im Büro verbessern. Über die Passagierkabine hinaus wird es auch mehrere andere Kurzstrecken-Funkverbindungen geben, von denen einige bereits heute regelmäßig verwendet werden, wie beispielsweise Reifendrucksensoren. Die Integration dieser Geräte in ein drahtloses Netzwerk wird den Bedarf an physischen Kabeln und Steckverbindern weiter reduzieren.
Die Außenwelt
Fahrzeuge werden auch miteinander kommunizieren und dabei drahtlos enorme Mengen an Informationen austauschen. Erstmals werden Autos Teil eines dynamischen Netzwerks, in dem Informationen mit anderen Verkehrsteilnehmern und sogar mit der Verkehrsinfrastruktur geteilt werden, um Reisen sicherer und effizienter zu gestalten. Diese als Vehicle-to-Everything (V2X) Kommunikation bekannte Technologie erfordert, dass Autos mit Antennen ausgestattet sind, die die größtmögliche Bandbreite bereitstellen.
Die Verbindungen zwischen dem Auto und der Außenwelt werden eine große Rolle dabei spielen, wie wir Autos in der Zukunft nutzen. Die Integration des Autos in das Internet der Dinge (IoT) wird eine Verbindung über das neueste Hochgeschwindigkeits-5G-Netzwerk erfordern, und die Nutzung der neuesten Satellitennavigationssysteme wird dazu führen, dass Autos globale Positions- und Navigationssatellitensysteme (GPS und GNSS) verwenden. Ob Kurzstrecke oder Langstrecke, Hochgeschwindigkeit oder Niedriggeschwindigkeit, der Schlüssel zu all diesen Kommunikationssystemen werden Antennensysteme sein.
Die Smart Factory
Designer in der Industrie teilen viele Herausforderungen mit Fahrzeugherstellern. Die industrielle Automatisierung spielt eine integrale Rolle in der modernen Produktionslinie. Ob einfache Motoren oder komplexe Roboter, Fertigungsanlagen können die neueste Technologie nutzen, um den Bedarf an menschlichem Eingriff zu reduzieren. Diese Automatisierungsausrüstung ist in der neuen smarten Fabrik noch wichtiger geworden.
Im Gegensatz zu traditionellen Fabriken nutzt die Smart Factory vernetzte Geräte. Das IoT schafft eine Produktionsumgebung, in der die industrielle Automatisierung Informationen mit dem Fabriknetzwerk teilt. Diese bidirektionale Kommunikation zwischen Geräten bietet dem Hersteller Flexibilität und ermöglicht es dem Benutzer, schnell auf Nachfrageänderungen zu reagieren.
Durch die Verwendung drahtloser Kommunikation kann der Fabrikraum neu konfiguriert werden, um alternative Prozesse zu schaffen. Hersteller installieren sogar private 5G-Netzwerke in ihren Einrichtungen, um ein maßgeschneidertes Netzwerk zu erstellen, bei dem jedes Element in die intelligente Fabrik integriert ist. Dies wird weiter durch autonome Roboter verbessert, die sich mithilfe von Daten ihrer eigenen Sensoren und Informationen, die über das drahtlose Netzwerk geteilt werden, sicher durch die Fabrik bewegen. Diese Maschinen sind auf Antennen angewiesen.
Molex Antennenlösungen
Molex ist einer der weltweit größten Hersteller von Antennentechnologie. Molex und Arrow bieten zusammen die technische Expertise, Branchenerfahrung und globale Präsenz, um Antennenlösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen bereitzustellen.
Die neuesten Lösungen von Molex umfassen den 7-in-1 Hub*, der sowohl mit 5G- als auch WiFi MIMO (Multi-in, Multi-out) Antennen ausgestattet ist, um die größtmögliche Bandbreite für die datenhungrigen Anwendungen von heute bereitzustellen.
Ebenfalls erhältlich ist der neue Sunshade 5-in-1-Hub, der die gleichen Hochgeschwindigkeitsantennen in einem flachen, einfach zu installierenden Gehäuse integriert. Unabhängig von den Anforderungen ist Molex bereit, diese zu erfüllen und zu übertreffen und dabei zu helfen, die drahtlosen Verbindungen der Zukunft zu schaffen.
*Multi-Hub 7-in-1 Antenne - Lagerbestand ab Oktober 2023 auf arrow.com verfügbar.
Artikel tags