5GHz Wi-Fi und 5G Mobilfunktechnologie: Was ist der Unterschied?
Elektromagnetische Strahlung erzeugt sichtbares Licht, ermöglicht Mikrowellenherde, verursacht Sonnenbrand und ermöglicht drahtlose Kommunikation. Technikanwendungen nutzen eine breite Palette elektromagnetischer Frequenzen innerhalb des elektromagnetischen Spektrums.
Wi-Fi Router und zellulare Kommunikationssysteme sind zwei moderne Anwendungen, die auf das elektromagnetische Spektrum angewiesen sind. Moderne Wi-Fi-Router können ‘5GHz’ Wi-Fi erzeugen. Zellulare Kommunikationssysteme nutzen die ‘5G’-Technologie. Diese sind nicht dasselbe.
Was ist der Unterschied zwischen 5G und 5GHz? Diese Systeme nutzen verschiedene Teile des elektromagnetischen Spektrums und haben sehr unterschiedliche Leistungsfähigkeiten. Dieser Artikel erklärt den Unterschied zwischen 5G und 5GHz sowie die Anwendungsfälle beider Technologien.
Was ist 5G und was ist 5GHz Wi-Fi?
Grundsätzlich nutzen sowohl 5G- als auch 5GHz-Technologie Radiowellen (elektromagnetische Strahlung), um drahtlose Kommunikation zu ermöglichen. Allerdings verwenden sie unterschiedliche Radiowellentechnologien. Zudem stehen 5G und 5GHz für zwei verschiedene Technologien.
Was bedeutet 5G?
5G ist eine Abkürzung für die fünfte Generation der drahtlosen Mobilfunkkommunikationstechnologie. 5G-Mobilfunk—der Ersatz für 3G/4G/LTE-Technologie—verwendet relativ ähnliche Funkfrequenzbänder (RF) wie seine Mobilfunkvorgänger, plus ein neues Funkfrequenzband (NR), das zuvor nicht für RF-Drahtloskommunikation genutzt wurde.
Niedrige und mittlere Frequenzbänder der 5G-Mobilfunktechnologie arbeiten zwischen 600MHz und 900MHz (niedriges Band) und 2,5GHz bis 3,7GHz (mittleres Band). Hochfrequenzbänder von 5G sind die neuen in der Telekommunikation und reichen von 24GHz bis 71GHz.
Besuchen Sie unseren Artikel Was ist 5G?, um mehr über diese Technologie zu erfahren.
Was bedeutet 5GHz?
5GHz ist eines der mehreren unterschiedlichen Betriebsfrequenzbänder, die für WLAN und andere lizenzfreie drahtlose Kommunikationstechnologien reserviert sind. Die meisten modernen WLAN-Router bieten bei der Einrichtung zwei RF-Bandoptionen an – 2.4GHz und 5GHz. 2.4GHz WLAN eignet sich besser für die Bereitstellung von Internet über lange Distanzen und durch feste Oberflächen, aber 5GHz WLAN-Signale haben eine geringere Latenz und höhere Internetgeschwindigkeiten als 2.4GHz WLAN.
Wie steht es mit 5G-Heiminternet?
Um die Verwirrung zwischen den beiden Technologien zu verstärken, bieten viele Heim-Internet-Anbieter jetzt 5G-Dienste an, die tatsächlich eine Kombination der beiden Technologien sind.
Traditionell wird das Internet über ein Ethernet- oder Glasfaserkabel des Internetanbieters bereitgestellt. Dieses Internetsignal wird über ein Modem von einem kabelgebundenen Signal umgewandelt und dann drahtlos über einen Router im Haus ausgestrahlt.
5G-Heiminternet eliminiert die Notwendigkeit einer kabelgebundenen Internetverbindung. Stattdessen wird ein drahtloses 5G-Signal über einen Mobilfunkanbieter genutzt. Dieses 5G-Mobilfunksignal wird dann über das Modem in ein Wi-Fi-Signal (möglicherweise ein 5-GHz-Signal) umgewandelt und über einen Wi-Fi-Router ausgestrahlt.
5G vs. 5GHz-Fähigkeiten
Abgesehen davon, dass es sich um unterschiedliche Technologien handelt, gibt es mehrere Unterschiede zwischen den Fähigkeiten von 5G und 5GHz. Allgemein sind die zellularen Fähigkeiten von 5G weitaus umfassender als die von 5GHz, aber jede hat ihren eigenen Wert und Anwendungsfälle.
1. Signalreichweite und -qualität: Da die 5G-Technologie drei verschiedene Frequenzbänder umfasst, variiert auch die Reichweite dieser Signale. Niedrigband-Frequenzen können mehrere tausend Meter zurücklegen, während Hochband-Frequenzen nur wenige Meter weit reichen. Währenddessen können 5GHz-Wi-Fi-Signale etwa 15 Meter weit reichen und dabei ein qualitativ hochwertiges Signal aufrechterhalten, jedoch wird das Signal schnell durch störende Signale und Hindernisse wie Baumaterialien und Personen geschwächt.
2. Geschwindigkeit: Erneut variiert die 5G-Technologie hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit erheblich über die verschiedenen Frequenzbänder hinweg. Niedrigband-5G-Frequenzen können Internetgeschwindigkeiten von 50 bis 250Mbps erreichen. Hochband-5G-Frequenzen können jedoch theoretische Geschwindigkeiten von bis zu 20 Gbps erreichen (was das 20-fache der typischen kabelgebundenen Glasfasergeschwindigkeit ist).
Unterdessen können 5GHz-Wi-Fi-Signale theoretische Geschwindigkeiten von etwa 1,3 Gbps erreichen.
3. Kapazität: Ein weiterer Vorteil der 5G-Hochband-Frequenzen ist ihre Fähigkeit, mehr Geräte zu unterstützen als ein typisches 5GHz-System. 5GHz-Wi-Fi-Systeme können in der Regel Dutzende von Geräten unterstützen, während Hochband-5G-Systeme Hunderte von Geräten unterstützen können. Diese Unterstützungsgrenzen für Geräte sind eine direkte Funktion der fähigen Betriebsgeschwindigkeiten jeder Technologie, weshalb 5G-Zellularesysteme in öffentlichen Einrichtungen wie Arenen anstelle von Wi-Fi-Systemen weit verbreitet genutzt werden.
Was bedeutet 5G für die Zukunft von Wi-Fi?
Während sich 5G-Mobilfunk- und 5GHz-Wi-Fi-Technologien unterscheiden, sind ihre Anwendungen und Fähigkeiten relativ ähnlich. Wi-Fi ist der Standard für drahtlose In-Haus-Dienste und war historisch schneller als die Mobilfunkkommunikation. Mit der Einführung von 5G ist das nicht mehr der Fall. 5G wird Wi-Fi im Haus mit 5GHz nicht so bald ersetzen, aber im nächsten Jahrzehnt werden wir wahrscheinlich einen Wandel bei verbundenen Geräten erleben, die derzeit nur Wi-Fi unterstützen, um sowohl Wi-Fi- als auch 5G-Signale zu unterstützen. Sobald die theoretischen Höchstwerte von 5G-Geschwindigkeit und Latenz realisiert werden, werden Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Internet-Gaming, VR, AR und Edge-IoT-Produkte keinen Wi-Fi-Router mehr benötigen.
Durchsuchen Sie die Auswahl von drahtlosen Kommunikationsprodukten führender Hersteller auf Arrow.com. Finden Sie beliebte und meistverkaufte Antennen, RF-Transceiver, Modems und mehr unten.
Newsletter
Sind Sie auf der Liste?
Melden Sie sich an, um exklusive Angebote, Produktankündigungen und die neuesten Branchenneuigkeiten zu erhalten.

Artikel tags