Arrow Electronic Components Online

Professionelle Batterien liefern stabile Energie für drahtlose Internet-of-Things-Geräte

Internet der Dinge02 Juli 2022
Professionelle Batterien bieten stabile Energie für drahtlose Internet-of-Things-Geräte
Alle Artikel anzeigen

Derzeit werden immer mehr elektronische Produkte auf dem Markt mit Batterien betrieben. Verschiedene Batterien werden eingesetzt, um Geräten eine stabile Stromversorgung zu bieten. In Kombination mit verschiedenen stromsparenden drahtlosen Verbindungstechnologien können diese Geräte Monate oder sogar Jahre lang betrieben werden. Dieser Artikel zeigt Ihnen die Entwicklung der Batterietechnologie sowie die Produkteigenschaften verschiedener professioneller Batterien, die von Duracell eingeführt wurden.

Verschiedene Batterietypen erfüllen unterschiedliche Anwendungsanforderungen

Batterien sind ein ziemlich gängiges Produkt im Alltag der Menschen. Viele tragbare Produkte und Sensoren werden mit Batterien betrieben. Entsprechend den unterschiedlichen Designanforderungen können die verwendeten Batterietypen in Einwegbatterien und wiederaufladbare Batterien unterteilt werden. Geräte mit geringem Stromverbrauch, wie z. B. Sensoren, nutzen meist Einwegbatterien, die alle paar Monate oder sogar Jahre ausgetauscht werden können. Produkte mit hohem Stromverbrauch, wie Mobiltelefone, Tablets und Uhren, verwenden hingegen in der Regel wiederaufladbare Batterien. Diese müssen alle paar Tage oder einmal in der Woche aufgeladen werden, sodass es wirtschaftlicher und bequemer ist, wiederaufladbare Batterien zu verwenden.   Einwegbatterien können in allgemeine Modelle und Spezialmodelle unterteilt werden. Allgemeine Modelle sind herkömmliche Batterien in Standardgrößen wie AA, AAA, C, D und 9V, die auf dem Markt erhältlich sind. Je nach den verwendeten chemischen Materialien können sie in verschiedene Batterietypen wie Alkaline-Batterien, Lithium-Batterien (LiFeS2) usw. unterteilt werden. Spezialmodelle umfassen Hochleistungs-Lithiumbatterien (alkalische Knopfzellen) und Lithium-Knopfzellen.   Es gibt eine große Vielfalt an wiederaufladbaren Batterien. Viele Geräte verwenden eingebaute, speziell für die Geräte entwickelte wiederaufladbare Batterien, die von den Verbrauchern in der Regel nicht selbst ausgetauscht werden können. Es gibt jedoch auch wiederaufladbare Batterien in Standardgrößen auf dem Markt, die Verbraucher selbst kaufen und ersetzen können.

Neue Technologie und hohe Qualität sorgen dafür, dass die Batterie länger läuft

Das bekannteste Unternehmen, das die Batteriebranche repräsentiert, ist Duracell, deren Vorgänger die P.R. Mallory Company war, die 1920 gegründet wurde. Zu jener Zeit stellte sie speziell Quecksilberbatterien für militärische Geräte her. Im Jahr 1960 wurde die erste Alkalibatterie des Unternehmens unter der Marke Mallory auf den Markt gebracht und für Kodak-Sofortbildkameras geliefert. Im Jahr 1971 führte Duracell sein ikonisches Kupfer-Schwarz-Design ein und wurde der erste Batteriehersteller, der im Fernsehen warb. Im Jahr 1973 wurde das Duracell-Kaninchen, eine bekannte Werbefigur, ins Leben gerufen.   Bis 2016 wurde Duracell von Berkshire Hathaway übernommen und als permanente Tochtergesellschaft von Berkshire integriert. Im Jahr 2018 investierte Duracell in neue B2B-Expertise, um Geräteherstellern dabei zu helfen, hochwertige Batterien für alle Anwendungen von Smart Homes bis hin zur medizinischen Versorgung bereitzustellen. Im Jahr 2020 führte Duracell eine Kombination aus zwei Batterieformeln ein – die PROCELL Batterie mit niedriger Stromabgabe und die PROCELL Intense Batterie mit hoher Stromabgabe, die speziell für den asiatischen professionellen Markt entwickelt wurden. Heute hat Duracell 2.907 Mitarbeiter und 300 F&E-Ingenieure weltweit, mit einem jährlichen Verkaufsvolumen von über 7 Milliarden Batterien, was sie zur weltweit führenden Batteriemarke macht.   Entsprechend den Anforderungen technologischer Produkte und industrieller Geräte hat Duracell die industrielle Batteriereihe Procell für professionelle Geräteanwendungen eingeführt, darunter Alkalibatterien in verschiedenen Standardgrößen, spezielle Alkalibatterien in Sondergrößen, Lithiumbatterien in verschiedenen Größen und auf Anfrage auch wiederaufladbare Batterien.   Duracell kann solche hervorragenden Ergebnisse in der Batteriebranche erzielen, weil das Unternehmen großen Wert auf Technologie und Qualität legt und kontinuierlich in die Produktion investiert, damit seine Batterien eine höhere Konsistenz und Qualität aufweisen. Die Verwendung von Duracell-Batterien ermöglicht es den Geräten, eine längere Lebensdauer zu haben. In Kombination mit der hervorragenden Produktqualität sorgen sie dafür, dass die Geräte eine gleichbleibend hohe Leistung erbringen können.   Derzeit laufen über 90 % der Geräte auf dem Markt mit mehreren Batterien, und die Leistung dieser Geräte hängt eng mit der Leistung der Batterien zusammen. Wenn es Probleme mit den Batterien gibt, fallen die Geräte leicht aus und funktionieren nicht wie erwartet. Die PROCELL-Batterie von Duracell verwendet ein neues Dosendesign, fortschrittliche Technologie und modernste Prozesse. Im Vergleich zu veralteten Dosendesigns der Konkurrenz, schlechten Füllraten und inkonsistenter Qualität sorgt der Qualitätsprozess und die Kontrolle der PROCELL-Batterie dafür, dass die Leistung und Zuverlässigkeit der Geräte gleichbleibender sind, was die Betriebskosten senkt.

Kontinuierliche Forschung und Entwicklung (F&E) sowie Innovationen zur Verbesserung der Effizienz von Knopfzellenbatterien

Duracell engagiert sich ebenfalls für die Forschung, Entwicklung und Innovation von Lithium-Knopfzellenbatterien, um den Energiebedarf neuer Geräte zu decken. Um die Lithium-Knopfzellenbatterien von Duracell in besserer Qualität und mit höherer Effizienz herzustellen, bietet das Maschensiebdesign der Duracell-Knopfzellen eine bessere Kathodenkontaktfläche. Es weist eine geringere Impedanz auf, was wiederum eine bessere Leistung bedeutet. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten, deren Kathodenposition oft inkonsistent ist, was zu einer niedrigen Nutzungsrate und schlechter Leistung führt. Die mangelhaften Herstellungsverfahren der Kathoden-Dosen führen zu einer höheren Impedanz und schlechter Leistung – insbesondere bei Anwendungen mit hohem Strombedarf, wo der Unterschied deutlicher wird.   Die Lithium-Knopfzellenbatterien von Duracell verwenden eine neue Textur auf der Anodenoberfläche (Lithium), um eine größere Fläche bereitzustellen und so eine bessere Leitfähigkeit zu ermöglichen. Das Maschensieb, auf dem sich die Kathode befindet, ermöglicht im Vergleich dazu eine höhere Nutzungsrate der aktiven Materialien bei hohen Pulsen und gewährleistet die Integrität der Kathode. Das neuere Dosendesign erlaubt es der Duracell-Batterie, mehr aktive Materialien zu packen, um sowohl bei hoher als auch bei niedriger Entladung eine bessere Leistungssteigerung zu erzielen. Dies bedeutet auch, dass sie eine größere Kapazität bereitstellen kann.   Duracell optimiert speziell das Design für IoT-Geräte, und die rasante Entwicklung neuer Technologien und Geräte wirkt sich positiv auf die Nachfrage nach primären Lithiumbatterien aus. Nehmen wir das optimierte Design der Duracell CR123 als Beispiel: Es ist etwa 40 % besser als das Hauptprodukt eines Konkurrenzunternehmens bei Niedrig-Puls-Entladevorgängen (repliziert periodische Datenübertragungen) auf einem Gerät, das den Entladungstyp des Internets der Dinge nutzt. Die Batterie des Hauptkonkurrenten hört vorzeitig auf zu funktionieren, aufgrund des Abschalt-Effekts der Lithium-Anode.

Professionelle Batteriekombination erfüllt professionelle Anwendungsanforderungen

Duracells professionelle Batterie-Kombination PROCELL ist die weltweit erste professionelle Batterie-Kombination, bei der die PROCELL Intense Hochstrom-Entladungsbatterie hauptsächlich für den Betrieb von Motoren, Pumpen und anderen Hochstromgeräten verwendet wird, die Antrieb erzeugen. Im Gegensatz dazu wird die PROCELL Niedrigstrom-Entladungsbatterie für Niedrigstromgeräte eingesetzt, die für eine langfristige Batterielebensdauer kleinen Strom benötigen.   Derzeit hat die Entwicklung der Bluetooth 5.2 Low Energy-Technologie auf dem Markt einen ausgereiften Stand erreicht, und intelligente Hardware mit Bluetooth 5.2 kann mehrere Jahre mit nur einer Knopfzelle betrieben werden. Sie unterstützt Android, iOS und andere Geräte, was diese Technologie breiter anwendbar macht. Sie kann bei neuen Produkten wie Smart Wearables, Armbändern, Kinderuhren, Bluetooth-Lautsprechern, Bluetooth-Anti-Verlust-Geräten, Thermometern, Waagen, Bluetooth-Smart-Farbleuchten, Bluetooth-Wasserspendern usw. verwendet werden. Außerdem kann sie zusammen mit der Client-App-Software eingesetzt werden, um diese Hardware zu steuern.   Am Beispiel von Temperatursensoren für die konstanten Temperaturregelung und Belegungssensoren kann die Duracell CR2477-Batterie verwendet werden. Ein WLAN-Intelligenter Thermostat kann mit bis zu sechs Temperatursensoren für die Belegungserkennung verbunden werden, die hauptsächlich mit gepulstem Hochstrom arbeitet, wenn sie im Betrieb ist.   Darüber hinaus können für IoT-Smart-Home-Sicherheitsanwendungen die Batterien CR2450 und CR2032 in Smart-Home-Controllern wie Steuerungspaneelen und drahtlosen Schaltern verwendet werden; AA-, AAA-, 9V-, PROCELL-AA- und CR123-Batterien können in Sicherheitsanwendungen wie Kohlenmonoxid-Warnmeldern, Gaszählern und Ozeanumweltsensoren genutzt werden, und CR2032-, CR2025-, CR1632- und CR2477-Batterien können in Kontakt- und magnetischen Türsensor-Produkten eingesetzt werden. Andere smarte Türschlossanwendungen wie Schranktürschlösser, Rolltüren und elektronische Schlösser können CR123-, CR2450-, 2032-, 9V- und AA-Batterien verwenden, während industrielle Geräte wie Messstifte, Laser-Entfernungsmesser und elektronische Waagen AA-, AAA- und 9V-Batterien nutzen können.

Fazit

Eine Batterie scheint nur ein einfaches Geräte-Zubehör zu sein, aber sie hat entscheidenden Einfluss auf die Leistung des Geräts. Hochwertige und stabile Batterien ermöglichen es den Geräten, länger zu funktionieren und eine stabile Leistung zu zeigen. Wenn Sie sich für Batterien mit minderer Qualität entscheiden, weil Sie nur den Kostenfaktor berücksichtigen, bringen diese negative Auswirkungen auf die Funktion der Geräte mit sich. Man könnte sagen, dass Sie viel wegen kleiner Dinge verlieren. Die Wahl von Duracell PROCELL Profi-Batterien wird die beste Partnerlösung für Smart-Home-Geräte sein.

Artikel tags

Weltweit
Batteries
Artikel
Internet der Dinge (IoT)
Intelligente Gebäude

Ähnliche Inhalte