Die Höhen und Tiefen von Tantal-Kondensatoren
Kondensatoren sind eine der häufigsten Komponenten auf einer Leiterplatte; man findet sie neben fast jedem Mikrochip und in jeder Stromschaltung. In Systemen werden sie häufig zur Stabilität eingesetzt, indem sie Wechselstromsignale entkoppeln, Gleichstrom in einem Chip glätten, zur Reduzierung der Auswirkung der Induktivität von Leitern eingesetzt werden und unerwünschte Frequenzen herausfiltern.
Da Systeme kleiner geworden sind, waren Kondensatoren ein begrenzender Faktor, da eine bestimmte Größe erforderlich war, um die benötigte Kapazität zu erreichen. Dies änderte sich jedoch mit der Einführung und Verwendung von Tantal-Kondensatoren. In diesem Artikel betrachten wir einige der einzigartigen Eigenschaften von Tantal-Kondensatoren und wo ihre Stärken und Schwächen liegen.
Was ist ein Tantal-Kondensator?
Was Tantalumkondensatoren einzigartig macht, ist die Verwendung von Tantal für die Anode des Geräts. Diese Anode besteht aus einem massiven Materialstück im Gehäuse, was sich deutlich von dem Schichtverfahren unterscheidet, das bei MLCC-Kondensatoren verwendet wird, bei denen das Material auf sich selbst geschichtet und dann an den Enden abgedeckt wird. Der Einsatz von Tantal führt zu einer sehr dünnen dielektrischen Schicht, die in einem höheren Kapazitätsvolumen resultiert und kleinere Kondensatoren ermöglicht, die dennoch den Anforderungen moderner Systeme gerecht werden können. Zusätzlich zu dem erfreulichen Kapazitätsgewinn pro Volumen weisen Tantalumkondensatoren auch einen sehr niedrigen ESR oder Äquivalenter Serienwiderstand auf, was Systemverluste reduziert. Ein Nachteil des niedrigen ESR ist, dass er möglicherweise zu niedrig ist, um Stabilität in Spannungsregler-Schaltungen zu erreichen, was berücksichtigt werden muss.
So messen Sie die Kapazität:
Warum Tantal-Kondensatoren verwenden?
Der Tantal-Kondensator weist auch ausgezeichnete Stabilitätseigenschaften auf. Über einen weiten Temperatur- und Frequenzbereich, wie im obigen KEMET-Grafik dargestellt, hält der Tantal-Kondensator die erwartete Kapazität besser aufrecht. Mit dieser Stabilität erhalten Sie mehr vom erwarteten Verhalten Ihres Systems, was besonders für Filter wichtig ist; wenn die Kapazität zu stark variiert, können Sie gewünschte Frequenzen verlieren. Über die elektrischen Unterschiede hinaus macht die Konstruktion des Tantal-Kondensators ihn auch hochbeständig gegen Vibrationsprobleme, was die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems verbessert.
Die vorherigen Eigenschaften zeigen, wie Tantal-Kondensatoren für den Einsatz in moderner Elektronik besonders geeignet sein können, aber sie haben auch ihre Eigenheiten, die berücksichtigt werden müssen, wenn Sie diese in ein Design integrieren möchten. Tantal-Kondensatoren sind in der Regel polarisierte Bauteile, was bedeutet, dass während der Layout- und Montagephase verstärkt auf ihre Ausrichtung geachtet werden muss. Dies macht sie etwas arbeitsintensiver als reguläre Keramikkondensatoren, was eine Eigenschaft elektrolytischer Kondensatoren ist. Beim Einbau von Tantal-Kondensatoren in ein System muss man auch auf deren Ausfallmodi achten.
Fehlermodi von Tantal-Kondensatoren
Aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung müssen Sie auch ihre Spannungsfähigkeiten reduzieren – selbst kleine Überspannungen führen zu einem als Feldkristallisation bekannten Ausfall. Wenn Tantal-Kondensatoren ausfallen, können sie spektakulär mit einem feurigen Knall versagen und möglicherweise kurzgeschlossen sein, wodurch ihre Vorteile aus dem Schaltkreis vollständig entfernt werden und möglicherweise ein Kurzschluss zur Masse für die Leistung entsteht. Es gibt viele Gedanken darüber, wie man das Herabstufen angehen sollte, aber einer unserer Lieferanten, AVX, hat ein hervorragendes Papier, das die Gründe für unterschiedliche Herabstufungszahlen beschreibt, mit dem Titel „Voltage Derating Rules for Solid Tantalum and Niobium Capacitors.“ Die allgemeine Regel für Spannungen besagt, dass ein Tantal-Kondensator mit einem MnO2-Elektrolyt um 50 % und ein Polymer-Elektrolyt um 20 % herabgestuft werden sollte.
Wann verwendet man einen Tantal-Kondensator?
Wann sollte man also einen Tantal-Elektrolytkondensator verwenden? Wenn Sie maximale Kapazität auf kleinem Raum benötigen, wie bei einer Entkopplung neben einem Mikrochip, hervorragende Stabilität über einen Bereich von Temperaturen oder Spannungen hinweg benötigen und sich der einzigartigen Eigenschaften dieser Kondensatoren bewusst sind, sodass sie korrekt in das Design integriert werden können, ohne das Risiko eines katastrophalen Ausfalls einzugehen.
Artikel tags