Arrow Electronic Components Online

RJ45 oder 8P8C-Stecker? Den echten Ethernet-Standard finden.

Steckverbinder29 Apr. 2021
Ein aufgewickeltes rotes Ethernet-Kabel wird vor einem weißen Hintergrund gezeigt.
Alle Artikel anzeigen

RJ45 oder 8P8C Stecker? Wenn Sie irgendwie mit der Computernetzwerktechnik zu tun haben, haben Sie mit Sicherheit beide Begriffe gehört, die austauschbar verwendet werden, wenn es um die Stecker am Ende Ihrer Ethernet-Kabel geht. Aber sind die Begriffe tatsächlich austauschbar, und wenn nicht, wie kam es zu dieser äußerst gängigen Praxis? Das werden wir heute untersuchen.

Ursprünge von RJ45

Beginnen wir mit RJ45, vielleicht der am häufigsten verwendete Begriff, um heute Ethernet-Kabel zu beschreiben. RJ steht für "Registered Jack", und der eigentliche RJ45-Stecker wurde ursprünglich als Teil der standardisierten Kommunikationsnetzwerkschnittstelle für den Zweck der Verbindung von Telefonnetzen entwickelt. Die Stecker der RJ-Plattform wurden als wesentlich kleinere und billigere Ersatzteile für die älteren Telefoninstallationsmethoden von festverdrahteten Kabeln oder sperrigen Steckern entwickelt.
 
Mit dem Aufkommen der Computernetzwerke wurde ein neuer, aber sehr ähnlicher Stecker zur Durchführung der Datenübertragung entwickelt: 8P8C.

8P8C-Verwirrung

8P8C bezieht sich auf die Anordnung der Pins, daher der Name Acht Positionen, Acht Kontakte. Bei 8P8C-Steckverbindern hat jeder Stecker acht Positionen, die etwa 1 mm voneinander entfernt sind. Einzelne Kabel werden dann in diese Positionen eingeführt. Es gibt eine Vielzahl von 8P8C-Steckverbindern, wobei der moderne RJ45-Ethernet-Stecker der am weitesten verbreitete ist.
 
Aufgrund der großen Ähnlichkeit wurde „RJ45“ zum informellen falschen Namen für jeden achtpoligen Anschluss (8P8C-Modularsteckverbinder) in der Computernetzwerktechnik (Ethernet).
 
Die Unterschiede zwischen 8P8C-Steckverbindern und RJ45-Steckverbindern sind im folgenden Diagramm dargestellt:

This image displays two diagrams side by side, illustrating the differences between an 8-position connector and an 8-position keyed connector.

Die Steckverbinder sind aufgrund der Codierung in RJ45 nicht vollständig miteinander kompatibel; 8P8C-Steckverbinder können in RJ45-Buchsen eingesteckt werden, aber umgekehrt ist dies nicht der Fall. Da die Steckverbinder sich im Aussehen jedoch so stark ähneln, begannen die Gruppen und Einzelpersonen, die vom Telefonnetzwerk zum Computernetzwerk wechselten, fälschlicherweise die nicht codierten 8P8C-Steckverbinder als „RJ45“ zu bezeichnen, und diese Terminologie setzte sich schnell durch.
 
Was die meisten der Branche als RJ45-Steckverbinder bezeichnen, sind in Wirklichkeit 8P8C-Modularsteckverbinder.
 
Heute wird bei fast allen elektronischen Geräten, die 8P8C-Steckverbinder verwenden, die Dokumentation für RJ45-Steckverbinder gezeigt, was technisch inkorrekt ist. Dieser fehlerhafte Gebrauch der Terminologie ist in der Branche weit verbreitet, und obwohl es sich in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht ändern wird, gibt es eigentlich keinen Grund zur Besorgnis; nahezu jeder macht denselben Fehler, und diejenigen, die mehr wissen, verwenden oft einfach RJ45, um Verwirrung oder Auseinandersetzungen zu vermeiden.
 
Ein Beispiel dafür ist deutlich bei den „RJ45“-Ethernet-Steckverbindern zu sehen. Es gibt zwei RJ45-Pinbelegungen (T568A und T568B), und obwohl es sich technisch um 8P8C-Steckverbinder handelt, werden Sie sehr wahrscheinlich hören, dass sie streng als RJ45-Steckverbinder bezeichnet werden, und alle Dokumentationen dazu verwenden die gleiche Terminologie. Daher werden wir sie der Klarheit halber als moderne RJ45-Steckverbinder bezeichnen.
 
Die oben erwähnten T568A- und T568B-Pinbelegungen definieren die Anordnung der acht einzelnen Drähte im Steckverbinder. Diese Verdrahtungslayouts haben jeweils ihre eigene Farbkonvention, und es ist wichtig, dieser Konvention zu folgen, um elektrische Kompatibilität zu gewährleisten. Im Laufe der Zeit ist T568B beliebter geworden. Die Unterschiede in den Farbkonventionen sind in der unten stehenden Tabelle dargestellt.

A reference chart displays the wiring pinouts for RJ45 connectors, comparing T568A and T568B standards.

Verdrahtungspins von T568A und T568B für RJ45-Steckverbinder.

Wenige Menschen kennen die wichtigen Unterschiede zwischen RJ45 und 8P8C, aber das Verständnis der Geschichte dieser beiden Steckverbinder und ihrer Rolle als Grundlage der Ethernet-Konnektivität ist entscheidend, um zu erkennen, wie der nächste weitverbreitete Konnektivitätstrend aussehen wird.
 
Möchten Sie mehr über aktuelle Steckverbindertrends erfahren? Diese Artikel können helfen.

Artikel tags

Weltweit
Hero-Bild
Steckverbinder
Draht und Kabel

Verwandte Inhalte