Arrow Electronic Components Online

Dekodierer und Demuxers

Ein Demultiplexer (auch DEMUX oder Demuxer) ist ein elektrisches Steuergerät und wird sowohl in analogen als auch digitalen Schaltkreisen verwendet. Es besitzt einen Eingangskanal und zwei oder mehrere Ausgangskanäle. Sein Verwendungszweck ist das Schalten eines einzelnen Eingangssignals auf einen bestimmten Ausgang. Der Kanal wird von Eingaben durch einen Wählschalter bestimmt, mit denen ein spezifischer Ausgang angegeben wird.

Demuxer werden oft in Verbindung mit Multiplexern verwendet, um eine Steuermethodologie zur Verfügung zu stellen, die in einem Layout mit vielen Datenkanälen Platz spart. Ein Multiplexer wählt aus mehreren Eingängen und schaltet auf einen einzelnen Ausgang. Die Ausgabe wird dann an den Eingang des Demuxers weitergeleitet und an den gewählten Ausgang gesandt. Dadurch kann oft viel Platz gespart werden.

Ein Dekodierer ist ein Gerät, das einen Ausgangskanal mit einem einzigartigen logischen Wert aktiviert, der auf die Select-Leitungen angewandt wurde. Demuxer können auch als Dekodierer für digitale Eingaben verwendet werden. Wenn das Eingangssignal immer eine logische 1 ist, dann können die Select-Leitungen dazu verwendet werden, den Wert zum richtigen Ausgangskanal zu steuern. Diese Art Dekodierer wird 1-aus-n-Decoder genannt. Nur ein Ausgangskanal kann zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Eingang geschaltet werden.

 

 

1,804

PRODUKTE

Alle anzeigen