Arrow Electronic Components Online

Telefonschaltkreise

Telefonschaltkreise, auch als Telefonleitungen bezeichnet, sind physikalisch verdrahtete Verbindungen zwischen dem Telefonapparat und dem Ortsnetz des Diensteanbieters. Früher wurde dies mit einem Leitungspaar ausgeführt, einer sogenannten Teilnehmeranschlussleitung oder letzten Leitung an dem was gemeinhin als herkömmliches Telefonsystem (POTS) bezeichnet wird. Die beiden Leiter werden Tip (Spitze) und Ring genannt, in Bezug auf ihre Position an einem Telefonstecker aus alten Tagen, als Verbindungen noch manuell in der Telefonzentrale geschaltet wurden. Heute haben sich derartige Verbindungen weiterentwickelt und verbessert, es werden zunehmend digitale Loop-Träger (DLC) oder faseroptische Übertragung eingesetzt.

 

Der Ringleiter hat aufgelegt ein Gleichstrom-Potenzial von annähernd -48 Volt Gleichstrom (DC) im Verhältnis zum Spitzenleiter, ohne Bezug zur Masse, um das Summen von in der Nähe befindlichen Rauschquellen wie die Netzanschlussleitungen zu verhindern. Wenn das Telefon klingelt, ist in der Leitung eine Wechselstromspannung (AC) von annähernd 90 Volt bei 10-40 Hz.

 

Moderne Telefonschaltkreise leiten Audio- und Breitband-Datendienste. Das hat zur Integration des DLC-Systems mit Digital Subscriber Line (DSL; digitaler Teilnehmeranschluss) in einer einzigen Schnittstelle geführt, dem sogenannten Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM; DSL-Zugangsmultiplexer). Auch Glasfaserkabel werden verwendet, um Telefonteilnehmer zu verbinden. Fiber In The Loop (FITL) führt die gleichen Funktionen aus wie DLC und kann bis zum Straßenrand oder direkt in die Räume der Teilnehmenden reichen.

 

Analoge Telefonnetzwerke werden noch immer häufig verwendet, in vielen Ländern jedoch werden sie durch die digitalen Dienste ersetzt, welche die Kabelverbindung der Teilnehmeranschlüsse umgehen. Kabelgebundene analoge Systeme sind für Telefonunternehmen sehr kostenaufwändig, und da der vorwiegende Teil der Benutzerbasis inzwischen aus älteren Personen in ländlichen Gebieten besteht, investieren Unternehmen zunehmend in moderne Alternativen. Voice-over-Internet-Protocol (VoIP) und die Bündelung von Dienstleistungen durch die Telekommunikationsunternehmen über Glasfaserkabel, Zellularnetze und auch Satellitennetze bieten kostengünstigere Optionen von höherer Qualität.

 

Viele Menschen haben sich inzwischen entschieden, den kabelgebundenen Telefonschaltkreis hinter sich zu lassen und verwenden Mobiltelefone und kabellose Breitbanddienste und umgehen so kabelgebundene Verbindungen vollständig. Nur etwa 20 % der Haushalte in den Vereinigten Staaten besitzen noch Telefonfestnetzanschlüsse! Umwälzende Innovationen wie die drahtlosen Mobilnetzwerke '4G' und das zukünftige ‘5G’ (das voraussichtlich Datenraten von bis zu 1 Gbit/s leisten wird) werden das Konzept des Telefonschaltkreises weiter verdrängen.

 

 

 

0

PRODUKTE

Alle anzeigen