热敏电阻和DC-DC转换器在能源存储系统中的作用
在现代能源存储系统 (ESS) 中,高效稳定的运行对能源管理和应用至关重要。随着可再生能源的快速发展以及对能源利用效率的日益重视,ESS 正成为实现能源转型的重要技术支撑。在该系统中,热敏电阻和 DC-DC 转换器作为 ESS 的关键组件,分别在温度监测和能量转换中发挥着不可或缺的作用。本文将探讨热敏电阻和 DC-DC 转换器在 ESS 中的关键作用及其技术特点,以及村田所推出的相关解决方案。
热敏电阻有助于ESS中的温度监测和保护
ESS 主要用于存储电能并提供稳定的电力输出,其核心组件是电池模块。作为高灵敏度的温度传感器,热敏电阻在 ESS 的电池模块中起着至关重要的作用。
大多数用于ESS(如锂离子电池)的电池对温度高度敏感。热敏电阻实时监控电池组的温度,确保电池在安全温度范围内运行。此外,在充电和放电过程中,电池会产生热量,如果热量过度积累,可能导致热失控甚至火灾。当温度超过设定阈值时,热敏电阻可以触发保护电路,切断电源或减少输出。在低温环境下,电池性能可能下降甚至受到损坏;热敏电阻可以监测此类低温状态,并提示系统激活预热功能。
另一方面,热敏电阻还可以优化电池性能,因为电池充放电特性与温度密切相关。热敏电阻提供的温度数据可以帮助系统优化充放电参数,从而提高能源利用效率。通过精确的温度控制,热敏电阻有助于防止因过热或过冷引起的电池老化,从而延长电池寿命。
热敏电阻在故障诊断和预测性维护中起着至关重要的作用。如果某个电池或区域的温度异常升高,热敏电阻可以发出及时警报,以防止问题进一步恶化。此外,热敏电阻收集的温度数据可用于历史分析,帮助预测电池老化趋势或潜在故障点,从而为运营和维护决策提供依据。
热敏电阻同样有助于适应能源储存的多种场景,因为ESS可能会在室内或室外部署,环境温度可能会有显著变化。热敏电阻的高敏感度和宽温度测量范围使其能够适应不同的场景。在风能和光伏能源等可再生能源领域,ESS中的热敏电阻帮助管理电池的温度波动,确保系统的稳定性和可靠性。
热敏电阻在ESS应用中用作温度传感器
热敏电阻是其电阻值随温度变化的半导体器件。它们主要用于温度检测和电流控制应用,并可在ESS应用中充当温度传感器。根据其电阻值随温度变化的方式,热敏电阻分为两大类型:正温度系数(PTC)热敏电阻和负温度系数(NTC)热敏电阻。
PTC热敏电阻在温度升高时其电阻值会增加,主要用于过流保护、温度开关以及加热设备的自恢复保护。在电子设备中,当电流超过额定值时,与受保护电路串联的PTC热敏电阻通过自发热増加其电阻值,从而抑制过大的电流。此外,PTC热敏电阻还可以作为温度开关使用。当系统温度超过预设值时,PTC的电阻增加,从而触发相应的开关动作。
另一方面,NTC热敏电阻随着温度的升高会降低其电阻值。这一特性可用于监测电子元件或设备的温度,以确保其正常运行。在某些应用中,NTC热敏电阻被用来补偿设备中的温度变化,从而保持稳定的性能。
热敏电阻广泛存在于我们的日常生活中。不仅用于空调的温度计和温度传感器,还用于智能手机、电水壶和熨斗的温度控制。此外,热敏电阻在各种电力设备中也被广泛应用于电流控制。最近,随着车辆电气化的增加,热敏电阻在电动汽车项目中被广泛使用,例如车载电池组和LiDAR。此外,热敏电阻在各种工业和能源项目中具有广泛应用,包括电动汽车快速充电基础设施、太阳能逆变器、储能逆变器和电池组。
村田制作所推出了各种类型的热敏电阻,以满足ESS应用的需求。村田的热敏电阻产品分为两大系列:NTC热敏电阻和PTC热敏电阻。NTC热敏电阻系列包括用于高可靠性应用的NCU、用于消费级应用的NCP以及用于导电胶安装的NCG。PTC热敏电阻系列则包括用于过热保护的PRF和用于过电流保护的PRG。其中,NCU系列广泛应用于汽车和能源项目。
村田的NCU系列是一种表面贴装类型NTC热敏电阻。由于其独特的结构,外部铜电极提供了高可靠性,使其能够灵活应用于各种要求苛刻的温度检测场景。它是村田热敏电阻中的旗舰产品,适用于汽车、工业和能源等高可靠性市场。该产品支持宽温度范围的检测和温度补偿功能。
用于能量传输和ESS系统管理的电源模块
现如今,ESS系统主要以模块化解决方案的形式出现。通常ESS系统包括电池模块、管理模块(热管理/能量管理/电池管理)和功率转换模块。比如在ESS系统的功率转换模块中,主要使用MPPT或3P T逆变器来提供能量转换和传输。在这一模块中大量使用SiC或GaN Mos晶体管。这些开关晶体管的驱动电流较大,驱动过程需要更高效,同时提供快速的栅极电压切换,以减少由于延迟导致的能量损失。
一个完整的ESS管理模块通常包含大量的CAN总线、RS485、RS232接口,以及MCU、电池监测芯片等。这些接口和芯片在应用中也需要电气隔离。针对这两种实际需求,村田提供了栅极隔离驱动模块以及低高度SMD类型接口隔离模块解决方案。
专用于IGBT、SiC、MOS和GaN的隔离式DC-DC转换器
村田提供一系列专为栅极驱动电路设计的隔离型DC-DC转换器,适用于IGBT、SiC、MOS和GaN产品线。这些转换器通常应用于可再生能源、运动与控制、移动性以及医疗解决方案等领域。其特点包括超低隔离电容3pF、优化的IGBT/SiC和MOS栅极驱动的双极性输出电压、可承受高达3kV的直流链路电压能力、抗部分放电的可靠性,以及在1.6kV情况下可持久维持超过80kV/µs的dv/dt抗扰性。
村田还将绝缘型DC-DC转换器商业化,这些转换器专为能够处理高频的下一代GaN功率半导体设计,助力各种应用中所需的快速功率转换。MGN1系列1W输出DC-DC转换器旨在提供GaN器件栅极驱动器所需的电压。
MGN1 系列设备提供了一种薄型、小占地面积的表面贴装解决方案,可以轻松集成到空间受限的系统中。它们还具有轻量化设计,提供更大的部署灵活性。可用的输出电压为 +8V、+12V 和 +6/-3V。
MGN1系列DC-DC转换器的一个关键特性是其超低隔离电容,典型值为2.5pF。这可最大限度地减少隔离栅上的瞬态耦合,防止信号失真。此外,这还有助于缓解系统的EMI问题。凭借超过200kV/μs的共模瞬态抗扰度(CMTI),这些转换器非常适用于具有高开关速率的GaN系统,确保栅极驱动信号的完整性。其抗部分放电能力能够在高电压条件下可靠运行。
Murata 的 MGN1 系列 DC-DC 转换器支持 1.1kV 的持续隔离耐压。这些转换器具有 6.5mm 的爬电距离和间隙距离,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,使其能够安装在严苛的环境中。此外,它们还集成了反极性和短路保护机制。
用于接口隔离的DC-DC转换器
村田还推出了新一代的NXE和NXJ系列SMD模块,这些模块以小型化为差异化特性,提供节省空间的客户解决方案。这些模块具有内置变压器,并采用全自动生产和测试系统,以实现更高的可靠性和成本效益。它们支持260°C的焊接温度,并符合AEC-Q104标准。NXE和NXJ系列支持隔离通信电源,采用CAN总线、RS485、RS232接口,支持AS-Interface (Asi),一种工业网络解决方案设备层总线技术。这些模块为模拟电路提供隔离的正电压和负电压,适用于图像信号和传感器隔离等工业应用。
NXE系列支持3kVDC隔离测试电压,2.1-3pF(典型值)隔离电容,并提供1W-2W功率。加强型符合125Vrms,而基本型符合250Vrms安全认证。它采用开放式框架SMD封装,并在-40°C至105°C的温度范围内运行。NXJ系列支持4.2kVDC隔离测试电压,2-2.5pF(典型值)隔离电容,并提供1W-2W功率。加强型符合200至250Vrms,基本型符合250Vrms的安全认证。它同样采用开放式框架SMD封装,并在-40°C至110°C的温度范围内运行。
结论
热敏电阻和DC-DC转换器在ESS的温度监测和能源管理中担当核心角色,共同构筑了ESS高效、安全及智能运行的技术基础。热敏电阻的高灵敏度和可靠性确保电池模块在最佳温度范围内运行,降低了因过热或过冷带来的风险,从而延长电池使用寿命。同时,DC-DC转换器通过精确的电压调节和高效的能量传输,在不同设备间实现动态能量分配,满足系统的多样化需求。村田提供一系列全面的热敏电阻和DC-DC转换器产品,推动ESS向更高效、更智能、更可持续的方向发展。
文章标签