Arrow Electronics Components Online

探索USB-C及其与其他USB连接器的比较

USB Type-C USB 类型-C02 4月 2024
两个 USB-C 接口展示在黑色背景上,背景包含详细的技术示意图。
查看所有文章

USB 已经存在近二十年了,在过去十五年间,它一直是计算机通信的核心技术。USB取代了众多不同的串口,成为连接几乎任何设备到计算机的实际标准。多年来,USB不断提升速度,并推出了几个非常受欢迎的变体。   然而,标准A型USB接口从一开始就保持不变。这种坚固的插头在当时显得非常小巧;它提供了不错的性能,支持热插拔,拥有良好的数据传输速度,并且能够为非常小型的设备供电。对于90年代中期来说,这种插头令人印象深刻。然而,1996年最强大的超级计算机现在已经不如大多数显卡的性能强大,可见时代在变化。而USB接口正在进行一次重大改造,引入Type C连接器。

USB-C 的优势

有许多特性让Type C与之前任何一种USB连接器区分开来,其中最显而易见的特点就是“可逆性”。Type C插头没有上下之分,因此在桌面后面摸索或仔细观察插头和接口来判断插头该朝哪个方向插入的情况已经成为过去。这种设计的好处非常明显,可以显著减少使用插头时的挫败感。USB-C的另一个优势是端对端的“可逆性”。以前,大多数USB线的一端是Type A,而另一端可能是几乎任何其他类型的接口;而Type C设计为两端拥有完全相同的插头,不过设计师可能会为了兼容旧版接口而做出一些特例。   在过去,这种设计难以实现,因为Type A非常适合电脑使用,但对于更小型的手持设备(如手机)来说体积过大。而现在,随着传统台式机逐渐减少,笔记本电脑或平板电脑越来越成为新时代的标准,一个两端都使用小型USB连接器的设计实际上变得非常必要。在过渡期间,这可能会带来一些麻烦和挫折,因为连接Type C USB至任何电子设备都需要转换器。但一旦过渡完成,结果将是所有USB产品都将使用相同的连接线。从乐观的角度来看,Type C的向后兼容性是一大便利,只需要一个转换器,就可以继续使用那些即将成为遗产的设备。

USB-A 与 USB-C 有什么区别?

从 Type A 接口的端部向下看,可以看到四个金属触点。这些触点分别是电源、接地、D+ 和 D-,后两者是差分数据线。Mini 和 Micro 型接口新增了一个触点,用于确定 USB 设备的 OTG(On-The-Go)身份。然而,Type C 型接口有 24 个不同的触点。虽然 24 个触点看起来有些过多,但实际上是合理的。为了实现线缆的可翻转性,有两个触点专门用于识别线缆的方向。这些线缆能够传输比以往标准更多的电力,因此有 8 个触点专门用于电力和接地。剩余的触点用于数据传输线和其他管理类功能。虽然看起来接口变小,触点数量却增多,可能会显得不够坚固耐用,但事实恰恰相反。Type A 的插拨设计寿命约为 1,500 次,而 Type C 的设计寿命约为 10,000 次。

USB-C 电力传输

Type C 的设计在电力传输规格方面支持 USB 3.0 及以上版本,带来了许多重要的改进。从数量上来说,USB 接口现在能够同时传输数据的同时传递高达 100 瓦的电力。到目前为止,虽然通过 USB 数据线传输大量电力是可行的,但仅限于单独进行电力传输的情况下。而现在,这种电力传输可以在不影响其他功能的情况下完成。这种电力传输是双向的,可以在数据线上的任意方向进行,而不仅仅是从一侧传递到另一侧。此外,电力传输也不再局限于仅仅 5 伏的电压。通过智能电源管理设备,可以根据需求请求不同的电压水平及电流量,从而实现极大的设计灵活性。

使用 Type C 电缆传输视频

由于 Type C 电缆中包含众多数据线,它们能够同时传输数据和视频。这已通过演示得以证明,可以通过电缆传输数据,对这些数据进行处理后再通过同一根电缆返回为视频。这尤其令人印象深刻,因为视频不会出现卡顿或任何奇怪的伪影,表现得就像专用的视频电缆一样。这项功能促使苹果在最新款 MacBook Pro 中仅添加了一个 Type C USB 接口。由于该电缆能够处理电源、数据传输和视频,这个单一接口可以连接到一个集线器上,允许连接多个外设和额外的显示器,同时还能为笔记本电脑充电。不禁让人赞叹。

USB-C 行业标准

USB标准是由希望使用这些连接器的行业巨头联盟确立的,但任何人都可以制造这些连接器。这是有益的,因为它创造了一个竞争性的制造商市场,这些厂商不仅争相制造最好的连接器,还包括支持的 IC。然而,这个竞争性市场也有缺点。由于大多数消费者不了解电缆背后的核心原理,一些制造商生产的产品虽然在外观上符合连接器的物理形状,但却不符合性能标准。这些制造商以Type C USB 3.1兼容的名义销售连接器和电缆,但实际上并没有提供所宣传的性能。因此,工程师必须选择Amphenol等值得信赖的制造商,他们的USB Type C产品经过测试并验证完全符合最新的行业标准。

Type C连接器屏蔽

除了满足Type C连接器的要求外,Amphenol还采用了集成屏蔽设计,这不仅提升了信号完整性,同时还提供了更强的抗电磁干扰(EMI)保护。尽管即便是普通家庭用户也可能会看到这些改进效果,但这种屏蔽技术在商业、工业和科学领域的工作中尤其有用。屏蔽技术能够减弱这些工作环境中产生的大量电磁干扰,从而使工作环境中电磁频谱的干扰更少、更整洁。

USB-C连接

正确的USB-C连接对于稳健的物理和电气性能至关重要。从电气角度来看,如果使用单独的接地路径,高频信号会在连接器系统内受到谐振的影响。为了解决这个问题,系统中的所有接地部分(如接地引脚、电磁兼容(EMC)片和锁扣)都直接连接在一起,从而减少了连接器系统中的谐振,进一步降低了EMI干扰以及串扰。从物理角度来看,Amphenol通过激光焊接将外壳、内壳和EMI屏蔽片焊接在一起,使其更坚固。这与大多数制造商通过机械方式把各部分连接起来不同,这种机械连接方式更容易因重复使用或意外损坏而导致故障。最后,在一些制造商使用廉价且易碎塑料作为连接器外壳的情况下,Amphenol采用了一种特殊的耐磨树脂,大幅提高了耐用性,并确保其性能超出行业标准。   虽然Type C和USB 3.1面临直接竞争,但这些对占据市场主导地位的产品的重要改进令人对这些电缆未来成为计算机和便携式设备连接的事实标准充满信心。该标准具备令人印象深刻的性能,但请确信,当您选择Amphenol时,其组件的质量始终能够达到甚至超出您的期望。   关于: Amphenol Commercial Products (ACP) 是为广泛的市场和应用提供互连解决方案的国际领先企业,从传统连接器到最新的下一代技术,应有尽有。

文章标签

电源
USB
连接器
Amphenol
产品