Arrow Electronics Components Online

天线解决方案:无线连接行业

连接性17 4月 2023
查看所有文章

无线连接的普及以及5G通信网络的指数级增长意味着天线已成为日常设计的一部分。在这项技术的支持下,物联网(IoT)是通过互联网相互通信的全球机器网络。

物联网现在正在影响广泛的设备,这些设备在生活的许多方面得以应用——我们对这项技术的熟悉大多是在家庭中。日常家用电器如今能够相互共享数据,并通过智能手机让房主实现控制。

但物联网设备的最大潜能在家庭之外。随着5G技术的推出,物联网已在几乎所有行业中找到了应用,从农业到医疗保健。因此,最新一代的连接设备必须设计得更快、更高效,以独特方式满足这一多样化应用集的需求。

Image

Aerial view of multiple automated harvesters operating in a golden wheat field.

汽车行业迅速利用了高速通信技术。现代家庭用车配备了各种技术,从最简单的车载音响到最复杂的导航系统。驾驶员和操作员现在可以使用各种各样的功能,其中许多功能需要与外界相连接。随着对更多通信需求的增长,现有的车内连接方式已被证明无法满足最新技术所需的性能要求。为了实现这种功能的大幅提升,车辆设计必须以截然不同的方式建立这些连接。这意味着由于新设计概念(例如分区架构)的出现,天线将在汽车设计中发挥重要作用。

无线连接已经被广泛应用于许多任务,无论是在车内还是车外。在车辆内部,最重要的连接是驾驶员的个人设备与车辆本身之间的连接。这通常以短距离蓝牙的形式出现,最近则是采用WiFi技术。

Image

A modern car interior showcasing a high-tech digital dashboard interface.

这种新的车内连接创造了“第三生活空间”的概念,在这里设备能够像在家或办公室一样提升用户体验。除了乘客舱外,还将存在其他几种短距离无线连接,其中一些已经在今天经常使用,例如胎压传感器。将这些设备集成到无线网络中将进一步减少对物理电缆和连接器的需求。

外部世界

车辆之间也将相互通信,通过无线方式共享大量信息。汽车首次成为一个动态网络的一部分,在该网络中信息与其他道路使用者甚至交通控制基础设施共享,以使出行更加安全和高效。这种技术被称为车联网(V2X)通信,要求汽车配备能够提供最大带宽的天线。

汽车与外部世界之间的连接将在未来我们使用汽车的方式中发挥重要作用。汽车与物联网 (IoT) 的集成将需要通过最新的高速 5G 网络进行连接,而使用最新的卫星导航系统将使汽车使用全球定位系统和全球导航卫星系统 (GPS 和 GNSS)。无论是短距离还是长距离,无论是高速还是低速,这些通信系统的关键都将是天线系统。

智能工厂

工业领域的设计师与汽车制造商面临许多共同的挑战。工业自动化在现代生产线中发挥着至关重要的作用。从简单的电机到复杂的机器人,制造设备可以利用最新技术来减少对人工输入的需求。这种自动化设备在新型智能工厂中变得更加重要。

Image

A modern highway in an urban setting is depicted with digital connection overlays symbolizing smart city technology.

与传统工厂相比,智能工厂使用互联设备。物联网 (IoT) 创造了一种制造环境,使工业自动化能够与工厂网络共享信息。这种设备之间的双向通信为制造商提供了灵活性,允许用户快速响应需求的变化。

利用无线通信,工厂空间可以重新配置以创建替代的工艺流程。制造商甚至在其设施内安装了专用的5G网络,以创建一个定制化的网络,在该网络中每个元素都被集成到智能工厂中。这一切通过能够安全导航于工厂的自主机器人得到了进一步增强,这些机器人使用来自自身传感器的数据以及通过无线网络共享的信息。这些机器依赖于天线。

Molex 天线解决方案

Molex 是全球最大的天线技术制造商之一。Molex 和 Arrow 携手合作,凭借技术专长、行业经验和全球布局,为最苛刻的应用提供天线解决方案。

Image

A compact black electronic device featuring six connected cables with gold connectors.

Molex 的最新解决方案包括 7 合 1 集线器*,设计配备 5G 和 WiFi MIMO(多输入,多输出)天线,以为当今对数据需求旺盛的应用提供最大的带宽。

还提供了新的 Sunshade 5合1集线器,集成了相同的高速天线,采用低调的易于安装的外壳。   无论需求如何,Molex 都随时准备满足并超越这些需求,助力创建未来的无线连接。

Image

A sleek black Molex connector hub featuring multiple attached cables with gold-plated connectors.

*多功能集线器7合1天线 - 2023年10月起在arrow.com有库存。

文章标签

EMEA
Molex
连接器
无线
IP&E
连接性