直流电机电机控制驱动程序的主要考虑因素
电机控制22 2月 2023
鉴于在众多主要应用中对电气化的兴趣迅速增长,直流电动机正变得越来越普遍。在本文中,您将了解三种主要的直流电动机类型以及每种类型的适用电机控制驱动器(MCD)。
有刷直流电机
对于较简单的应用,刷式直流电机是一个极佳的选择。只需通过向电机端子施加直流电压即可供电。通过精确控制施加的电压可以实现速度控制,大多数刷式直流电机都可以使用脉宽调制(PWM)信号运行。
无刷电机
无刷直流 (BLDC) 电机通常用于更高性能的应用。由于其结构,它们也比有刷电机更高效,并释放更少的电磁干扰 (EMI)。然而,这些优点需要更复杂的控制,通常需要通过集成电路 (IC) 或电机控制器微电脑来实现。
直流步进电机/步进电机
步进电机之所以被称为步进电机,是因为它们以离散的“步进”方式旋转。根据应用要求,电机可以被编程为旋转到不同数量的径向位置。最常见的设置是每圈约200步,这意味着在总共360度中,电机每次移动1.8度后会停留预设时间,然后继续到下一个步进。
电机控制驱动类型
有刷电机可以在与其他有刷电机近距离的情况下使用,因此需要具备多个通道的控制器来处理不同的电机。东芝TB67H452FTG是一个能够同时控制多个有刷电机的优秀示例。
无刷电机的控制较为复杂,通常需要传感器和MCD的不同组合。智能相位控制和闭环速度控制是用于无刷电机的MCD的两个重要功能。
步进电机控制器需要为应用所需的步分辨率提供适当水平的支持。具有1/64甚至1/128分辨率支持的步进电机驱动器并不罕见。然而,增加步数会导致相应的扭矩下降。对此,可以通过使用带有主动增益控制措施的驱动器来解决,例如东芝的TB67S249FTG。
合适的直流电机与合适的MCD相结合可以成为一个强大的组合。东芝提供多种电机控制选项,从简单到尖端。点击文章以了解更多关于电机技术和可用控制器选择的信息。
文章标签
电机控制器和驱动IC
电机控制
Toshiba